Skip to main content

*Alle Webinare werden auf Englisch gehalten, sofern nicht anders angegeben.

*Vor-Ort-Trainings werden auf Englisch und persönlich in unserem Office in Radford, Virginia, USA, abgehalten, sofern nicht anders angegeben.

So nutzen Sie Erdung, Abschirmung und Kontaktierung zur Reduzierung elektromagnetischer Beeinflussung (EMI) >

Webinar

Elektromagnetische Beeinflussung, oder "Störung", stellt eine Herausforderung für Ingenieure der Antriebssteuerung dar. Da EMI zu unbeabsichtigten Bewegungen führen kann, ist es für das Aufrechterhalten präziser Bewegungen unerlässlich, die Störungen…

Motioneering für gehäuselose Motoren >

Webinar

Die Größenauslegung eines herkömmlichen Servo- oder Schrittmotors ist mit dem Motioneering-Auslegungswerkzeug einfach, aber wie sieht es mit der Größenauslegung eines gehäuselosen Motors aus? Gibt es besondere Überlegungen bezüglich dieser Motoren?…

AKD2G: Mentorensessions: AKD2G Kurzanleitung zur Einrichtung & Erweiterte Konfiguration für AKD2G Dual-Axis >

Webinar

Die Mentorenkursreihe für AKD2G-Servoverstärker bietet ein interaktives Lernerlebnis mit Live-Demonstrationen durch die Kursleiter, bei denen Sie Programmierungstechniken und -strategien beobachten können. Wir beginnen mit dem Setup des…

Bewegung leicht gemacht für Ihre Militärroboter-Anwendung >

Webinar

Die Technologie verändert die Art und Weise, wie Menschen und Maschinen miteinander interagieren, und es ergeben sich immer mehr Möglichkeiten, dem Soldaten neue robotergestützte Fähigkeiten an die Hand zu geben. Neben militärischen Drohnen und…

Wie man kollaborierende Roboter entwickelt, um die Zykluszeit zu verbessern >

Webinar

Stößt Ihr Cobot-Design aufgrund der Produktionsanforderungen an seine Leistungsgrenzen? Führt die hohe Belastung im Betrieb zu Überhitzung? Möchten Sie einen Cobot entwickeln, der keine Kompromisse in Bezug auf Dynamik und Zykluszeit eingeht?…

Painless Frameless: Implementierung und Installation gehäuseloser Motoren >

Webinar

Schränken herkömmliche Motoren Ihr Maschinendesign ein? Motoren müssen nicht sperrig sein, um dynamische Bewegungen zu erzeugen. Gehäuselose Motoren ermöglichen es Ihnen, Ihr schlankes Maschinendesign beizubehalten, und sie sind einfach zu…

TBM2G: Antriebstechnik der nächsten Generation mit optimierten, kompakten, gehäuselosen Motoren >

Webinar

Wie erhalten Sie ein maximales Drehmoment bei voller Drehzahl, ohne einen überdimensionierten Motor zu spezifizieren? Wie vermeiden Sie übermäßige Temperaturen ohne Derating? Wie bekommen Sie die gesamte Dynamik, die Sie brauchen, in einem kompakten…

Mit Kleinspannungsmotoren in Bewegung  >

Webinar

Technologie ist in ständiger Bewegung. Mithilfe batteriebetriebener Motoren können industrielle Automatisierungsprozesse auf mobilen Plattformen integriert werden. Markttrends treiben den Bedarf an fortschrittlichen mobilen Robotern, tragbaren…

Fragen Sie die Experten: Schrittmotoren  >

Webinar

Standen Sie in Bezug auf Ihre Antriebssteuerung schon einmal vor einer schwierigen Frage und wussten nicht, an wen Sie sich wenden können? Im Rahmen unserer Serie „Fragen Sie die Experten“ beantworten die Antriebs-Experten von Kollmorgen die…

Motorenkonstruktion der nächsten Generation für Raketen >

Webinar

Verteidigungssysteme der nächsten Generation erfordern Antriebssysteme der nächsten Generation. Kommerzielle Standardmotoren erfüllen nur selten die Konstruktionsanforderungen von gelenkter Munition und Hyperschall-Raketen, die das Ziel trotz…

Was ist ein Servomotor? >

Webinar

Bei der Suche nach einem geeigneten Motor für eine spezielle Anwendung, fällt die Wahl häufig auf einen Servomotor. Viele Hersteller erweitern diese Beschreibung um zusätzliche Parameter wie „AC“ und „bürstenlos“. Doch was bedeuten diese Begriffe und…

AKD2G Setup: I/O, Fahraufträge und Oszilloskopfunktion >

Webinar

Sie haben bereits Erfahrung mit den Servoverstärkern AKD oder AKD2G und möchten diese weiter ausbauen, indem Sie ein Setup nach Anleitung durchführen? Dann ist dieses Web-Seminar perfekt für Sie. Lernen Sie Best Practices mit Bezug zu allen wichtigen…