Skip to main content
 
Kollmorgen Assorted Motors

So gehen Sie vor:

Finden Sie mit unserem selbstständig nutzbaren Motorauswahl-Tool den richtigen Motor für Ihre Anwendung.

Weitere Informationen

 

Produktauswahl

  • Produkte anhand der tatsächlichen Spezifikationen für Drehmoment, Drehzahl, Leistung, Versorgungsspannung und Stromstärke vergleichen.
  • Ersatzteil suchen
  • Produkte mit besonderen Anforderungen finden (explosionsgeschützt, IP-Schutzarten usw.)

Vergleichen

MOTIONEERING

  • Dimensionieren Ihres Servomotors und Ihres Antriebssystems mit einem anwendungsorientierten Tool, das Sie anhand Ihrer mechanischen, elektrischen und leistungsbezogenen Vorgaben führt.
  • Mehrere Anwendungen speichern
  • Empfohlene Produkte der Dimensionierung entsprechend finden

 

Dimensionierung Ihrer Anwendung

Performance Curve Generator

  • Identifizieren der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Wicklungen.
  • Variieren der Umgebungstemperatur und der Eingänge, um die Motorleistung zu sehen

Daten berechnen

3D-Modelle und Konfiguration

  • Herunterladen von 3D- und/oder 2D-Zeichnungen für unsere beliebtesten Produkte.
  • Produkt-Teilenummern nachschlagen
  • Produkte konfigurieren, einschließlich Bremsoptionen, Wicklungen und Rückführung

Konfigurieren

Stepper Optimizer

  • Umfang und Aufbau von Schrittmotorsystemen

Dimensionierung von Schrittmotorsystemen

AKD2G Auslegungstool für sicheres dynamisches Bremsen

  • Bestimmen der Stoppzeit für Motoren mithilfe der SDB-Funktion von AKD2G

Calculate

 

Weitere Informationen zu den Design Tools von Kollmorgen

Direkte Auswahl

Produktsuche 

Sie kennen die Drehmoment- und Drehzahlanforderungen für einen Motor? Oder Ihre Strom- und Spannungsanforderungen für einen Antrieb? Geben Sie Ihre Parameter ein, um Ihre Suche einzugrenzen, unsere Produkte zu vergleichen und das zu finden, was Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

  • Servomotoren und Servoantriebe
  • Motoren mit rotatorischem Direktantrieb
  • Schrittmotoren und Schrittantriebe
  • Elektrozylinder
  • Motoren mit linearem Direktantrieb
  • Synchronmotoren

Geführte Suche

Motioneering 

Sie kennen die Anforderungen für Ihre Anwendung, jedoch nicht das erforderliche Drehmoment und die benötigte Drehzahl? Verwenden Sie Motioneering, um Ihr Mechanismus-Projekt auszulegen und die passende Motor- und Antriebskombination zu finden.

  • Gewindespindel, Förderband
  • Zahnstangenantrieb, Druckwalzen
  • Riemenantriebe
  • Rotatorisch
  • Linear
  • Elektrozylinder 

Performance Curve Generator

Passen Sie die Spannungsanforderungen an, um herauszufinden, welche Wicklungen am besten für Ihre Anwendung geeignet sind.

Variieren Sie die Umgebungsbedingungen, wie die Temperatur und andere Optionen wie Gebersystemen/Bremsen/Dichtungen, um die tatsächliche Leistungskurve ihres Motors bestmöglich abzubilden. Unser Tool zur Erstellung von Leistungskurven deckt unsere beliebtesten Servoprodukte mit und ohne Gehäuse ab.

3D-Modelle

Mit unseren vollständig konfigurierbaren 3D-CAD-Modellen können Sie die richtige Antriebslösung auswählen und erfolgreich in Ihr Design integrieren. Suchen Sie aus unseren mehr als 50.000 Produktoptionen das heraus, was Ihrem Bedarf entspricht und konfigurieren oder visualisieren Sie Ihre Anwendung. Sie können zudem ein Benutzerkonto einrichten, um 3D-Modelle im CAD-Format zur direkten Einbindung in Ihr Design herunterzuladen. 

Vereinfachen wir die Feinmechanik. Entdecken Sie jetzt unsere 3D-Modelle.

Stepper Optimizer

Der Schrittmotorkonfigurator  bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, um zu ermitteln, welcher Schrittmotor von Kollmorgen sich für Ihre Anwendung am besten eignet. Sichten Sie unseren Schrittmotorkatalog und bestimmen Sie zunächst, welche Motorgehäusegröße sich für Ihre Anwendung eignet. Passen Sie dann die Spannung und den Strom an, um eine Drehmoment-/Drehzahl-Kurve für Ihren Antrieb zu erstellen. Sie können auch unseren Bereich „Application Sizing“ (Auslegung) nutzen, um die beste Lösung für die Anforderungen Ihrer Anwendung zu ermitteln. Sie können auch eine Lösung bestimmen, indem Sie die erforderlichen Werte für Drehzahl und Drehmoment oder Ihr grundlegendes Antriebsprofil eingeben. Das Werkzeug berücksichtigt nicht nur die verfügbare Spannung und Stromstärke, sondern auch das Lastspiel und die Einschaltdauer sowie die ideale Stromreduzierung und Stromreduzierungsverzögerung.

AKD2G Auslegungstool für sicheres dynamisches Bremsen

Das Auslegungstool für sicheres dynamisches Bremsen beim AKD2G ist ein Werkzeug, das Ihnen bei der Bestimmung der Anhaltezeit für den Motor hilft, wenn Sie die Funktion der sicheren dynamischen Bremse (SDB) des AKD2G verwenden. In manchen Anwendungen ist es vorteilhafter, die Motordrähte über „sichere“ Relais kurzzuschließen, anstatt eine elektromechanische Haltebremse zu verwenden. Zusätzlich zur Anhaltezeit liefert Ihnen der Rechner Informationen über den Bremsstrom zur Bestimmung der Schütz- und Widerstandsnennwerte im SDB-Stromkreis.

Konfigurator für 2G Performance Kabel

Kabel sind ein wichtiger Bestandteil des vollständigen Servosystems und normalerweise der letzte Punkt, an den Sie denken, wenn Sie eine Teileliste erstellen. Die Auswahl des richtigen Kabelsatzes oder der Hybridleitung kann angesichts der zahlreichen verfügbaren Kombinationen aus Motor, Antrieb und Feedbackoptionen mühsam sein.

Der Konfigurator für 2G Performance Kabel eliminiert das Rätselraten und liefert Ihnen genau den Kabelsatz oder die Hybridleitung, die Sie zur Vervollständigung Ihres Servosystems benötigen. Die Verwendung des Konfigurators ist ein einfacher Prozess der Auswahl von:

  • Servoverstärker
  • Spannung
  • Motorfamilie und Motorwicklung
  • Rückführ-
  • Steckeroption
  • Bremsenoption

Die Teilenummer Ihres Kabels kann weiter verfeinert werden, indem Sie zwischen PVC- und PUR-Kabelummantelung wählen.