Salta al contenuto principale
blog | La schermatura dei cavi: eliminare le interferenze elettromagnetiche (EMI) nei sistemi di motion |
|
2 minuti di lettura

Se nel vostro sistema di movimento si verificano movimenti indesiderati o si osservano difetti inspiegabili degli azionamenti, vi possono essere diverse cause. Per esempio, la configurazione del motion attraverso l'azionamento, un programma mal progettato all'interno del controllo e la commutazione del motore o del feedback a 180 gradi fuori fase possono causare tutti un movimento indesiderato. Per questa analisi considereremo come le carenze nella scelta e nell'installazione dei cavi del motore possono contribuire a queste problematiche.

Nell'universo delle EMI (interferenze elettromagnetiche) vi sono alcune regole che occorre rispettare. Le norme FCC per i dispositivi di classe A e B, note anche come EMC (ossia compatibilità elettromagnetica), ci obbligano a mantenere il disturbo EMI che generiamo entro una determinata ampiezza all'interno di tale intervallo. Le unità di controllo, gli azionamenti e i motori, in abbinamento con altri elementi della macchina, devono avere emissioni EMI minime e un livello basso di suscettibilità. Inoltre, le macchine devono presentare una mancanza di suscettibilità alle fonti esterne di EMI entro l'intervallo di 30-300 megahertz.

Poiché è impossibile avere un ambiente privo di EMI, un sistema (azionamento, cavo, motore) deve funzionare correttamente pur in presenza di specifici livelli di EMI. Una parte di questa resistenza dipende dalla progettazione del prodotto. Un'altra parte è legata all'integrazione del sistema.

Perché ci occupiamo delle EMI anche per quanto riguarda i cavi? Perché un cavo soggetto a frequenze elettromagnetiche è molto simile a un'antenna. Spesso le antenne sono formate da lunghe estensioni metalliche che catturano e trasmettono le onde radio. Casualmente, i cavi sono costituiti da lunghe e sottili estensioni in metallo, per cui maggiore è la lunghezza dei cavi del sistema, più probabilità si hanno di intercettare un'onda. Questa è una delle ragioni che inducono a limitare le lunghezze dei cavi.

Se si consente un rapporto segnale/disturbo eccessivo nel sistema, la macchina non funzionerà come previsto. Si possono osservare movimenti indesiderati, come un mancato arresto nella posizione stabilita, un movimento della macchina che non dovrebbe avvenire o un arresto non previsto. Si possono anche osservare rari guasti dell'azionamento per aspetti legati ai dispositivi di retroazione o ai loop di corrente.

Per evitare questi problemi, occorre utilizzare cavi con coppie intrecciate e schermatura. La schermatura intorno a un cavo serve a proteggere il cavo dall'EMI generata da altre aree del sistema di motion. Si consiglia vivamente di utilizzare uno schermo magnetico per impedire che le radiazioni entrino ed escano dal cavo. (Il requisito di schermatura minima per i sistemi di azionamento e motori Kollmorgen è dell'85%. Per i cavi Kollmorgen è del 90%).

Ovviamente i cavi non funzionano se non sono fissati e collegati a terra a entrambe le estremità.

Se si verificano problemi relativi al sistema, assicuratevi che il controllo dei cavi sia contemplato dalla procedura di risoluzione dei guasti. In realtà, questo potrebbe essere l'aspetto più semplice della ricerca dei problemi, pertanto andate avanti e procedete all'analisi. Che cosa state cercando? La prima cosa da fare è verificare la connessione del cavo all'azionamento. Nella zona del cavo in cui l'incamiciatura è stata rimossa, deve essere installato un serraggio a 360° direttamente a contatto con la schermatura. Il serraggio deve essere collegato alla piastra di terra fissata all'azionamento che, ovviamente, deve essere collegata a terra. Detto questo, potrebbe risultare l'aspetto più difficile da controllare.

Spesso la piastra di messa a terra è collegata all'armadio. Se il collegamento della messa terra dell'armadio è a contatto con il metallo, allora la messa a terra funziona. Tuttavia, se nell'armadio in corrispondenza del punto di messa a terra è presente della vernice, in realtà la messa a terra non funziona. Se l'armadio è anodizzato, è probabile che la messa a terra non funzioni appieno. Se la piastra ha l'aspetto di una normale piastra metallica, ma si riesce a grattare via uno strato chiaro, la messa a terra non funziona del tutto. Se la piastra di messa a terra non è opportunamente installata, i componenti collegati ad essa non hanno una messa a terra corretta, quindi i fili all'interno della schermatura del cavo sono vulnerabili.

È bene ricordare che una messa a terra per EMI ad alta frequenza non è uguale alla messa a terra richiesta da codici elettrici per impedire incendi o elettrocuzione. I segnali ad alta frequenza tendono a propagarsi sul rivestimento di un filo e non attraverso l'anima di tale filo. Le viti zincate fungono da resistenza. Vernice o sottili strati di materiale tra conduttori fungono più da condensatore che da isolante. La mancanza di un percorso a bassa impedenza verso la messa a terra può comportare la diffusione del segnale EMI (trasmette, diventa aereo).

La messa a terra della schermatura è essenziale per proteggere il cavi dal disturbo dovuto a EMI. Ma la soluzione migliore potrebbe essere eliminare alla fonte il disturbo dovuto a EMI. In molti casi un errore di cavo su un asse ha generato problemi con un asse completamente diverso. L'unico modo per risolvere questo problema è scollegare tutti i cavi tranne quelli dell'asse contagiato (o vittima) per confermare il funzionamento normale, quindi aggiungere nuovamente i cavi dell'asse secondario uno a uno fino a quando non si individua il problema.

La capacità di un azionamento di ottenere dal motore le prestazioni e il movimento desiderati è direttamente correlata al funzionamento del cavo. Se si verifica un movimento indesiderato, verificate la messa in fase, la programmazione e le connessioni dei cavi.

Per approfondire l'argomento, potete consultare la nostra checklist relativa al disturbo da interferenza elettromagnetica e vedere i temi correlati sotto.

Consulta un esperto

Cavi di rete per KAS

La Kollmorgen Automation Suite™ utilizza EtherCAT®, il motion bus ideale per applicazioni con prestazioni elevate. Forniamo cavi Ethernet di altissima qualità, che garantiscono un funzionamento affidabile con la minor latenza di rete possibile. Naturalmente forniamo anche tutti i necessari cavi motore e azionamento.

Scopri di più

Accessori per servosistemi

Accessori per sistemi di automazione digitale in Europa

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Ridurre i costi e migliorare le prestazioni con bus digitali >

Quali sono alcuni dei vantaggi dati dall’uso di un bus digitale per il controllo del movimento in applicazioni con robot e macchine? 
 Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT

Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT >

Catalogo prodotti Kollmorgen. Ogni soluzione deriva da una profonda comprensione delle problematiche affrontate dai progettisti e dagli utilizzatori delle macchine.

8 suggerimenti per ridurre o eliminare i disturbi causati da interferenze elettromagnetiche EMI >

Con rumore ci riferiamo al rumore delle interferenze elettromagnetiche (EMI). Ci sono 8 fasi chiave da considerare quando si cerca di eliminare i problemi di rumore EMI. Seguendo queste linee guida, è molto meno probabile che si verifichino problemi…