Gövdesiz veya "servo motor kitleri", makinenizin performans ile ilgili olan hareket elemanlarını tasarlamada sayısız fırsat ortaya koyar. Gövdesiz bir motor, torku bir yüke iletmek için bir makinenin tertibatına yerleştirilmiş rotor ve stator bileşenlerinden oluşur. Gövdesiz bir motordan yararlanan birçok uygulama, bant genişliği çalma esnekliğini ortadan kaldıran doğrudan tahrike sahiptir. Yani bu, burulma kayıplarını ve herhangi bir sarma ya da yay kayıplarını ortadan kaldırmak anlamına gelir. Mekanik esnekliği ortadan kaldırmak, bant genişliği yeteneklerini 5, 10 veya hatta 20 kat artırabilir. Artan bant genişliği, makinenizin daha hızlı yanıt vermesini ve verimliliği artırmasını sağlar. Daha hızlı hareket ve yerleşme, dakikada daha fazla “ıvır zıvır”'a dönüşen daha fazla indeks anlamına gelir ve verimliliği arttırır.
Gövdesiz motorlar mükemmel tork yoğunluğu sağlamak için de tasarlanabilir. Bu, hem alanı hem de ağırlığı azaltarak kompakt bir ayak izi sağlar. Alanın ve ağırlığın büyük önem taşıdığı uygulamalarda, çerçevesiz motorlar mükemmel bir çözümdür. Ayrıca daha az ağırlık olduğu için potansiyel enerji tasarrufu da sağlanır. Gövdesiz motor kullanan yaygın uygulamalar arasında robotlar ve robotik eklemler, silah istasyonları, sensör gimballeri, görüş sistemleri, İHA itiş ve kılavuz, fabrika otomasyon ekipmanları ve daha birçoğu vardır.
Yukarıda bahsettiğim gibi, gömülü bir motor tasarımı kabul edilen çoğu uygulama doğrudan tahrike sahiptir. Yani motor; kaplinler, kayışlar ve kasnaklar, dişli ve diğer mekanik bileşenleri ortadan kaldırarak doğrudan yüke bağlıdır. Bu da doğal olarak gerekli bakımı önemli ölçüde azaltır ve çalışma süresini iyileştirir.
Performans faktörleri, çerçevesiz motorların bir uygulamada ideal bir seçim olmasının tek nedeni değildir. Gövdesiz bir tasarım seçmek, makinenizi nasıl oluşturduğunuzun dinamiklerini değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmez. Gövdesiz motorun rotor ve stator bileşenleri, mekanizmanız için herhangi bir özel tolerans gerektirmez; normal tasarım akışınızı takip edebilir ve bu bileşenleri diğer benzer elemanlar gibi kullanabilirsiniz. Dönen milin Toplam Gösterge Kaçıklığı (TIR), milin kendisi için gerekli olana nazaran rotor açısından daha toleranslıdır. Stator kısmı sabittir ve bir mahfazaya sabitlenir. İki bileşeni birbirine monte etmek için birçok yöntem vardır ve bunlar arasında oldukça güç olan sıkı geçme yöntemi yer almaz. Çoğu uygulamada bileşenleri yerine sabitlemek için yapıştırıcı kullanılabilir. Yapıştırıcılardaki gelişmeler bunu gerçekleştirmeyi çok daha kolay hale getirmektedir. Bileşenleri sabitlemek için alternatif bir yöntem de kelepçe kullanmaktır.
Gövdesiz bir motor, doğrudan makineye entegre edilmiş rotor ve stator bileşenlerinden oluşur. Çerçevesiz bir motor kullanmanın bileşenleri ortadan kaldırmak, burulma kayıplarını azaltmak, ağırlık/ayak izini düşürmek ve makine tepki süresini arttırmak gibi birçok faydası vardır. Gövdesiz motorların tasarımınıza dahil edilmesi düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Gövdesiz motora hazırsınız ancak yardıma mı ihtiyacınız var? Gövdesiz Teknolojisi sayfamıza uğrayın veya bize buradan ulaşın.