Ana içeriğe atla
Kollmorgen

Başarınızı inşa etmek için birlikte çalışalım

Kollmorgen, dünyanın en yüksek kapasiteli servo ve step motorlarını, sürücülerini, otomasyon platformlarını, AGV kontrol sistemlerini ve daha fazlasını sunar. En iddialı hedeflerinize ulaşmanız için iş birliğine dayalı uzmanlık sunuyoruz ve projenizi güvenle piyasaya sunmanıza yardımcı olmak üzere küresel varlığımızla çalışıyoruz.

Hassasiyet, güç ve güvenilirlik konusundaki iş ortağınız Kollmorgen ile olağanüstü olanı tasarlayın.

Kollmorgen AKM2G Servo Motorlar
Nitelikli Ürünler

Sektörün en iyi hareket çözümleri

Robotic arm diagram w/ TBM2G

TBM2G Gövdesiz Motorlar

Robotlara uygun (Robot Ready) olacak şekilde tasarlanmış, sektörün ilk motor serisi. Robotik odaklı Ar-Ge çalışmalarının yıllara dayanan birikimi üzerine geliştirilen TBM2G motorlar; daha küçük, daha hafif ve daha hızlı robotların, prototip aşamasından üretime çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.

Üstün performans. Özelleştirme gerektirmez. Robot Ready.

Detayları Keşfedin

 
Kollmorgen Assorted Motors

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?

Kendinden yönlendirmeli motor seçim aracımızı kullanarak uygulamanız için en doğru motoru bulun.

Daha Fazla Bilgi

 
Kaynaklar

Kollmorgen desteği ve eğitimi

Kollmorgen, çeşitli biçimlerde çevrimiçi eğitim, ürün bilgisi ve teknik destek sunar. Web seminerlerinden ürün kılavuzlarına, en son yazılım ve bellenime ve destek makalelerinden oluşan çevrimiçi bir kitaplığa kadar.

Kollmorgen’dan en güncel haberler

Otomatikleştirilmiş depo ortamının illüstrasyonu
Tekstil Üreticisi, OKAGV ve Kollmorgen ile Verimliliği %45 Artırdı
Güneydoğu Asya'daki bir tekstil üreticisinin, OKAGV ve Kollmorgen tarafından desteklenen 100'den fazla AMR ve AGV ile malzeme taşıma verimliliğini nasıl %45 oranında artırdığını ve teslimat…

Daha Fazla Bilgi

PACK EXPO International 2026
Kollmorgen, PACK EXPO International 2026'da
PACK EXPO International 2026'da, bir Regal Rexnord markası olan Kollmorgen; paketleme alanındaki OEM'lerin, makine üreticilerinin ve otomasyon tasarım ekiplerinin daha akıllı ve daha…

Daha Fazla Bilgi

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.
4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor
IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.

Daha Fazla Bilgi

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği
Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz?
Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket…

Daha Fazla Bilgi

Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi
Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir?
Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.

Daha Fazla Bilgi

İlaç veya biyofarmasötik üretim tesislerinde kullanılan gelişmiş paslanmaz çelik işleme ekipmanları
Dondurarak kurutma uygulamaları için tehlikeli bölge servo motorları
Patlamaya dayanıklı servo hareket kontrolünün, ilaç üretim tesislerinde gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlardaki liyofilizatör kapaklarının güvenli kontrolü…

Daha Fazla Bilgi

Lityum Pil Kaynak Ekipmanı
Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor
Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.

Daha Fazla Bilgi

Otomotiv Üretim Lojistiği
Otomotiv Üretim Lojistiği
Otomotiv üretimi hassasiyet gerektirir. AGV'ler güvenilir malzeme akışı sağlar, duruş süresini azaltır ve verimliliği artırır; böylece doğruluğu ve genel performansı artırırken tam…

Daha Fazla Bilgi

Uzay uydusu
Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler
Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.

Daha Fazla Bilgi