Europe
|Nova Milanese, 7 Haziran 2019 – Kollmorgen bugün eski İtalya ve İsviçre İdari Müdürü olan Alberto Favalessa’nın EMEA operasyonlarının yeni Başkan Yardımcısı/Genel Müdür olarak atandığını duyurdu. Göreve derhal başladı.
Favalessa, 2000 yılından beri artan sorumluluğu ile Kollmorgen’in EMEA satış operasyonlarında görev yapmaktaydı. Favalessa, İtalya ve İsviçre İdari Müdürü olarak kilit endüstriyel otomasyon ve otomatik yönlendirmeli araç segmentlerinde Kollmorgen’in hareket kontrol işlerini başarı ile yerine getirmiştir. Entegre hareket çözümleri tasarlamadaki yaklaşımı sayesinde önemli müşteriler için değerli bir ortak haline gelmiştir. Sorun çözmede takım odaklı yaklaşımı ve devamlı gelişim ile şirket bünyesinde herkesin güvendiği ve saygı duyduğu bir lider olmuştur.
Favalessa, “Hareket kontrolü alanında lider bir şirketin EMEA ve Hindistan bölgelerini yönetmek benim için büyük bir gurur oldu” diye konuştu. “Dünyada yüz yıla dayanan inovasyon geçmişi olan az sayıda şirket var ve bu miras bana büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Şirketime bana güvendiği için müteşekkirim. Kollmorgen’in geliştirdiği servo sistem ve otomatik yönlendirmeli araç teknolojileri, performans ve güvenilirlilik için yüksek standartları yakalamaya devam edecektir. Bu çözümler, müşteriler ile yaptığımız inovasyon, hizmet ve sonuç odaklı sohbetlerimizin temellerini oluşturmaktadır. Tüm bu alanlarda şirketin devam eden gelişmesine yön vermek için sabırsızlanıyorum.”
Alberto Favalessa, mevcut olumlu gelişimini daha da ileri taşımak isteği ile Kollmorgen’den ayrılan Markus Johansson’un yerine geçti. Kollmorgen Başkanı Dan St. Martin, “EMEA ekibimizi ondan daha iyi yönetecek birini düşünemiyorum” diye konuştu. “Şirketimizde geçirdiği 20 yılda Alberto, güçlü müşteri ilişkileri oluşturma tutkusu ve her müşterinin özel isteklerine uyarlanmış çözümler sunma ile ön plana çıkmıştır. Alberto sadece ticari sonuçlar elde etmek için değil aynı zaman çalışanlarımıza ilham verme ve geliştirme konusunda da kendini ispatlamıştır. Liderliğine ve bilgi dağarcığına güveniyoruz; bu görevde başarılı olacağından hiçbir şüphemiz yoktur.”

Alberto Favalessa, yeni Kollmorgen EMEA Başkan Yardımcısı/Genel Müdür
KOLLMORGEN hakkında
Kurulduğu 1916 yılından beri, Kollmorgen'in yenilikçi çözümleri büyük fikirleri hayata geçirerek dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmiş ve insanların hayatlarını geliştirmiştir. Bugün ise hareket sistemleri ve bileşenlerindeki birinci sınıf deneyimi, sektördeki öncü kalitesi, standart ve özel ürünleri birleştirme ve entegre etmedeki derin tecrübesi devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Bunu sağlarken performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında eşsiz ürünler ortaya koyuyor. Bu sayede dünya çapındaki makine yapıcılar, reddedilemez bir pazar avantajına sahip olmaktadırlar ve müşterilerine son derece gönül rahatlığı vermektedirler. Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresi ile iletişim kurun ya da www.kollmorgen.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin
© KOLLMORGEN. Editoryal amaçlar için kullanımı serbesttir.