Ana içeriğe atla

Kollmorgen, ürün yapılandırmasını ve sistem tasarımını her zamankinden daha sezgisel hale getiren gelişmiş araçlarla tasarım sürecini basitleştirmiştir. Yapılandırmaları kaydedip, tekrar ziyaret etmeye, tam parça numaraları oluşturmaya ve fiyat teklifleri talep etmeye kadar güncellenmiş araç paketimiz mühendislerin daha çok değil, daha akıllıca çalışmalarını sağlar. 

Artık tüm tasarım araçlarımıza entegre edilen yeni Kollmorgen Essentials™ hareket sistemi, ödün vermeyen performans ve olağanüstü maliyetler sunarak mühendislerin neredeyse tüm eksenlerde ve uygulamalarda güvenilir sonuçlar ve daha yüksek verimlilik elde etmelerine yardımcı olur.

Tasarım araçları paketimizdeki yenilikleri ve iyileştirmeleri görün.

 

Performans Eğrisi Oluşturucusu

Gövdeli ve gövdesiz performans eğrisi oluşturucusu araçları tek, kolaylaştırılmış bir araçta birleştirilmiş olup bu sayede her iki motor tipinin de tek bir yerde boyutlandırılması daha hızlı ve kolay hale getirilmiştir.

Temel İyileştirmeler:

  • Aynı araçta hem gövdesiz hem de gövdeli motorlar için performans eğrileri oluşturun.
  • Her iki motor tipinin performans eğrilerini daha sonra baştan başlamak zorunda kalmadan geri dönmek üzere kaydedin.
  • Gereksinimler standart yapılandırmaların dışına çıktığında ve özel bir çözüm gerektirdiğinde araç içinde bir uyarı bildirimi gelir.

Eğri Oluşturun

Performans eğrisi oluşturucusu aracı

 

3B Modeller ve Yapılandırma

3B Modeller ve Yapılandırma aracı artık tasarım sürecinizi kolaylaştırmak için gelişmiş işlevsellik sunuyor.

Temel İyileştirmeler:

  • Yeni "Fiyat Teklifi İçin Kaydet" düğmesini kullanarak gelecekteki tasarım değerlendirmesi için 8'e kadar yapılandırılmış ürünü kaydedin.
  • "Hepsi İçin Fiyat Teklif Et" seçeneği ile birden fazla kayıtlı ürün için aynı anda bir fiyat teklifi talebinde bulunun.
  • En popüler motor ve sürücülerimizin birçoğu için artık tam parça numaraları mevcuttur ve bunlara düzenli olarak yenileri eklenmektedir.

Yapılandır

3B modelleme ve yapılandırma aracı

 

Ürün Seçici

Ürün Seçici, kusursuz ve daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere optimize edilmiştir.

İyileştirmeler:

  • Bir ürün seçildikten sonra, "anahtar" simgesine (Görsel 1) tıklayarak kısmi parça numarasından tam bir parça numarasını yapılandırmaya başlanır veya ürün bilgilerini yan yana görüntülemek ve karşılaştırmak için "Ürünü Yapılandır" düğmesine (Görsel 2) tıklanır.
  • Yapılandırma bağlantısı artık Ürün Seçici aracını 3B Modeller ve Yapılandırma aracına bağlayarak kullanıcıların baştan başlamak zorunda kalmadan araçlar arasında geçiş yapmalarına olanak sağlıyor.

Karşılaştırmaya Başlayın

Ürün seçici aracı ürün seçici aracı

 

Hareket Mühendisliği

Hareket mühendisliği, kullanılabilirliği artırmak ve kullanıcıları boyutlandırma sürecinde kolaylıkla yönlendirmek için geliştirilmiştir.

Temel İyileştirmeler:

  • İş akışınızı yeniden başlatmadan, Hareket mühendisliği boyutlandırma sonuçlarındaki kısmi parça numarasından başlayarak 3B Modeller ve Yapılandırma aracında tam bir parça numarası oluşturmak için yeni "Yapılandır" bağlantısını kullanın (Görsel 1).
  • Yeni kullanıcıların boyutlandırma sürecinde gezinmelerine yardımcı olmak için ilave talimatlar eklenmiştir. Yeni kılavuza erişmek için "Hareket Mühendisliği Talimatları" bölümünün sağ üst köşesindeki havuç simgesine tıklamanız yeterlidir (Görsel 2).

Uygulamanızı Boyutlandırın

Hareket mühendisliği tasarım aracı
Hareket mühendisliği aracı talimatları

 

 

Tasarlamaya Hazır Mısınız? Kollmorgen sizin mühendislik ortağınızdır. Doğru hareket çözümünü seçmenize ve bunu tasarımınıza başarılı bir şekilde entegre etmenize yardımcı oluyoruz. İster bir uygulamayı boyutlandırma veya bir performans eğrisi oluşturma olsun, ister bir ürün seçme veya bir 3B çizime ihtiyaç olsun, çevrimiçi tasarım araçlarımız bir yerden başlamanıza yardımcı olacaktır.

Tasarım Araçlarını Görüntüleyin

Zorlu Bir Hareket veya Otomasyon Mücadeleniz Mi Var? Uzman Yardımı Alın. Kollmorgen, bir hareket tedarikçisinden fazlasıdır. Başarınızın ortağıyız. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimlerinize mükemmel uyan bir çözüm tasarlamak için sizinle birlikte çalışacak.

 

Bir Hareket Uzmanıyla İletişime Geçin