Otomasyon endüstrisi gerek Industry 4.0 ve Made in China 2025 gibi girişimlerin güdümünde gerekse çevrimiçi alışverişte son zamanlarda yaşanan ciddi artış nedeniyle hızla büyüyor. Hem rekabetle hem de otomatik kılavuzlu araçlar ve mobil robotlara yönelik artan talep ile baş edebilmek adına piyasaya çıkış süresini azaltmak için en güçlü otomasyon teknolojisini seçmeniz gerekiyor. Birlikte, daha sıkı bir takım çalışması ile daha iyi bir iş süreci yaratabiliriz. NDC çözümlerinin sürekli geliştirme aşamasındaki komple otomasyon kitlerinden biri ile şirketinizi iş ortaklarınız ve müşterileriniz için mükemmel bir çözüm tedarikçisi haline getirerek rekabet avantajınızı koruyun.
Neden Kollmorgen ile ortak olmalısınız?
Otomasyon teknolojisinde (donanım, yazılım ve yönlendirme gibi) uzman bir şirket olan Kollmorgen, doğru ürünler geliştirmek ve sunmak için pazarımızı daha iyi anlamaya odaklanıyor. AGV ve mobil robot geliştirmede 45 yıllık deneyime anında erişiminiz olacak. Yalnızca altı ay içinde bir akıllı intralojistik çözümü tedarikçisi olacaksınız.
İş ortağı programımıza katılmak için bir diğer neden de sabit maliyetlerden değişken maliyetlere geçiş. Teknik bileşenlerden mühendislik, sorun giderme ya da son kullanıcı desteğine, ihtiyacınız olan şeye ödeme yaparsınız. Çok geniş çeşitlilikte katma değer hizmetler sayesinde sizi tasarımdan satış sürecine kadar tüm aşamalarda destekleyebiliriz. Ayrıca kendi kontrollerinizi geliştirmeniz gerekmediğinde son kullanıcı uygulamalarına odaklanmak için daha fazla zamanınız olacak. Bilgili ve mali olarak kararlı bir otomasyon teknolojisi tedarikçisi ile, ürünün yaşam döngüsü boyunca gerçekleşecek yükseltmelere ve uzman danışmanlığa erişim sağlayacaksınız.
Doğru çözümü bulmak
Bir Kollmorgen ortağı olmak, NDC Çözümlerine (donanım, yazılım ve yönlendirme için sürekli geliştirme aşamasında olan eksiksiz bir otomasyon kiti) erişeceğiniz anlamına gelir. Çözüm, endüstrilerdeki ve ambarlardaki her türlü ya da her boyuttaki otomatik araca yönelik olarak ölçeklenebilir, esnektir ve özelleştirmesi kolaydır. Gelecekte uyarlama ya da genişletme yapma esnekliği sayesinde, en son ve en verimli teknolojiyi sağlayabileceğinizi bilerek bugün ve gelecekte her türlü projeyi üstlenebilirsiniz. Kullanıcı dostu tasarım ve servis araçlarımız hızla hazırlanıp işletmeye geçmenizi sağlar.
Bir diğer avantaj da doğal yönlendirme de dâhil her türlü yönlendirme teknolojisi arasında seçim yapabilmeniz ve bunları kombine edebilmenizdir. NDC Çözümleri, tüm dünya çapında 40.000'den fazla otomatik kılavuzlu araç ile kanıtlanmıştır.
Ama bu konuda yalnızca bize kulak vermeyin. İş ortaklarımızın söylediklerini dinleyin.
Kollmorgen, ağında yaklaşık 80 "Sertifikalı", "Gümüş" ve "Altın" iş ortağına sahiptir. Örneğin, ortak şirketlerdenEK Automation kendi teknolojilerini geliştirmeyi durdurup bunun yerine Kollmorgen ile ortaklık yapmaya karar verdi.
"Pazara çıkış süresi bizim için her şeyden daha önemlidir." diyen CEO Andreas Böttner devam ediyor: "Otomasyon teknolojimizi NDC Çözümleri bünyesindeki işlevsellik ile birleştirerek, optimize edilmiş ve farklılaştırılmış nakliye sistemlerimizin müşterilerimize teslimatını hızlandırabiliyoruz."
İşte dünya çapındaki iş ortaklarımızın bir listesi. Haber bültenimize abone olarak takipte kalın, ayrıca istediğiniz zaman bizimle iletişim kurabilirsiniz. Yenilik yaratanların dünyayı daha iyi bir yer haline getirmesini sağlıyoruz.