Wenn in Ihrem Antriebssystem unerwartete Bewegungen oder unerklärliche Antriebsstörungen auftreten, gibt es mehrere mögliche Ursachen. So können zum Beispiel die Bewegungskonfiguration durch den Antrieb, eine mangelhafte Programmierung in der…
Servosysteme kommen bei vielen Präzisionsanwendungen zum Einsatz. Während sorgfältige Überlegungen zu den optimalen Servomotoren, Servoantrieben und Feedbackelementen die Norm darstellen, werden die Kabel, die Leistung und Feedback verbinden, oft…
Servomotoren und -antriebe sind bei einer Vielzahl von industriellen Anwendungen im Einsatz. Was ist jedoch zu beachten, wenn sie in extremen oder gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden? In vielen Fällen arbeitet der Motor selbst in extremen…
Wie berechne ich das Dauerdrehmoment eines Motors, wenn er in einer Umgebung oberhalb seiner Nenntemperatur betrieben wird? Das Dauerdrehmoment (Tc) des Motors ist bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C angegeben. Wie kann ich das…
Maschinelles Lernen und neuronale Netze sind wichtige Begriffe in der modernen Logistik − aber was genau bedeuten sie? Das lassen wir uns am besten von einem Experten erklären. Paul Hamblin, der Herausgeber des „Logistics Business Magazine“, hat sich…
Wenn Sie Ihre horizontale Schlauchbeutel-Maschine mit einem konventionellen Einzelmotor und einem Getriebe ausstatten, könnte das der Grund dafür sein, dass Sie nicht die Flexibilität und Leistung erreichen, die Sie benötigen, um mit der Nachfrage…
Hersteller, die Personalisierungsmöglichkeiten anbieten möchten, benötigen für eine echte kundenindividuelle Massenproduktion auf Losgröße eins jedoch mehr als den neuesten 3D-Drucker oder die neueste Ausrüstung. Es ist wichtig, die gesamte…
Wann und wie ein Standard-Servomotor angepasst wird, hängt von den vorhergesagten Vorteilen ab, die sich aus der Anpassung ergeben. Diese sollten eine an Form, Passform und Funktion gebundene Lösung umfassen. Weitere Informationen.
Eine Alternative zur kundenspezifischen Anpassung eines Servomotors besteht darin, einen gehäuselosen Motor zu verwenden und direkt in die Maschine zu integrieren. Erfahren Sie mehr in unserem Blogeintrag.
Es gibt viele Gründe für einen gehäuselosen Motor. Sie sind äußerst kompakt, einfach, effizient und präzise. Entspricht dies den Anforderungen Ihrer Anwendung?
Ein explosionsgeschützter Motor ist deutlich mit einem Typenschild gekennzeichnet, das seine Eignung für eine bestimmte gefährliche Umgebung kennzeichnet. Auf dem Typenschild sind die Gefahrenklasse, die Division und die Gruppe angegeben, für…
Vom Konzept bis zur Produktion ist Kollmorgen der richtige Partner für anspruchsvolles Design, leistungsstarke Konstruktion und verlässliche Supply Chain.
Denn Elektromotoren erzeugen bereits unter normalen Betriebsbedingungen Wärme und können Funken erzeugen, wenn beispielsweise eine Motorwicklung ausfällt. Überhöhte Motorgehäusetemperaturen oder ein Funke, der nicht ordnungsgemäß eingedämmt wird,…
Elektro-optische/Infrarot-Systeme spielen eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung zu Lande, in der Luft, auf See und im Weltraum. Sehen Sie sich an, wie unsere Antriebslösungen Ihnen helfen, jede Mission erfolgreich zu gestalten.
Was ist die beste Möglichkeit, für EO/IR-Anwendungen ein hohes Drehmoment und eine große Laufruhe bei vergleichsweise niedrigen Drehzahlen zu erzielen? In unserem Blogpost erfahren Sie es.