Ana içeriğe atla
press_release | Kollmorgen, AKME servo motorları ile tehlikeli bölge portföyünü genişletiyor |
|
minute read

AKME Servo Motor

RADFORD, VA. — Hareket kontrol ve otomasyon sistemlerinde küresel bir lider olan Kollmorgen şirketi bugün, Zone 2 ve Zone 22 derecelendirmeleri gerektiren yerlerde kullanım için ATEX ve IECEx küresel sertifikasına sahip AKME Serisi tehlikeli bölge servo motorlarını tanıttı. AKM servo motor platformunun kanıtlanmış performansı, kalitesi ve güvenilirliği üzerine inşa edilen AKME serisi, makine üreticilerinin şimdiye kadar seçeneklerinin sınırlıolduğu tutuşabilir gazlar veya tozlar içeren ortamlarda yeni kompakt ve çok yönlü performans standartlarına ulaşmalarını sağlar.

Çok çeşitli uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde, AKME servo motorlar 48, 75 Vdc, 120, 240 veya 400 Vac sürücülerle çalışacak şekilde tasarlandı ve 5.000 rpm'e kadar hızlara ulaşan 6 farklı IEC gövde boyutlarında mevcuttur. Seri, resolver, SFD-M, ComCoder, EnDat, Hiperface ve BiSS B seçenekleri dahil olmak üzere çok çeşitli geri bildirim seçeneklerini destekler. Bu motorlar ayrıca AKD, AKD2G ve Kollmorgen Essentials™ (KED) servo sürücülerle ideal bir şekilde eşleştirilerek eksiksiz, zengin özelliklere sahip bir hareket çözümünde optimum tork yoğunluğu, yanıt verme ve hassasiyet sunar.

Global Ürün Yönetimi Direktörü Chris Cooper şu ifadeleri kullandı: “Meşhur AKM servo motor serimizi, çok çeşitli tehlikeli bölge uygulamalarıyla genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Çok ilgi gören Goldline, PMDC EP ve MX Stepper serisi patlamaya dayanıklı motorları uzun süredir piyasada, ancak şimdi AKME serisiyle çok daha fazla müşteriye, uygulamaya ve sektöre çözüm sunuyoruz. AKME servo motorlarla mühendisler, Zone 2 ve Zone 22 makine uygulamalarına daha uygun maliyetli bir tehlikeli bölge motorunu dahil etme konusunda daha fazla esnekliğe sahip oluyorlar ve tasarımlarına daha büyük ve daha özellikli bir Zone 0 veya Zone 1 motoru eklemek zorunda kalmıyorlar.”

Tehlikeli ortamlar için sertifikalıdır

AKME serisi, Kollmorgen’ın kapsamlı küresel sertifikalara sahip tehlikeli ortam motoru portföyüne katılıyor. Seri, Gaz Zone 2 ve toz Zone 22 bölgeleri dahil olmak üzere potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar için Avrupa Birliği güvenlik standardı kapsamında ATEX sertifikasını elde etti. Ayrıca, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından belirlenen ve patlayıcı ortamlarda ekipmanların ve personelin güvenliğini sağlayan küresel standart kapsamında IECEx sertifikası almaya da hak kazandı.

Bu sertifikalar, AKME servo motorları farmasötik üretim, gıda işleme, tahıl ambarları, endüstriyel boya kabinleri ve tutuşabilir gazların veya tozların bulunabileceği diğer ortamlardaki uygulamalar için de ideal hale getirmektedir.

Ek ürün özellikleri, konfigürasyon seçenekleri veya uygulama kılavuzu için AKME Servo Motorları sayfasını ziyaret edin.

 

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord markası olan Kollmorgen Corporation, sektörün en yüksek performanslı ve en güvenilir motorlarında, sürücülerinde, AGV kontrol çözümlerinde ve otomasyon kontrol platformlarında kanıtlanmış 100 yılı aşkın hareket deneyimine sahiptir. Makine üreticilerine sıra dışı performans, güvenilirlik ve kulanım kolaylığını bir araya getiren üstün çözümler sunarak, kesin bir pazar avantajı sunuyoruz.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu ürünün belirli bir uygulamaya uyumluluğunu belirlemek ürünün kullanıcısının sorumluluğudur. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Aşağıdakilerin ilgili sahiplerinin ticari markası ve/veya ticari adları olduğuna ve Regal Rexnord Corporation'a ait olmadığına veya kontrol edilmediğine inanılmaktadır. EnDat: Dr. Johannes Heidenhain GmbH; Hiperface: SICK AG; BiSS: iC-Haus GmbH.

Regal Rexnord, Regal Rexnord Corporation'ın ticari markasıdır.

©2026 Kollmorgen Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için