Skip to main content

Wie können Anbieter von Verteidigungsausrüstung ihre Produkte verbessern >

Wenn Sie Anbieter von Komponenten oder Teilsystemen (Stufe 2, 3, etc.) im globalen Verteidigungsmarkt sind, kennen Sie die hohen Standards, die diese Branche für Ihre Produkte setzt. Außergewöhnliche Qualität, kontinuierliche Zuverlässigkeit und…

Den kollaborativen Roboter im Betrieb willkommen heißen >

Ein kollaborativer Roboter (Cobot, aus dem englischen: collaborative robot) ist ein Roboter, der körperlich mit Menschen an einem gemeinsamen Arbeitsplatz interagiert. Im Gegensatz zu anderen Robotern ist er so entwickelt, dass er autonom arbeitet.…

Was ist ein Cobot? >

Ein kollaborativer Roboter (oder Cobot) ist ein Roboter, der dazu vorgesehen ist, mit menschlichen Kollegen zu arbeiten oder zu interagieren.

Was ist ein Robotik-Cluster? >

Die riesige Nachfrage nach Robotern, Cobots, AI und Industrie 4.0 treibt Innovations-Hubs weltweit voran. Ganz gleich, ob der Fokus auf Software, Industrierobotern, Cobots, Robotern in der Medizintechnik oder etwas Anderem liegt - die beste Art,…

Arten von Linearaktuatoren >

Im Beitrag „Was ist ein Linearaktuator?“ unserer Artikelreihe „Grundlagenwissen“ haben wir uns zuletzt die verschiedenen Arten von Mechanismen angesehen, mit denen Lasten in einer geraden Linie bewegt werden können.  Im heutigen Beitrag…

Was ist Mechatronik? >

Die Mechatronik ist eine ganzheitliche Betrachtung einer kompletten Maschinenlösung, die alle Elemente des Systems berücksichtigt, aus denen die Maschine besteht, einschließlich Mechanismen, Motoren, Antriebselektronik, Steuerungen, Schnittstellen…

Was ist ein Linearaktuator? >

Frage: Was ist ein Linearaktuator? Antwort: Einfach ausgedrückt ist ein Linearaktuator eine Vorrichtung, die eine Last auf einer geraden Linie bewegt. Linearaktuatoren gibt es in zahlreichen Ausführungen und Konfigurationen.
Kollmorgen Blog

Medizin in unserer Zukunft - medizinische Roboter und andere technologische Fortschritte >

Am 13. November 2017 wurde von der FDA eine Tablette freigegeben, die digital erfassen und melden kann, ob ein Patient sein Medikament eingenommen hat. Die Tablette mit der Bezeichnung „Abilify MyCite“ wird eingesetzt, um sicherzustellen, dass…

Der intelligente Weg zur smarten Lagerhaltung >

Intelligente Lagerhaltung verschafft Ihnen einen logistischen Vorteil. Die Lücke schließt sich, aber Sie haben immer noch die Chance, der Konkurrenz voraus zu sein.

Fangen Sie die Zukunft ein, solange Sie können >

Die vierte industrielle Revolution findet in Fabriken weltweit statt. Fangen Sie die Zukunft an, wenn Sie können, indem Sie intelligente mobile Roboter genauer betrachten.

Schnellere Installation von intelligenten mobilen Robotern >

Verkürzung der Installationszeit für intelligente mobile Roboter um 25 Prozent? Neue Software zur Layout-Feinabstimmung und automatisierten Verifizierung machen es möglich.

Dezentrale Antriebslösungen für mehr Flexibilität – sofort einsatzbereit >

In diesem Blog-Eintrag beschäftigen wir uns damit, was Flexibilität ausmacht und welche Vorteile sie für Anwendungen mit sich bringen kann.

Nie wieder Fehler >

Kürzere Lieferzeiten und verbesserte Qualität mit automatisierten Tests für Soft- und Hardware für FTFs.

Was bedeutet TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated)? >

Frage: Was bedeutet TENV bei einem Servomotor?

Berechnung des effektivem Drehmoments >

Frage: Wie berechne ich das effektive Drehmoment Meff, im englisch auch TRMS (Root Mean Square Torque) gennant, für das Bewegungsprofil einer gegebenen Achse in meiner Anwendung?