Ana içeriğe atla
Bir kapalı döngü sistem nedir?

Bir Kapalı Döngü Sistem nedir? >

Servo motorlar ve servo sistemler hakkında öğrenirken muhtemelen "kapalı döngü sistemleri" ifadesini görmüşsünüzdür. Ne anlama geldiğini ve nasıl çalıştığını merak ettiyseniz doğru yerdesiniz. En yaygın sorular üzerinde gidelim.
Robotik Uygulama Motorları: Ödün Vermeniz Gerçekten Gerekiyor mu?

Robotik Uygulama Motorları: Ödün Vermeniz Gerçekten Gerekiyor mu?  >

Robotik eklem tasarımda neredeyse her zaman bazı ödünler söz konusudur. Ama bu şekilde olması gerekli mi? Gelin en yaygın üç ödün kalemine göz atalım.

Step Motorlarla Karmaşık Olmayan Kesin Konumlandırma Elde Edin >

Kolay kurulum seçeneği sunan bir hassas hareket çözümü arıyorsanız makinenizi inşa ederken ya da yükseltirken step motorlar ilk tercihiniz olmalıdır.
Hareket Kontrol Birimi Diyagramı

Bir Servo Sürücü ile bir Hareket Kontrol Birimi Arasındaki Fark Nedir? >

Otomasyon dünyasında hareket kontrol birimi olarak düşünülen şey ile temel bir servo sürücünün temsil ettiği şey arasında ince bir çizgi olabilir.  Her bir cihazın işlevini ve zekasını anlamak kritik önem taşır çünkü çoğu uygulamada sistemi…
Step Motorunuz için Bir Sürücü Seçerken Bilmeniz Gerekenler

Step Motorunuz için Bir Sürücü Seçerken Bilmeniz Gerekenler >

En iyi performans için step motorunuzu doğru sürücü ile eşleştirmelisiniz. Seçiminizi yaparken aklınızda tutmanız gereken üç kritik bileşen var: Voltaj, akım ve indüktans. Her biri motorun performansında önemli bir rol oynuyor, üstelik bu…
Füze Tasarımındaki Engelleri Aşmak

Füze Tasarımındaki Engelleri Aşmak >

Füzelerin bazı en zor ortamlarda çalışır. Dünyanın atmosferinin katmanları arasında geçiş yaparken ve yol aldıkları yoğun hız nedeniyle ciddi miktarda ısı akısı ile karşılaşabilirler. Saate 10.000 kilometreyi aşan hızlarda, bu koşullarda güvenilir ve…
Doğru Tedarikçiyle Ortaklık, Savunma Programlarındaki Riski Azaltabilir

Doğru Tedarikçiyle Ortaklık, Savunma Programlarındaki Riski Azaltabilir  >

Hızla gelişen Uzay, Havacılık ve Savunma (ARGE) gereksinimleri nedeniyle mühendisler sürekli artan taleplerle baş etmekte birçok zorluk çekiyorlar. Şirketlere, tedarik zinciri sorunlarından değişen devlet yönetmeliklerine kadar çeşitlilik gösteren bu…
Düşük voltajlı motor neye denir?

Düşük Voltajlı Motor Neye Denir? >

Düşük Voltaj Direktifi elektrik sistemini beslemek için kullanılan şebeke voltajına, güvenliğe ilişkin spesifik IEC yönetmeliklerine ve elektrik çarpması ve ark riskine göre düşük voltajı 50 – 1000 Vac ya da 120 – 1500 Vdc arasında tanımlar. Düşük…
Oyunu Değiştiren DIY Platform ile Bir Günde Otomasyon

Oyunu Değiştiren DIY Platform ile Bir Günde Otomasyon >

Herkes için erişilebilir ve satın alınabilir otomasyon, kullanıcıların otomasyon teknolojisini bir günden az zamanda kutudan çıktığı gibi kurmasına olanak tanıyan bir AMR platformunun piyasaya sürülmesiyle ileriye doğru büyük bir atılım yaptı.
Step Motorum Neden Isınıyor?

Step Motorum Neden Isınıyor? >

Tüm elektrikli motorlar, bir tel bobinden geçen akımın sonucu olarak çalışıma sırasında ısınır. Elektrikli motorlarda, rotasyonu üretmek için gereken elektromanyetik devrenin bir parçası olan bobinler bakır tellerden yapılır. Bakır çok iyi bir…

Performansın Ötesine Geçmek: Doğrudan Tahrikli Sistemlerde Maliyet Tasarrufları >

Doğrudan tahrikli motorların performans avantajları iyi belgelenmiştir: Endüstri lideri performans, iyileştirilmiş doğruluk, daha yüksek verim, daha iyi güvenilirlik ve daha sessiz çalışma. Çünkü, geleneksel bir hareket kurulumunun aksine, doğrudan…

Metal Kalıpta Doğrudan Tahrik Teknolojisi ile Kusurları Azaltırken ROI'yi İyileştirme >

Mekanik ve hidrolik preslerle karşılaştırıldığında, mekanik servo metal kalıp presleri, daha yüksek hızlarda daha komplike kalıplar üretmek için yüksek torklu fırçasız motorlar kullanır. Ama kullanılan motorların türü (geleneksel olarak dişli ya da…

Tek Önemli Şey: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortak İnovasyon >

Artık sürdürülemez olanı kabul etmiyoruz. Önümüzdeki birkaç yılda harekete geçebilme ya da geçememe durumumuzun gelecek tüm nesillerin yaşamlarını doğrudan etkileyeceği konusunda daha önce hiç olmadığı kadar gerçek bir şekilde farkındayız. Ve bu…

Yüksek teknoloji ürünü, donanımlı kablolar, >

Yakın zamana kadar sürücüleri, motorları ve kabloları farklı tedarikçilerden satın almak rutin bir yaklaşımdı. Teknoloji sayesinde kablo seçimi kolaylaştı ve herhangi bir kurulum teknisyeni spesifik uygulama ihtiyaçlarını karşılayan kabloları…
bir orkestranın şefi

Bir Hareket Kontrol Birimi Ne Yapar? >

Bir hareket kontrol birimi, bağlanan elektronik sürücüleri ve motorları, makineleri otomatikleştirmek ve kontrol etmek için gerekli belirli işlevleri yerine getirecek şekilde yöneten programlanabilir bir cihazdır.  Hareket kontrol birimleri, 3B…