No nosso último post relacionado a unidades descentralizadas, indicamos vários benefícios principais ao cliente vinculados ao uso desta abordagem. Primeiro, você pode reduzir seus custos de cabos significativamente, com muitos eixos separados em toda a máquina. Em segundo lugar, uma redução no espaço do gabinete e requisitos de resfriamento, uma vez que se retira vários elementos de produção de calor do gabinete. Em terceiro lugar, você aumenta a flexibilidade no design. Neste post, exploraremos o que se entende por flexibilidade e como isso oferece várias vantagens.
Em muitas máquinas de processamento e automação de fábrica, é possível que haja uma combinação de métodos que alimentem materiais para dentro e fora da máquina, alguns exigindo um controle rápido e preciso. Em outras situações, o produto pode exigir etapas adicionais com base em seu design específico. Usando uma abordagem de unidade descentralizada, o desenvolvedor pode projetar máquinas que permitem essas configurações "opcionais" com facilidade. Em essência, você cria a capacidade de oferecer anexos "plug e play" que proporcionam uma tremenda flexibilidade para os usuários finais da máquina.
E como adicionar opções adicionais? Não há problema - novamente, a natureza plug e play da solução descentralizada oferece ao desenvolvedor de máquinas novas maneiras de vender a máquina, juntamente com atualizações instaláveis. Os clientes podem comprar uma máquina de menor custo inicialmente e depois adicionar opções que aumentam as capacidades das máquinas (como um alimentador adicional ou mecanismo de descarga), à medida que as demandas de produção aumentam.
Há uma variedade de soluções que consideramos que compõem um sistema descentralizado, incluindo combinações integradas de motor/unidade. Uma das principais vantagens da abordagem do AKD-N da Kollmorgen, está em sua flexibilidade para ser emparelhada com uma variedade de soluções motoras. Então, novamente, alcançamos flexibilidade em relação a esse tipo de abordagem descentralizada, pois o construtor de máquinas pode melhor otimizar os requisitos servo, escolhendo a melhor solução de servo-motor, independentemente da tecnologia. Esta pode ser uma grande vantagem em relação aos projetos integrados, pois o construtor de máquinas pode utilizar servos convencionais, conjuntos direcionadores de direção direta ou linear, sem moldura ou outros conjuntos de atuadores servo controlados.
Arquitetura descentralizada
Uma característica chave relacionada à oferta de produtos AKD-N da Kollmorgen é a utilização de uma abordagem de cabo único e da rede de fieldbus EtherCat. Isso facilita a capacidade de encadear a energia, o feedback e as comunicações fieldbus necessárias de uma unidade para outra. Adicionar outra unidade ao link é tão fácil como conectar a nova unidade à rede. Além disso, a solução AKD-N também pode jogar bem com soluções convencionais "centralizadas", bem como, onde um eixo de alta potência pode exigir uma unidade de corrente superior.
Soluções descentralizadas - custos de cabos mais baixos, tamanhos de gabinete reduzidos, flexibilidade - tudo se soma a uma ótima solução para o movimento de precisão, além de economias de custos!