Passer au contenu principal

L'interopérabilité : qu'est-ce que c'est et pourquoi est-elle importante à l'ère de l'automatisation? >

Nous vivons désormais à l'ère numérique. Les consommateurs du commerce électronique s'attendent à ce que les marchandises soient livrées plus rapidement et avec plus de flexibilité qu'il y a quelques années. Les organisations, les revendeurs et leurs…
Qu'est-ce qu'un système en boucle fermée?

Qu'est-ce qu'un système en boucle fermée? >

En vous renseignant sur les servomoteurs et les systèmes d'asservissement, vous rencontrerez probablement l'expression « système en boucle fermée ». Si vous ne vous êtes jamais demandé ce que cela signifie et comment cela fonctionne, vous…
Moteurs destinés à la robotique : des compromis sont-ils réellement nécessaires?

Moteurs destinés à la robotique : des compromis sont-ils réellement nécessaires?  >

La conception des articulations robotiques implique presque toujours des compromis. Mais doit-il en être ainsi? Examinons les trois compromis les plus courants.

Un positionnement précis sans complexité grâce aux moteurs pas-à-pas >

Si vous êtes à la recherche d'un mouvement précis facile à configurer pour construire ou moderniser une machine, les moteurs pas-à-pas seront votre premier choix.
Schéma d'un contrôleur de mouvement

Quelle est la différence entre un servovariateur et un contrôleur de mouvement ? >

Dans le monde de l'automatisation, la frontière peut être mince entre ce qui est considéré comme un contrôleur de mouvement et ce qui représente un servovariateur de base. Il est essentiel de comprendre la fonctionnalité et l'intelligence de…
Ce que vous devez savoir lors du choix d'un variateur pour votre moteur pas-à-pas

Ce que vous devez savoir lors du choix d'un variateur pour votre moteur pas-à-pas >

Pour tirer le meilleur parti de votre moteur pas-à-pas, vous devez l'associer au variateur approprié. Vous devez garder à l'esprit trois éléments cruciaux lors de votre choix : la tension, le courant et l'inductance. Chacun d'eux joue un rôle…
Surpasser les limites de la conception des missiles

Surpasser les limites de la conception des missiles >

Les missiles fonctionnent dans des conditions parmi les plus exigeantes. Ils peuvent subir un flux thermique massif lorsqu'ils traversent les couches de l'atmosphère terrestre, en raison de la vitesse à laquelle ils se déplacent. Avec des vitesses…
Les partenariats avec les fournisseurs ad hoc peuvent atténuer les risques dans les programmes de défense

Les partenariats avec les fournisseurs ad hoc peuvent atténuer les risques dans les programmes de défense  >

Pour répondre à l'évolution rapide des besoins du secteur de l'aérospatiale et de la défense (A&D), les ingénieurs doivent relever de nombreux défis afin de satisfaire les demandes en constante évolution. Qu'il s'agisse de problèmes liés à la…
Que considère-t-on comme un moteur à basse tension?

Que considère-t-on comme un moteur à basse tension? >

La directive Basse tension définit la basse tension comme étant comprise entre 50 et 1000 Vac, ou 120 et 1500 Vdc, ce qui est basé sur la tension du secteur utilisée pour alimenter le système électrique et est lié aux réglementations…
L'automatisation en 1 jour grâce à une plateforme révolutionnaire

L'automatisation en 1 jour grâce à une plateforme révolutionnaire >

L'automatisation accessible à tous a fait un énorme bond en avant avec le lancement d'une plateforme de robots mobiles autonomes (AMR en anglais) qui permet aux utilisateurs d'installer une technologie d'automatisation prête à l'emploi en moins d'une…

Pourquoi mon moteur pas-à-pas s'échauffe-t-il? >

Tous les moteurs électriques génèrent de la chaleur pendant le fonctionnement; cette chaleur est simplement due au passage du courant dans une bobine. Les moteurs électriques sont constitués d'un fil de cuivre pour former les bobines qui font partie…

Au-delà des performances : réaliser des économies grâce aux systèmes à accouplement direct >

Les avantages en termes de performances offerts par les moteurs à accouplement direct sont bien documentés : les meilleures performances du secteur, une précision supérieure, un rendement plus élevé, une plus grande fiabilité et un…

Réduire les défauts tout en améliorant le retour sur investissement grâce à la technologie de l'accouplement direct dans l'emboutissage des métaux >

Par rapport aux presses mécaniques et hydrauliques, les presses servo-mécaniques d'emboutissage des métaux utilisent des moteurs sans balais à couple élevé pour réaliser plus rapidement des emboutissages plus complexes. Toutefois, le type de moteurs…

Le grand projet : innover ensemble pour un avenir durable >

Nous n'acceptons plus le non durable. Plus que jamais, nous sommes terriblement conscients que notre capacité (ou notre incapacité) à agir au cours des prochaines années aura un impact direct sur la vie des générations futures. Ce sont les…

Câbles attelés, produits de haute technologie >

Jusqu'à récemment, il était courant d'acheter des variateurs, des moteurs et des câbles auprès de différents fournisseurs. La technologie simplifiait le processus de sélection des câbles, et tout technicien installateur pouvait choisir les câbles…