Salta al contenuto principale

L’ABC dei veicoli a guida automatica >

I veicoli a guida automatica (AGV) sono concepiti per la movimentazione dei materiali negli stabilimenti e delle merci nei magazzini. Sono più intuitivi dei veicoli ad azionamento manuale e più flessibili delle soluzioni d’automazione fisse come, ad…

I fornitori di attrezzature di difesa e la promozione dei loro prodotti >

Se siete fornitori di componenti o di sottosistemi (di livello 2, 3 ecc.) sul mercato globale della Difesa, sapete che questo settore impone standard elevati per i vostri prodotti. Qualità eccezionale, affidabilità costante e sostenibilità a lungo…

Diamo il benvenuto nell’industria al robot collaborativo >

Un robot collaborativo (detto anche “cobot”) è un robot destinato a interagire fisicamente con gli umani in uno spazio di lavoro condiviso. È un concetto diametralmente opposto rispetto a quello degli altri robot, concepiti per operare in autonomia.…

Che cos’è un cobot? >

A Un robot collaborativo (cobot) è un robot progettato per lavorare a contatto o interagire con le persone.
Kollmorgen Blog

Che cos’è un cluster robotico? >

Gli innovation hub di tutto il mondo sono chiamati a far fronte a una enorme domanda di robot, cobot, intelligenza artificiale e Industria 4.0. Che si tratti di software, robot industriali, cobot, robot medici o altro, il modo migliore per promuovere…

Attuatori lineari >

Nel nostro ultimo articolo dal titolo “Cos’è un attuatore lineare?” abbiamo identificato i tipi generici di meccanismi usati per eseguire il movimento rettilineo di un carico. Il blog di oggi approfondisce questo argomento aggiungendo alcuni dettagli…
Kollmorgen Blog

Cos’è la meccatronica? >

La meccatronica adotta un approccio olistico che mira a una soluzione di automazione completa, tenendo conto di tutti gli elementi costitutivi del sistema in questione che sono parte integrante della macchina, inclusi meccanismi, motori, elettronica…
Kollmorgen Blog

Cos’è un attuatore lineare? >

Domanda: Cos’è un attuatore lineare? Risposta: Un attuatore lineare è un dispositivo che esegue il movimento rettilineo di un carico. Gli attuatori lineari sono prodotti in diversi stili e configurazioni – il post di oggi tratterà gli attuatori…
Kollmorgen Blog

La medicina nel nostro futuro: i robot medici e i progressi tecnologici >

Il 13 novembre 2017 la FDA ha approvato una pillola in grado di rilevare digitalmente se un paziente abbia assunto o meno il medicinale previsto. Questa pillola si chiama “Abilify MyCite” e viene utilizzata per assicurare che i pazienti affetti da…

La via intelligente per il warehousing >

Implementare una soluzione automatizzata per il proprio magazzino permette di guadagnare in efficienza, sicurezza e anche la possibilità di affidare allo staff mansioni più interessanti, poiché sono le macchine ad assumersi i lavori più noiosi e…

Catch the future while you can >

La quarta rivoluzione industriale è ormai in atto nelle fabbriche di tutto il mondo. Non perdere tempo, scopri il futuro osservando da vicino i robot mobili intelligenti.

Velocizzare l’installazione di robot mobili intelligenti >

Ridurre del 25% il tempo di installazione per i robot mobili intelligenti? Il nuovo software per la messa a punto del layout e la verifica automatica lo rendono possibile.
Kollmorgen Blog

Le soluzioni di azionamento decentralizzato offrono flessibilità: la semplicità del plug-and-play >

In questo blog esploreremo cosa si intende per flessibilità e quali vantaggi offre.

Liberati dai bug per sempre >

Tempi di consegna più brevi e una qualità migliorata. I test automatici di software e hardware per AGV sono ormai una realtà.

Che cosa significa TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated)? >

Domanda: Che cosa si intende con TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated mean) parlando di un servomotore?