Parlando di servomotori e servosistemi si potrebbe incontrare il termine "sistema ad anello chiuso". Se ti stai chiedendo cosa significa e come funziona, sei capitato nel posto giusto. Analizziamo alcune delle domande più comuni.
La progettazione di giunti robotici richiede quasi sempre compromessi. Ma deve proprio essere così? Analizziamo i tre compromessi più comuni.
Se cerchi movimento preciso con configurazione semplice, i motori passo-passo non possono che essere la tua prima scelta per la costruzione o l'ammodernamento di una macchina.
Nel mondo dell'automazione la linea tra quello che è considerato un controller di movimento e quello che rappresenta un servoazionamento di base può essere molto sottile. È essenziale comprendere la funzionalità e l'intelligenza di ciascun…
Per sfruttare al meglio il motore passo-passo selezionato occorre abbinarlo all'azionamento giusto. Sono tre gli elementi critici di cui tenere conto per la scelta: tensione, corrente e induttanza. Ciascuno di essi svolge un ruolo importante a…
I missili operano in condizioni tra le più difficoltose. Possono essere soggetti ad un massiccio flusso di calore quando attraversano gli strati dell'atmosfera terrestre e a causa dell'elevata velocità. Con valori di velocità oltre i 10.000 km…
Per i requisiti in rapida evoluzione nel settore aerospaziale e della difesa (A&D), i tecnici si trovano di fronte a numerose sfide per tenere il passo con esigenze in continuo cambiamento. Da problemi di approvvigionamento alla modifica di…
La Direttiva Bassa Tensione che definisce la bassa tensione da 50 a 1.000 V CA, o da 120 a 1.500 V CC, si basa sulla tensione di rete utilizzata per alimentare l'impianto elettrico e si collega a specifiche normative IEC in materia di sicurezza e…
L'automazione a basso costo accessibile a tutti ha compiuto un vero e proprio balzo in avanti con l'uscita di una piattaforma AMR che consente agli utenti di installare una tecnologia di automazione pronta all'uso in meno di un giorno.
Tutti i motori elettrici si surriscaldano durante il funzionamento, è semplicemente una conseguenza del passaggio di corrente attraverso una bobina di filo. I motori elettrici utilizzano fili di rame per formare bobina che fanno parte del circuito…
I vantaggi in termini di prestazioni dei motori ad azionamento diretto sono ben noti e documentati: performance leader nel settore, maggior accuratezza, rendimento più elevato, maggior affidabilità e funzionamento più silenzioso. Questo perché,…
Rispetto alle presse meccaniche e idrauliche, le presse meccaniche servoassistite per lo stampaggio di metallo utilizzano motori brushless a coppia elevata per ottenere stampaggi più complessi a velocità superiori. Il tipo di motori utilizzati,…
Quello che non è sostenibile non ci va più bene. Ora più che mai siamo dolorosamente consci del fatto che la nostra capacità, o peggio incapacità, di agire nei prossimi anni si ripercuoterà direttamente sulle vite delle generazioni future. E il modo…
Fino a poco fa, acquistare azionamenti, motori e cavi da fornitori diversi era la norma. La tecnologia ha semplificato il processo di selezione dei cavi e qualsiasi tecnico di installazione era in grado di scegliere i cavi adatti alle esigenze di…
Un controller di movimento è un dispositivo programmabile che gestisce azionamenti elettronici e motori connessi tra loro per lo svolgimento di funzioni specifiche di automazione e controllo dei macchinari. I controller di movimento vanno da…