Salta al contenuto principale

Nuove e interessanti applicazioni traggono benefici dalle servotecnologie >

La legge di Moore è stata per lungo tempo applicata ai progressi nelle industrie tecnologiche. I servosistemi e l'automazione hanno tratto particolari benefici dagli enormi miglioramenti in termini di memoria e capacità di elaborazione e, più…
Kablo şirketlerine artık para ödemeyin! Endüstriyel kablo şirketleri.

Decentralizzazione: forte riduzione dei cablaggi e semplificazione delle architetture >

I produttori di macchine puntano sulla funzionalità e l'affidabilità quando progettano una nuova macchina. Le idee sono messe sulla carta e i componenti sono raggruppati in schemi a blocchi, uniti da sottili linee per mostrare i collegamenti tra i…
Kollmorgen Blog

Cosa è successo al brand Pacific Scientific? >

E a tutti quei motori CC a magnete permanente, motori sincroni, servomotori, servoazionamenti, azionamenti passo-passo e, ricorderete sicuramente, i grandi motori passo-passo che producevano? Il motore passo-passo aveva una forma strana. Era…

Eliminate le antiestetiche barre sul vostro substrato utilizzando una tecnologia ad azionamento diretto >

Le applicazioni di rivestimento e laminazione richiedono una regolazione precisa della velocità, al fine di evitare ripple di velocità che generano rivestimenti non uniformi e "barre" orizzontali indesiderate nel substrato. Per ottenere la massima…
Kollmorgen Blog

AKD BASIC - è proprio Basic? >

I nostalgici si chiederanno quando hanno avuto a che fare per la prima volta con il linguaggio BASIC. Ma che cos'è il linguaggio BASIC?

Rispondere alla sfida ‘Got Milk?’ nelle aziende casearie europee >

La seconda azienda casearia più grande d'Europa, Arla Foods, utilizza gli AGV nelle proprie strutture dal 2009. Scopri come l'azienda distribuisce il latte a milioni di persone.

Eccentricità, oscillazione e in che modo può essere utile un servosistema >

Per definizione, l'eccentricità è la misura di quanto un rullo si discosta dalla circolarità perfetta. In teoria, l'eccentricità dovrebbe essere pari a zero, ma in realtà non lo è mai. In pratica, nessun rullo è perfettamente circolare, perché viene…

Gli AGV nel nuovo panorama industriale >

Le industrie manifatturiere di prossima generazione si trovano ad affrontare nuove sfide. Che ruolo possono giocare i veicoli a guida automatica?

Azionamento diretto o trasmissioni meccaniche nelle attrezzature da laboratorio >

In molti post di Blog in Motion abbiamo parlato degli azionamenti diretti e dei loro numerosi vantaggi in termini di prestazioni. Ma avete mai considerato il grande risparmio che potete ottenere sui costi del ciclo di vita utilizzando l'approccio ad…

8 suggerimenti per ridurre o eliminare i disturbi causati da interferenze elettromagnetiche EMI >

Con rumore ci riferiamo al rumore delle interferenze elettromagnetiche (EMI). Ci sono 8 fasi chiave da considerare quando si cerca di eliminare i problemi di rumore EMI. Seguendo queste linee guida, è molto meno probabile che si verifichino problemi…
Kollmorgen Blog

La storia dei motori passo-passo >

Si è discusso molto su chi abbia creato il motore passo-passo o per lo meno il motore industriale 1.8° che conosciamo oggi. Le due principali aziende coinvolte nella progettazione sono Superior Electric, sita originariamente a Bristol…

Suggerimenti sulla configurazione sicura del vostro sistema a motore lineare >

I motori lineari svolgono un ruolo importante nell’erogare un azionamento diretto molto preciso e robusto in varie applicazioni ad alte prestazioni. Per raggiungere i massimi livelli di prestazioni, il sistema a motore lineare deve essere messo in…
AKD Drive

TCP Modbus con AKD rispetto ai bus di campo >

A differenza delle comunicazioni con bus di campo che sono solo supportate da modelli particolari di servoazionamenti AKD, la comunicazione Modbus TCP è supportata da tutti i modelli AKD. Se avete un semplice azionamento "analogico", un azionamento…

Movimento integrato per la robotica leggera >

L'utilizzo della robotica nel settore manifatturiero rappresenta attualmente un fatturato di 5 miliardi di dollari che è destinato a crescere a 20 miliardi di dollari (Fonte: A Roadmap for U.S. Robotics, From Internet To Robotics -…

Decalogo per un design igienico >

L'American Meat Institute (AMI, Istituto americano per la carne) ha pubblicato nel 2008 una scheda relativa al design delle attrezzature igieniche destinata ai costruttori di macchine OEM alla ricerca di soluzioni per il mercato della lavorazione e…