Salta al contenuto principale
Kollmorgen Blog

Motori (per perforazione) ad alta temperatura >

Sono molte le energie [scusate il gioco di parole, era voluto] spese da Kollmorgen per la progettazione dei motori per perforazione ad alta temperatura della nuova generazione.La tecnologia disponibile sul mercato è sostanzialmente la stessa fin dai…
Kollmorgen Blog

Evoluzione di Kollmorgen - Parte 3 >

Mentre il nostro Fredrick Kollmorgen si occupava di tutte queste cose, in Germania nasceva e cresceva un altro futuro immigrato di nome Hugo Unruh. All'incirca coetaneo di Otto, il figlio di Fredrick, Hugo visse le dure condizioni del dopoguerra in…
Kollmorgen Blog

Problemi di cogging e ondulazione di coppia >

I problemi di cogging e ondulazione di coppia sono piuttosto comuni e spesso difficili da risolvere.   La coppia di coggingè definita come l'attrazione/interazione tra i poli magnetici e i denti (struttura in acciaio) delle lamine…

Evoluzione di Kollmorgen - Parte 2 >

Prima di lasciare l'Europa Fredrick divenne padre di un bimbo, Ernest Otto.Sarebbero seguite poi due bambine, Hildegard et Dorthea.Attingendo a vari registri sono riuscito a mettere insieme solo qualche informazione relativa ai primi anni del '900.…

Perché così tanto acciaio inossidabile? >

Le applicazioni per ambienti di lavaggio possono essere piuttosto complesse. In primo luogo vi sono requisiti di lavaggio a cui le macchine di lavorazione degli alimenti devono conformarsi.. Quando cucinate a casa vostra siete certamente pieni di…
Kollmorgen Blog

Evoluzione di Kollmorgen - Parte 1 >

Nei prossimi mesi pubblicheremo una serie di interventi sull'evoluzione di Kollmorgen, dalle umili origini fino ad oggi. Seguiteci in questo viaggio per conoscere i visionari che hanno fondato la nostra società. Torniamo indietro nel tempo: siamo…

Chi ha paura di montare un motore frameless? >

Non c'è davvero nulla da temere quando si utilizzano servomotori frameless ad alte prestazioni nella progettazione di una macchina. Molti ingegneri si preoccupano dei "vuoti d'aria" e della "concentricità" quando si parla di servomotori frameless: ma…