Ana içeriğe atla

Hakkımızda

En zorlu uygulamalarınız ve şartlarınız için hareket ve otomasyon sistemlerine ihtiyacınız olduğunda 100 yılı aşkın süredir inovasyon lideri olan Kollmorgen'e güvenebilirsiniz.

Neredeyse her türlü hareket zorluğunun üstesinden gelmek için endüstrinin en yüksek performanslı, en güvenilir motorlarını, sürücülerini, doğrusal aktüatörlerini, AGV kontrol çözümlerini ve otomasyon platformlarını, bir milyonun üzerinde standart ve kolay modifiye edilebilir ürünle birlikte sunuyoruz.

Dünyanın tüm büyük bölgelerinde üretim tesisleri, distribütörler ve mühendislik uzmanlığı sunuyoruz, bu sayede daha iyi bir makineyi piyasaya daha hızlı çıkarabilir ve bu ürünün kârlılığını yıllarca sürdürmesini sağlayabilirsiniz.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya için daha iyi çözümler tasarlamanıza ve sunmanıza yardım eder.

Bir hareket ve otomasyon ortağı olarak Kollmorgen ile birlikte sizin gibi mühendisler zorlu sorunları çözüyor ve anlamlı bir fark yaratıyor, örneğin:

  • Endüstriyel güvenliği artırmak ve ekonomik fırsatları geliştirmek
  • Daha kabiliyetli robotlar ve kobotlar üretmek
  • Tıbbi tanılama ve tedavi sonuçlarını iyileştirmek
  • Derin okyanuslardan derin uzaya yeni dünyalar keşfetmek

Misyonunuz ne olursa olsun daha kabiliyetli hareket çözümleriyle desteklenen ve daha özgüvenli tasarlanan daha tutkulu makineler, araçlar ve robotlar üretmenize yardım edeceğiz. Kollmorgen hareket çözümleri ile hayata geçirilen yaratıcı vizyonunuz dünyaya olağanüstü yeni olasılıklar sunuyor.

Daha Tutkulu Makineler ve Araçlar

Sizin büyük fikirleriniz olduğu gibi rakiplerinizin de fikirleri var. İhtiyacınız olan şey fikirlerinizi ön plana çıkartmak için gereken hareket kabiliyeti ve uzmanlık. Siz, pazarda kazanmak için makinenizin sunması gereken işlev ve performans avantajlarını biliyorsunuz. Biz de hareketi ve güç, tork, hassasiyet ve uyum hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardım edeceğimizi biliyoruz.

Ürünlerimiz, endüstrinin en yüksek güvenilirlik standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Mühendislerimiz uygulamanızı tam olarak anlamayı ve eşsiz uygulamanız için ideal hareket çözümlerini elde etmenizi sağlamayı taahhüt eder.

Siz düşünebiliyorsanız biz üretmenize yardım ederiz.

Kollmorgen Farkı yazısını okuyun

Daha Yüksek Kapasiteli Performans

Bize göre hiçbir zaman makinenizi mevcut bir hareket sistemine uyumlu hale getirmek zorunda kalmamalısınız. Bunun yerine biz, hareket sistemlerimizi makinenize uyacak şekilde tasarlıyoruz. Ticari olarak temin edilebilen çok kapsamlı bir portföyümüz var ama hepsi bununla sınırlı değil. Özel sarımlar, servo geri besleme seçenekleri, kablolama alternatifleri, çevresel sızdırmazlık vb. çok çeşitli standart modifikasyon aracılığıyla neredeyse özel üretim benzeri yetenekler edinin.

Ayrıca, 'hareket sistemleri tasarıma göre güvenilir olmalıdır' felsefesine daima bağlı kalarak spesifik görevler, kurulum ayak izleri ve ortamlar için optimize edilmiş yeni inovasyonlar üretmeye yönelik sürekli artan müşteri ihtiyaçlarını durmadan değerlendiriyoruz.

Sıra dışı performansa ulaşmanızda size yardımcı olacağız.

Kollmorgen Başarılarını keşfedin

Daha Güvenli Mühendislik

Yalnızca bir hareket çözümü tedarikçisinden çok daha fazlasıyız. Bizler, kendimizi başarınıza adamış gerçek bir iş ortağıyız. Ortak çalışmaya dayalı mühendislik yaklaşımımız, çevrimiçi tasarım araçlarımız ve 115'ten fazla küresel satış ve uygulama mühendisimiz sayesinde uygulamanız için doğru uyumu ve optimum performansı elde ettiğinizden emin olursunuz.

İleri düzeyde modifiye edilebilir tasarımlarımızda hızlı prototip oluşturma süreci piyasaya daha hızlı çıkmanıza yardım eder Her pazarda gerektiğinde üretimi hızlıca ölçeklendirmek ve makinenizi kullanım ömrü boyunca desteklemek için ihtiyaç duyduğunuz erişim ve duyarlılığı, dünya çapındaki üretim tesislerimiz, yüzlerce şube ve bayimiz ile sunuyoruz.

Birlikte dünyaya olağanüstü yeni olanaklar sunabiliriz.

Bir Hareket Uzmanı ile görüşün

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim

Kollmorgen misyonunun anahtar bileşeni hareket sistemlerimizin daha iyi bir dünya yaratabileceğine ve yaratması gerektiğine yönelik inançtır. Aynı ilke günlük işletme süreçlerimizde de bize yol gösterir.

Kollmorgen’in dört sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde, inovasyon yoluyla çözümler sunmak, çevreyi korumak, ekip çalışması yoluyla tam potansiyelimize ulaşmak ve dürüstlükle çalışmak yer alır. Sizi, daha iyi bir dünya tasarlama ve inşa etme konusunda bize katılmaya davet ediyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ

Küresel Tedarik, Uzmanlık ve Destek.

Üretim, tasarım, uygulama ve servis merkezlerimizin küresel ağı sayesinde, başka bir ortağın sunamayacağı bölge içi tedarik, ortak çalışmaya dayalı mühendislik uzmanlığı ve kişiselleştirilmiş desteğe daima erişiminiz olur.

Size Yakın Bir Lokasyon Bulun

Hareket ve Otomasyon Sistemleri

Tek Kelimeyle Güçlü Hareket Çözümü

Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, kolay kurulum ve toplam tasarım esnekliği olanağı sağlayan daha kompakt bir ayak izinde belirgin ölçüde iyileştirilmişi tork, duyarlılık ve kontrol sunar.

Daha Fazla Bilgi

Tam Anlamıyla İnanılmaz Otomasyon

Kollmorgen'in modüler, ölçeklenebilir kontrol ve navigasyon çözümü, AGV'lerin ve mobil robotların hassas kontrollerini basitleştirir ve tasarım ekibinin gelişmiş uygulama özelliklerine daha fazla odaklamasını sağlar.

Daha Fazla Bilgi