跳转到主要内容

Exoskeletons at Scale: Accelerating the Transition from R&D to Full-rate Production

外骨骼市场仍处于早期阶段 — 但它发展迅速,充满机遇。 这对于原始设备制造商来说是一把双刃剑,厂商必须找出最具影响力的应用,并攻克全速生产的难题。

Fill out this short form

to view this White Paper

-OR-

Login / Register

to gain access to Kollmorgen content

隐私声明 - 通过向科尔摩根发送您的联系方式您同意您的个人数据/用户行为可以被电子存储和处理如果您不想再收到新的资讯您可随时进行退订

验证码
5 + 8 =
计算出这道简单的算术题并键入答案。例如、1+3,就输入 4。

外骨骼

无论是为老年人提供更强的行动自由和行动能力,还是在工业应用中提升人体机能,在这些前景的鼓舞下,人们对于外骨骼的需求正在显著上升。但如何有效、安全地模仿人类运动,是一项不折不扣的挑战。设计人员必须平衡转矩和速度的需求,同时还要保持设计紧凑、轻便、舒适,并且能够在达到性能峰值时维持低温。这正是战略性的电机设计和选择大显身手之处。
了解更多

AI康复,全面呵护|高赋能直驱,康复医疗智能时代的“黑科技”

高端医疗技术获得了高速发展,康复机器人的发展也占据了一席之地。康复机器人的应用原理是将机器人技术和医疗技术相结合,针对不同部位辅助训练和治疗康复,以帮助具有运动功能障碍的患者恢复大脑对肢体的控制, 重新恢复运动功能,提高患者日常生活能力。
了解更多

卓越的工程设计

科尔摩根相信运动控制和自动化的力量可以创造更美好的世界。

了解更多

相关信息

科尔摩根携手Portescap,为你解读人形机器人的技术创新 >

科尔摩根将携手微型电机和精密运动方案专家Portescap为你揭秘:无框力矩电机及空心杯电机,如何克服人形机器人技术挑战、打破技术边界,助力机器人制造商打造兼具性能和适销性的人形机器人。
Advancing Exoskeleton Technology: Key Motion and Motor Design Considerations

推进外骨骼技术发展:运动控制和电机设计的关键考虑因素 >

提到外骨骼应用时,运动控制设计和电机选择是设计过程中的成败关键。 和我们一起探索关键的考虑因素和见解,迈向成功之路。

更舒适、行动更安全的外骨骼设计 >

随着外骨骼市场的不断发展,原始设备制造商如何才能实现更舒适、灵活、可靠的设计? 请阅读博客以了解更多信息。

加快新一代假肢和外骨骼的开发 >

Humotech 创立于 2015 年,它的诞生源自一个简单的问题:不同于传统的 原型机设计与制造流程,如果工程师可以通过编程让机器人在用户行走时实 时模拟假肢、矫形器、外骨骼和其他可穿戴机器装置,从而对它们进行评 估,那会怎么样?

紧凑高效的运动控制为潜水机器人提供动力, 实现燃料储罐在役检测 >

Square Robot 成立于 2016 年,是地面储罐机器人检测领域的创新者,这 类储罐往往用于储存柴油、汽油、煤油等油类和其他产品。通过持续开发机 器人、数据采集和数据处理技术,Square Robot 在实现在役检测方面具有 独特优势,力求确保储罐的完整性和安全性。

加速人形机器人从概念到原型再到生产的 3 个技巧  >

预计在未来 10 到 15 年内,人形机器人将成为价值高达 60 多亿美元的一大商机1。许多实验室、研究机构和新创公司已经注意到这一点,正在争相开发概念和原型,以便在竞争中取得优势。 当然,该目标必须是设计和打造出一种可以随时制造并投放市场的机器人 — 即一种客户能接受的人形机器人。

精益求“精”:科尔摩根助力MEMS传感芯片测试设备高精运行,为“芯”科技赋能 >

即刻探索科尔摩根直驱技术如何为MEMS传感芯片测试提供可靠保障。

技术革新:科尔摩根助力硅片干法匀胶机创新升级,为“芯”科技赋能 >

邀您揭秘科尔摩根无框技术助力高性能干法匀胶机创新升级的秘诀。

AI康复,全面呵护|高赋能直驱,康复医疗智能时代的“黑科技” >

高端医疗技术获得了高速发展,康复机器人的发展也占据了一席之地。康复机器人的应用原理是将机器人技术和医疗技术相结合,针对不同部位辅助训练和治疗康复,以帮助具有运动功能障碍的患者恢复大脑对肢体的控制, 重新恢复运动功能,提高患者日常生活能力。