Ratingen, 21. Juli 2011 – Alexander Hack ist neuer Controls Manager Europe bei der Kollmorgen Europe GmbH und verantwortet den europaweiten Vertrieb und das Produktmanagement von Kollmorgens Maschinenautomationslösungen, insbesondere der Kollmorgen Automation Suite. In seiner Funktion ist Alexander Hack nicht nur Ansprechpartner für Kunden und Interessenten, sondern zeichnet auch für die strategische Ausrichtung der Produktgruppe Controls und die Entwicklung neuer Lösungen verantwortlich. Alexander Hack kann auf einen breiten Erfahrungshintergrund im Bereich Automatisierung zurückblicken. Die Produktgruppe Controls, mit der komplette Maschinenautomationslösungen möglich sind, ist eine der wichtigen Säulen von Kollmorgen Europe. 

“Udo Panenka, Vice President Marketing Kollmorgen Industrial Automation: „Im vergangenen Jahr konnte unser Team bereits um erfahrende Mitarbeiter aus der Antriebstechnik verstärkt werden. Diese Verstärkung geht auch in diesem Jahr weiter. Mit Alexander Hack leitet nun ein ausgewiesener Automatisierungs- und Branchenexperte unsere Produktgruppe Controls.“ 

 Zur Produktgruppe Controls zählt auch die Kollmorgen Automation Suite. Mit der Automatisierungs-plattform können Maschinenbauer einfacher und schneller als mit anderen am Markt gängigen Systemen bessere Maschinen entwickeln. Grund dafür ist die spezielle Ausrichtung der Lösung auf hochperformante, mehrachsige Anwendungen, wodurch die Lösung weniger komplex ist. In Verbindung mit dem intuitiven, zeitsparenden grafischen Programmierungskonzept Pipe Network können Maschinenbauer und Anwender so entscheidende Wettbewerbsvorteile erzielen. 

   

Über KOLLMORGEN  

Kollmorgen ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 60 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren.    

   

Weitere Informationen: www.kollmorgen.com, email vertrieb@kollmorgen.comTel. +49 (0)2102 9394 0