Ratingen, 12 maggio 2011– Kollmorgen presenterà la propria tecnologia di motion control e il proprio know-how nella progettazione condivisa alla fiera Interpack 2011, che si terrà a Düsseldorf, in Germania, dal 12 al 18 maggio, occupando il padiglione 08a, stand C14. Saranno mostrate demo che illustrano prestazioni esemplificative ottenibili nelle applicazioni reali per imballaggi e il modo in cui i clienti possono realizzare chiari vantaggi rispetto alla concorrenza grazie alle soluzioni differenziate di motion control. Sono stati ottenuti alcuni tra i miglioramenti più considerevoli nella resa e nella disponibilità della macchina, nei costi dei materiali e della manutenzione, nonché nel consumo energetico. 

Un avvenimento speciale allo stand Kollmorgen è stata la presentazione della nuova serie KBM di motori torque brushless senza carter che sono l'ideale per applicazioni sofisticate, a prestazioni elevate e per spazi ristretti, presenti soprattutto nel settore degli imballaggi. Rispetto ad altre soluzioni di motori ad azionamento diretto, la serie KBM è unica nel suo genere grazie alla densità di potenza di primo livello e alla molteplicità dei componenti standard. Questi fattori consentono agli OEM di sviluppare rapidamente e in modo conveniente soluzioni di motori e macchine differenziate che sono preparate perfettamente su misura per soddisfare le esigenze del mercato e dei clienti, usando il principio del design modulare. Inoltre, le soluzioni KBM presentano i vantaggi generali dei motori ad azionamento diretto rispetto alle soluzioni convenzionali di motori e motore-trasmissione, tra cui una precisione, una durata, una dinamica e una compattezza maggiori. 

 Kollmorgen presenta anche due applicazioni tipiche per imballaggio sviluppate usando Kollmorgen Automation Suite™, grazie alle quali i clienti possono aumentare la produttività delle macchine del 25%, con il 25% in meno di attività di progettazione. Kollmorgen Automation Suite è una soluzione completa di automazione delle macchine che semplifica la progettazione e ottimizza l'efficienza di applicazioni multi-assi a prestazioni elevate. Il suo ambiente di programmazione grafica Pipe Network™ agevola i progettisti nell'accelerare lo sviluppo di soluzioni di qualità superiore. L'interfaccia utente visiva con master virtuale e simboli "drag-and-drop" per le funzioni delle macchine illustra l'architettura e i rapporti tra i vari assi di un sistema. La capacità di eseguire simulazioni riduce al minimo l'esigenza di costose prove con la macchina. Controlli e circuiti di controllo di alto livello che consentono il funzionamento con larghezze di banda maggiori e una resa superiore, completano la soluzione di automazione. 

Kollmorgen presenterà anche una soluzione client per macchine per imballaggio, basata sui motori rotativi ad azionamento diretto a cartuccia (CDDR) brevettati. Usando i CDDR invece di una soluzione con trasmissione, la disponibilità della macchina aumenta del 20% e la resa del 30%, riducendo al contempo i costi di assistenza in media del 20% e il numero di componenti del 40%. La base dei miglioramenti tangibili è rappresentata da un lato dall'eliminazione di cinghie di trasmissione e di distribuzione, e dall'altro dall'uso di un servosistema con una larghezza di banda più ampia. Inoltre, le caratteristiche della tecnologia CDDR portano a risultati positivi. 

Le demo mostrate in azione contengono anche una nuova soluzione standard per il confezionamento di prodotti alimentari e farmaceutici: il servomotore AKM Washdown, con cui i clienti potranno usufruire non solo di una densità di potenza e di una flessibilità estremamente elevate, ma anche di una riduzione del 30% sui costi dei materiali e del 20% sui costi di manutenzione e di messa in servizio. Inoltre, la durata del motore è di tre volte maggiore rispetto a quella dei motori Washdown simili. Il segreto di questa soluzione risiede nel rivestimento innovativo del motore, che è stato collaudato approfonditamente a lungo in altri settori. Evita la necessità di un pesante e costoso alloggiamento in acciaio inossidabile o di alloggiamenti aggiuntivi senza compromettere l'igiene. 

Un altro momento clou nello stand di Kollmorgen illustrerà i vantaggi del versatile servomotore sincrono AKM rispetto a un motore asincrono. Grazie ai magneti permanenti integrati, all'inerzia di massa molto inferiore, alla precisione, all'ingombro ridotto e al risparmio energetico, la soluzione AKM richiede in media il 30% di energia in meno. Le cifre risultano persino migliori di quelle ottenute combinando l'AKM con il servomotore AKD. La memorizzazione dei dati del motore e i sofisticati algoritmi di controllo ottimizzano il consumo di energia. Con un prezzo dell'elettricità di 15 cent per kW/h e una durata della macchina di otto anni, i risparmi, rispetto a una soluzione con motore asincrono senza regolatore, possono arrivare a 3.744 Euro per asse, come risulta da uno studio comparativo. 

Di recente, i motori asincroni della nuova classe di efficienza IE 1 hanno richiamato l'attenzione dell'UE per la loro inefficienza: a partire dal 16 giugno 2011 non saranno più consentiti nel mercato UE nella gamma di potenza compresa tra 0,75 kW e 375 kW. 

Infine, Kollmorgen presenta anche un'applicazione di riempimento di bottiglie in cui si utilizza la nuova serie KBM di motori brushless senza carter. La serie di motori KBM è particolarmente interessante nelle applicazioni di riempimento di bottiglie grazie alla progettazione molto compatta, ai movimenti molto regolari, precisi e sicuri, all'installazione semplice e al numero di varianti del prodotto disponibili che consentono agli utenti di ottenere le prestazioni corrette richieste dall'applicazione. I modelli KBM sono disponibili in 14 misure per funzionamento ad alta e bassa tensione, e offrono molte coppie, prestazioni e velocità diverse in un gruppo di realizzazioni economico e compatto. Grazie alla varietà di soluzioni disponibili, i costruttori di macchine possono accedere a motori che soddisfano i requisiti unici nel loro genere di prestazioni e dimensioni delle proprie applicazioni specifiche senza i costi elevati associati all'adattamento e all'acquisto di soluzioni speciali. 

   

Informazioni su KOLLMORGEN  

Kollmorgen è un fornitore leader nel campo dei sistemi e dei componenti di automazione per i costruttori di macchine in tutto il mondo, con oltre 70 anni di esperienza nel campo della progettazione di motion control e delle applicazioni. Grazie ad una competenza ineguagliata nel campo dell'automazione, ad una qualità eccellente e ad una consolidata esperienza nella combinazione di prodotti standard e personalizzati, Kollmorgen fornisce soluzioni innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d'uso, offrendo ai suoi clienti un indiscutibile vantaggio competitivo. 

Per maggiori informazioni visitare il sitowww.kollmorgen.com, scrivere a vertrieb@kollmorgen.com, Telefono +49 (0)2102 9394 0