Salta al contenuto principale

In queste pagine informative sulle tecnologie, troverai un riepilogo dei diversi tipi di prodotti offerti da Kollmorgen, le teorie e i concetti alla base, esempi di tali tipi di prodotti e applicazioni comuni in cui sono presenti.

 

Che cos'è un servomotore?

Che cos'è un servomotore? >

Scopri i servomotori, come funzionano, come si differenziano dalle altre tecnologie di motori, e quando un servosistema è la scelta migliore per l'applicazione e le caratteristiche principali da ricercare.
Technologies Explained - What is a frameless motor?

Che cos'è un motore frameless? >

Un motore frameless è composto da rotore e statore, assemblati in un gruppo meccanico che trasmette la coppia a un carico.

Che cos'è un motore passo-passo? >

Scopri i motori passo-passo, come funzionano, come si differenziano da altre tecnologie motoristiche, quando un sistema passo-passo è la scelta migliore per l'applicazione e le caratteristiche principali da ricercare.