Karşınızda Kollmorgen TBM2G Gövdesiz Motorlar. Performans, ölçeklenebilirlik ve tasarım esnekliği sunan TBM2G Serisi, talepleriniz karşılamaya hazır.
EO/IR görüntüleme sistemleri, monte edildikleri araç sürekli sarsıntı yaşasa bile pürüzsüz, kararlı harekete bağlıdır. Kompakt motor paketlerindeki yüksek tork büyük bir fark yaratacaktır. Bu kısa videoda bunun nasıl elde edileceğini görün.
Ayrıntılar önemlidir. Örneğin makinenizi daha kolay temizlenir hale getirmek. Daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlamak. Üretim zamanını en üst düzeye çıkarmak. Ayrıntılar önemli olduğunda hareket de önemli hale gelir. Daha hızlı temizlenen ve daha…
Daha Hassas Zamanlamanın Yapabileceklerini Görün. Görüntüleme makinenizdeki istenmeyen hareketin nedenlerini biliyor musunuz? Arzu edilen hareketlerin mükemmel bir uyumda olmasını sağlarken istenmeyen hareketleri nasıl ortadan kaldıracağınızı…
Daha sağlıklı, daha akıllı, daha sezgisel ve daha sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunan makineler, robotlar ve otomatik yönlendirmeli araçlara olan talep gittikçe artıyor. Geleceğimizin başarısı için “Motion” kesin ve güvenilir bir araçtır ve…
Endüstriyel otomasyon uygulamaları için yeni nesil hareketimiz - daha yetenekli performans ve daha güvenli mühendislik üzerine inşa edilmiş daha iddialı makineler sağlar.
AGV systems receive orders from an overlaying host system. The AGV system ensures that the optimal: vehicle is given the order, route is selected, and more.
When an AGV receives a command it passes through a Control Loop. The Control Loop consists of software control functions and hardware components such as navigation sensor, vehicle controller, drive, encoder and motor. Control loops maintain accurate…
AGVs often run 24h a day and maintaining battery charge is a challenge.
Freymatic cutting machine driven and powered by Kollmorgen. Kollmorgen provides a cost effective, accurate, easily programmed co-engineered motion solution.
AGVs operate by multiple sensors. The main sensor areas are: Navigation, Safety and Load handling.
Every ten weeks Kollmorgen Sweden has something called Innovation Day. Participants pitch an idea, create teams and then have 24 hours to present the idea and give a short demo.