Back to top
Sleeger'ın Başarı Öyküsü
28 Mar 2022

Kesme, yerleştirme ve paketleme makineleri tasarımında uzmanlaşan bir şirket, inovatif bir motor tasarımı Kollmorgen'e başvurdu. AKMH motorun en katı hijyen gereksinimlerini nasıl karşıladığını ve üçüncü taraf bir sürücüye nasıl entegre olduğunu görün.

Önemli Ekipmanların Üretiminde Hızlı Artış, Kollmorgen
10 Ağu 2020

COVID-19 salgınına karşı verilen mücadelede, artan maske talebi tedarik anlamında ciddi derecede yetersizliğe yol açtı. Pazardan ve devlet kurumlarından gelen taleplerden hareketle, birçok şirket ana üretim kalemini kişisel koruyucu ekipman olarak değiştirdi. Genel olarak şilte ve kayış üretimi yapan makineleri üreten Alman makine üreticisi Beckmann Automation GmbH, bu acil ihtiyacı karşılamak için hızlı bir şekilde kişisel koruyucu ekipman üretimine başladı.

Kan Gazı Analiz Cihazı Üretiminde Hızlı Artış, Kollmorgen
10 Ağu 2020

COVID-19 salgını nedeniyle, kişisel koruyucu ekipman, laboratuvar test sistemleri, vantilatörler gibi tıbbi ekipman talebinde dünyanın her bölgesinde büyük bir artış meydana geldi. Kan gazı analiz cihazları, COVID-19 ile mücadelede en gerekli ekipmanlar arasındadır. Acil servislerde, hastane koğuşlarında ve yoğun bakım ünitelerinde bu makinelerle kandaki oksijen, karbondioksit, pH, glikoz ve elektrolit seviyeleri hızlı bir şekilde test ediliyor. Bu yapılan testler, hastalıktan en fazla etkilenen akciğer, kalp, böbrek vb. organların fonksiyonlarını değerlendirmede özellikle önemlidir.

Hareket Sistemlerinin Güvenilir ve Sürekli Olarak Sağlanması, Kollmorgen
10 Ağu 2020

Dünya, ilk kez Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgınının farkına vardığında, hastalığın etkilerini bilmek ve hasta sayısında beklenen artışa göre tedaviyi yönlendirmek için çok daha fazla teşhis kapasitesine ihtiyaç duyulacağı hemen anlaşıldı. Salgının başlarında, dünyanın en büyük tanı ekipmanı üreticilerinden biri (ve Çin'in lider bilgisayarlı tomografi tarama ekipmanı tedarikçisi) hızla yayılan bu salgını kontrol altına almak amacıyla üretimi artırmaya yardımcı olması için Kollmorgen'e başvurdu.

Gelişmiş Bağlantı Sayesinde Daha İyi Kesim Kalitesi, Kollmorgen
21 Tem 2020

Türkiye merkezli bir şirket, en iyi plazma kesim makinelerinin maliyetini, kesim kalitesini ve makinenin hizmet işletilebilirliğini artırmak istiyordu. Kollmorgen mühendisleri daha hızlı indeksleme ve yerleşim süreleri sağlamak için bir AKM/AKD sistem çözümü uyguladı. Gelişmiş ayarlama uygulayarak, makine kesim kalitesini önemli ölçüde geliştirdi.

Lazer Kesimini Optimize Etme, Kollmorgen
21 Tem 2020

1992 yılından beri, İtalyan merkezli bir şirket, metal, ahşap, plastik, seramik, cam, metakrilat ve kompozit malzemeler gibi çeşitli malzemeleri kesmek için dünya çapında kullanılan lazer makine sistemlerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır. Bu makinelerin başarısının sırrı, tutarlı doğrulukta karmaşık parçalar üretme kapasitesidir. Müşteri ile birlikte çalışan Kollmorgen, sürekli güç kapasitesini artırmak için su soğutmalı IC Serisi doğrudan tahrikli lineer motor kullandı.

Basitleştirilmiş Kontrol Birimi Entegrasyonu Pazara Girişi Hızlandırıyor, Kollmorgen
21 Tem 2020

Kuzey Amerika'daki plazma kesim makineleri pazarı, müşterilerin yüksek kapasiteli ve verimli büyük makinelerden daha sınırlı kaynaklara sahip fabrikasyon atölyelerine yönelik daha küçük makinelere kadar değişen çeşitli çözümler aradığı, rekabetin yüksek olduğu bir pazar. Meksika'daki bir makine üreticisi, bu zorlu ortamda başarıyla büyümek için yeni fikirler arıyordu. Küçük, büyük, yükseltilmiş ve özel makineler ile başarıyı yakalamak ise tümüyle, hızlı şekilde elde edilen, satın alınabilir ve güvenilir hassas kontrole dayanıyordu. Tam bu noktada Kollmorgen devreye girdi.

Boyut, Ağırlık ve Maliyet Azalırken Hassasiyeti Artırma, Kollmorgen
21 Tem 2020

Büyük gelişmiş bir lazer kesim makinesi üreticisi, 1980'lerin başında Kollmorgen'le ilgilenerek, makine üreticisinin müşteri veritabanının benzersiz ve çeşitli gereksinimlerini karşılamak için hassas hareketin önemini fark etti. Kollmorgen, kurulum kullanma alanını değiştirmeye gerek kalmadan gerekli gücü sağlamak için özel, yüksek yoğunluklu bir mıknatıs malzemesi ile çalışan özelleştirilmiş bir sargı aracı tasarladı.

Sac Şekillendirme için Otomasyon Sistemleri, Kollmorgen
21 Tem 2020

Baca boruları, klima, otomotiv ve tıbbi ilaç uygulamaları için üretim çözümleriyle dünya çapında 1500'den fazla fabrikaya destek veren İtalyan merkezli bir makine üreticisi, yeni makinelerini boru şekil ve boyutlarındaki artan pazar trendinden yararlanmak için piyasaya sürmek istedi. Kollmorgen mühendisleri, daha hızlı hareketleri önleyen ve kesim kalitesini düşüren sistem uyumu gibi dişli ve kayışların üretkenlik sınırlamalarını ortadan kaldırmak için doğrudan tahrik yaklaşımı önermişlerdir.

Tasarım Ömrünü ve Performansını Genişletmek
11 Şub 2020

Büyük bir gıda dilimleme üreticisi, mevcut kontrol birimi tarafından kullanılan CAN ağ sistemi modülünün kullanım ömrü dolduğunda ve artık kullanılamaz hâle geldiğinde, yeni bir servo sistem çözümüne ihtiyacı oldu. Üretici, ihtiyaç duyulan hareket kontrolünü sağlamak için gereken teknolojiyi ve ortak mühendislik deneyimini sunmak amacıyla Kollmorgen ile irtibata geçti.