Ana içeriğe atla

İndirmeler

Ürün gruplarının yayımları "1.x" şeklinde biçimlendirilir
Başlık Sürüm Dosya Dili Yayım Tarihi Tip Daha Eski Sürümler
Release: A
English Application Notes Tümünü gör

This release that includes several enhancements and bug fixes since our last production release 02-11-00-000.

Please see the release notes for details. http://releasenotes.kollmorgen.com/firmware/

We recommend that you should use WorkBench release 2.13.0.9095 or later.

Release: 02.11.00.001
English Firmware Tümünü gör

Part number scheme for AKD2G drives.

Release: 7/13/2023
English Documentation Tümünü gör

This release that includes several new features, enhancements, and bug fixes since our last production release 02-10-00-000.

Please see the release notes for details. http://releasenotes.kollmorgen.com/firmware/

We recommend that you update to the latest available WorkBench when you install new AKD2G firmware.

Release: 02.11.00.000
English Firmware Tümünü gör

WorkBench es una interfaz gráfica de usuario que permite la configuración desde diferentes dispositivos Kollmorgen. Incluye instalador estándar: la aplicación con archivos de ayuda completos. El .NET Framework se descarga de Internet si aún no está instalado. Para obtener más información sobre las funciones, consulte las Notas de la versión de AKD WorkBench.

Release: 2.13.0.9153
Spanish Software Tümünü gör

WorkBench es una interfaz gráfica de usuario que permite la configuración desde diferentes dispositivos Kollmorgen. Incluye instalador estándar: la aplicación con archivos de ayuda completos. El .NET Framework se descarga de Internet si aún no está instalado. Para obtener más información sobre las funciones, consulte las Notas de la versión de AKD WorkBench.

Release: 2.13.0.9153
Spanish Software Tümünü gör

WorkBench é uma interface gráfica de usuário que permite a configuração de diferentes dispositivos Kollmorgen. Inclui instalador padrão: o aplicativo com arquivos de ajuda completos. O .NET Framework é baixado da Internet, se ainda não estiver instalado. Para obter mais informações sobre os recursos, consulte as notas de versão do AKD WorkBench.

Release: 2.13.0.9153
Portuguese, Brazil Software Tümünü gör

WorkBench é uma interface gráfica de usuário que permite a configuração de diferentes dispositivos Kollmorgen. Inclui instalador padrão: o aplicativo com arquivos de ajuda completos. O .NET Framework é baixado da Internet, se ainda não estiver instalado. Para obter mais informações sobre os recursos, consulte as notas de versão do AKD WorkBench.

Release: 2.13.0.9153
Portuguese, Brazil Software Tümünü gör

WorkBench ist eine grafische Benutzeroberfläche, die die Konfiguration von verschiedenen Kollmorgen-Geräten ermöglicht. Enthält Standard-Installer: die Anwendung mit vollständigen Hilfedateien. Das .NET Framework wird aus dem Internet heruntergeladen, falls es noch nicht installiert ist. Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie in den Versionshinweisen von AKD WorkBench.

Release: 2.13.0.9153
German Software Tümünü gör

WorkBench ist eine grafische Benutzeroberfläche, die die Konfiguration von verschiedenen Kollmorgen-Geräten ermöglicht. Enthält Standard-Installer: die Anwendung mit vollständigen Hilfedateien. Das .NET Framework wird aus dem Internet heruntergeladen, falls es noch nicht installiert ist. Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie in den Versionshinweisen von AKD WorkBench.

Release: 2.13.0.9153
German Software Tümünü gör

WorkBench 是一个图形用户界面,允许从不同的 Kollmorgen 设备进行配置。 包括标准安装程序:具有完整帮助文件的应用程序。 如果尚未安装 .NET Framework,则从 Internet 下载。 有关功能的更多信息,请参阅 AKD WorkBench 发行说明。

Release: 2.13.0.9153
Chinese, Simplified Software Tümünü gör

WorkBench is a Graphical User Interface that allows configuration from different Kollmorgen devices. Includes standard installer: the application with complete help files. The .NET Framework is downloaded from the internet if not already installed. Supports AKD and AKD2G devices. For more information regarding features, see the AKD WorkBench Release Notes. English-only GUI.

Release: 2.13.0.9149
English Software Tümünü gör

WorkBench is a Graphical User Interface that allows configuration from different Kollmorgen devices. Includes full installer: the application with complete help files and the .NET Framework required by the application. Supports AKD and AKD2G devices. For more information regarding features, see the AKD Workbench Release Notes. English-only GUI.

Release: 2.13.0.9149
English Software Tümünü gör
Release: AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-11-00-000
Revision: 02-11-00-000
English Firmware Tümünü gör

These release notes for the AKD2G drive firmware (software that executes inside the AKD2G drive) describes the changes between the previous firmware releases and the current release. Includes known issues, new features, feature changes, and fixed bugs.

English Firmware Tümünü gör
Release: AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-10-00-003
Revision: 02-10-00-003
English Firmware Tümünü gör

Declaration of conformity with EU directives 2006/42/EC, 2014/35/EU, and 2014/30/EU for AKD2G-Sxx-6Vxxx and AKD2G-Sxx-7Vxxx devices.

Release: 6/2023
English Certifications Tümünü gör

Installation manual for AKD2G drives. Describes the AKD2G series of digital drives and includes mechanical, electrical, software and functional safety option 1 STO - SIL2.

Release: F
English Documentation Tümünü gör

AKD2G Servo Drive Firmware for EtherCAT, Profinet, Analog, and CANopen for Functional Safety 2 and Functional Safety 3. This firmware complies with recently revised U.S. and E.U. export regulations (E.U. Dual-Use Regulation 428/2009, and U.S. Dual-use regulation EAR Category 3 under ECCN3A225).

Release: 02.10.00.103
English Firmware Tümünü gör

Installation manual for AKD2G drives. Describes the AKD2G series of digital drives and includes mechanical, electrical, software, and functional safety option 3: STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SLI, SLP, SLS, SDI, SAR, SSR, SSM, SCA, SBC, SDB, SBT - SIL3, FSoE.

Release: C
English Documentation Tümünü gör