Ana içeriğe atla
press_release | Kollmorgen, Robotics Business Review'un 2019 RBR50 Listesi'nde En İyi 50 Küresel Robotik Şirketleri'nden Birisi Oldu -

North America

|
|
minute read

RADFORD, VA – 23 Temmuz 2019 – Kollmorgen, 2019 için Robotik Business Review'un en yenilikçi ve ticari olarak başarılı 50 Robotik şirketlerinden biri olarak seçildi. Bu, Kollmorgen'in prestijli RBR50 listesinde yer alışının art arda ikinci yılı. Bu sene 8. yılında olan RBR50; öncü uygulamalar, yeni ürünler ve endüstri lideri çözümler ile ticari ve endüstriyel robotikleri yönlendiren önde gelen şirketler hakkında güncel bir resim çizmekte. Üyeler, Robotics Business Review'un endüstri uzmanlarından oluşan geniş ağından seçikmekte. Bu yıl, önde gelen araştırma firması IDC de bu organizasyonda yer almıştır.

Kollmorgen Pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Inman, "Kollmorgen bir kez daha RBR50 listesine alınarak onurlandırılmıştır" diye konuştu. “Kollmorgen, robotic uygulamalarda uzun bir geçmişe sahiptir ve Kollmorgen olarak pazar taleplerini karşılamak için daima gelişmeye devam ediyoruz. Günümüzde robot tasarımcıları daha küçük ve daha hafif çözümler üretmek için rekabet ediyorlar. Kollmorgen bu yeniliği, hem uyum hem de performans olarak sonsuz özelleştirilebilir tork yoğunluklu motorlar ile desteklemektedir. Geniş yelpazede standart ve özel hareket kontrollü seçenekler ve "hareket mühendisliği" uzmanlarından oluşan bir ekip Kollmorgen'in hızla çözümleri prototiplemesine ve en zorlu piyasaya çıkış zaman çizelgelerine uyum sağlamasına olanak tanımaktadır."

Kollmorgen’in gövdeli, gövdesiz ve step hareket çözümleri, Universal Robots ve Kuka gibi önde gelen küresel üreticilerinin sahip olduğu dünyanın en gelişmiş endüstriyel robotlarında kullanılmaktadır.

100 yıllık inovasyon geçmişi, on binlerce motor tasarımı ve yüz binlerce robot eklemi ve robotik kolu ile Kollmorgen, hem robotik tasarım mühendisinin hem de küresel tedarik zincirinin ticari ve teknik ihtiyaçlarını anlayan eşsiz bir hareket ortağıdır.

Kollmorgen'in robotik uygulamalar için hareket kontrolü çözümleri hakkında daha fazla bilgi için Kollmorgen.com/robotics adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

KOLLMORGEN HAKKINDA

Kurulduğu 1916 yılından beri, Kollmorgen'in yenilikçi çözümleri büyük fikirleri hayata geçirerek dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmiş ve insanların hayatlarını geliştirmiştir. Bugün ise hareket sistemleri ve bileşenlerindeki birinci sınıf deneyimi, sektördeki öncü kalitesi, standart ve özel ürünleri birleştirme ve entegre etmedeki derin tecrübesi devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Bunu sağlarken performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında eşsiz ürünler ortaya koyuyor. Böylece dünyanın farklı yerlerindeki makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlıyor ve müşterilerine eşsiz bir gönül rahatlığı sunuyor. Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresi ile iletişim kurun ya da www.kollmorgen.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için