Ana içeriğe atla
Ambalaj Makinelerinin Daha Hızlı Optimizasyonu |

Ratingen, 12 Mayıs 2011 – Kollmorgen'in gelişmiş otomasyon ve hareket kontrol çözümü platformu olan Kollmorgen Automation Suite™ ile OEM'ler (Orijinal Teçhizat Üreticileri) daha iyi ambalaj makinelerini, piyasada kullanıma sunulan tüm diğer sistemlerden daha hızlı ve daha kolay geliştirebilirler. Bu imkan, otomasyon çözümlerini daha az karmaşık hale getiren yüksek performanslı, çok eksenli uygulamalarda uzmanlaşma ile sunulmaktadır. Kollmorgen Automation Suite, sezgisel ve zamandan tasarruf sağlayan Pipe Network™ programlama konseptiyle makine imalatçılarının ve son kullanıcılarının temel rekabetçi avantajları elde etmelerine imkan sağlar; makineler önemli oranda daha hızlı geliştirilebilir ve ardından yalnızca birkaç saniye içerisinde yeni ürün ve formatlara uyarlanabilir. Kollmorgen Automation Suite aynı zamanda, daha fazla hassasiyet ve uzak ara daha az atık sayesinde kayda değer derecede daha fazla üretim katma faydalarını sunar.

Gerçek müşteri uygulamaları örnekleri Kollmorgen Automation Suite ile elde edilebilen güçlü avantajları göz önüne serer. Tıbbi ürünler için tasarlanan ve performansın temel bir döner bıçak etrafında döndüğü bir ambalaj makinesinde üretim %20 artışla dakikada 2.200 ürüne çıkarılabildi. Hareket geliştirme süresi beşte bir oranında düşürüldü ve böylece ürün piyasaya daha hızlı sürülebildi. Daha yüksek performans ve hassas tahrik kontrolü sayesinde atık seviyesi de azaltıldı ve bu durum malzeme maliyetinde %20'lik düşüşü netice verdi. Genel planda, daha fazla üretim ve azaltılan atık, verimlilikte kayda değer toplam artışa katkı sağladı ve bu katkı beş yıl içerisinde %50'ye varan kar artışı beklentisi anlamına gelmektedir.

Başka bir örnek: Bir baskı imalatçısı düşük basınçlı makinelerini Kollmorgen Automation Suite ile Kollmorgen AKD™ servo tahriklerinin bir kombinasyonunu kullanarak sekiz baskı makinesiyle değiştirdi. Ölçümler sonucunda bir silindir değişimi sırasında bozulmanın en az %11 azaldığı görüldü. Dahası, baskı işlemi sırasındaki üretim, makine ileri-geri çalışırken bile en az %13 arttı. Programlamanın sahadaki personel için daha kolay hale getirilmesi için kullanıcı arabiriminde kullanılan terimler özel gereksinimlere uygun hale getirildi.

Birden Fazla Eksenin Mükemmel Senkronizasyonu

Kollmorgen Automation Suite geliştirme platformu çok sayıda eksenin mükemmel senkronizasyonunu gerektiren ambalaj, baskı ve dönüştürme makinelerinde yüksek performanslı uygulamalara uygun hale getirilmiştir. 128'e varan yüksek derecede karmaşık diziler, bu sistem çözümü kullanılarak tam olarak geliştirilebilir ve simüle edilebilir. Bu entegre, birörnek geliştirme ortamı bir kontrol sisteminin ana özellikleri olan Hareket Kontrolü, PLC ve HMI'yi ve ayrıca dahil edilecek yazılım ve donanım bileşenlerini içerir. Kollmorgen'in tescilli grafik programlama ortamı olan endüstri standardı PLCopen ve Pipe Network, tahrik kontrolörünün programlanması için kullanıma sunulmuştur.

Daha yüksek bant genişlikleri ve daha büyük üretime izin veren ileri derecede geliştirilmiş kontrolör ve kontrol çevrimlerinin yanı sıra, Kollmorgen Automation Suite içerisindeki Pipe Network ortamı ayrıca makine performansındaki sıra dışı artışlara katkıda bulunur. Bu özelliğin yokluğunda çok karmaşık olacak programlamanın yerini sürükle-bırak işlevselliği kullanan bir grafik açıklaması alır. Sanal bir masterden başlayarak bileşenler arasındaki tüm işlev ve ilişkiler ve ayrıca tüm hareket ve ayarlar grafik açıklama bloklarıyla tarif edilebilir. Bu itibarla, bir sistemin aksları arasındaki mimari ve ilişkiler; hassas, hızlı ve kolay anlaşılır şekilde resmedilebilir.

Sistem kurulduktan sonra Kollmorgen Automation Suite bir sanal simülasyonun gerçekleştirilmesine imkan sağlar. Hareket profilleri, eksen durumları, senkronizasyonlar vs.nin tümü tek bir cihaza bağlanmaya gerek olmadan gerçek zamanlı olarak en uygun duruma getirilebilirler. Bu sayede makine, ambalaj malzemeleri ve ürünlerle maliyetli ve zaman harcayan çok sayıda test çalıştırması önlenir. İşletmeye alma süresi önemli oranda kısaltılır ve saptanan her türlü potansiyel risk erkenden ortadan kaldırılır.

KOLLMORGEN hakkında

Kollmorgen hareket kontrolü tasarımı ve uygulamalarında 70 yılı aşan deneyimiyle dünya genelindeki makine imalatçıları için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider bir sağlayıcısıdır. Hareket konusunda birinci sınıf bilgi birikimi, endüstri lideri kalitesi ve standart ve özel ürünlerin bağlanması ve entegre edilmesinde derin deneyimi ile Kollmorgen, performans, güvenilirlik ve kullanım kolaylığında benzersiz dönüm noktası çözümler sunar ve makine imalatçılarına reddedilemez pazar avantajı sağlar.

Daha fazla bilgi için: www.kollmorgen.com , e-posta [email protected], telefon +49 (0)2102 9394 0

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için