Yeni Uzay Yarışında Tam Gaz İleri
Noel'de ailem ile Kennedy Space Center'ı ziyaret etmek için Cape Canaveral, Florida'ya gittim. Seyahat sebebi ile (öncesinde bile) evimdeki sohbetlerin konusu sürekli roketler, astronotlar, gerisayımlar, seviyeler, iticiler oluyordu. Doğal olarak Falcon Heavy'nin fırlatılışını izleyen 3 milyon kişiden biriydim. Ve son günlerde bunun heyecanı ile yansıttığım (uzay yarışının nostaljisi değil) birçok şeyin olduğunu fark ettim.
Kollmorgen'de eğitmen olarak görev yapıyorum. Genelde çevrimiçi eğitime ve cazip ve kullanışlı olan uzaktan nasıl eğitim verilir konusu üzerine odaklanmış durumdayım. Yaratıcı bir dersi planladığım ve bu dersin tasarladığım gibi gittiği zaman yaşadığım heyecanı biliyorum. Bu tür bir iş becerilerimi ve yaratıcılığımı genişletmemi ve yaptığım işi sevmemi sağlıyor.
Ancak son günlerde, SpaceX, Virgin Galactic ve Blue Origin için motorlar ve diğer çeşitli bileşenleri teknik özelliklerini veren ülke çapındaki mühendisleri düşüyorum. Doğal olarak iş arkadaşlarım ile olan tecrübelerim aklıma geliyor. Bu da bana yeni uzay yarışının bir parçası olmak isteyen dünya çapındaki tüm mühendislerin uçarı kişiler olabileceğini düşündürtüyor. Eminim ki kısa bir süre içinde doğru ürünlere karar vermek için oldukça strese girmişlerdir. Roket alanındaki mühendislik, mühendislikte sahip olduğumuz en üst durumdur. Falcon Heavy'nin 1. seviye iticileri nemli Florida havasında çalışacak, yer çekimine meydan okuyarak çılgın bir sıcaklığa ulaşacak sonrasında uzayın keskin soğuğu ile tanışarak dönüp dolaşıp ısınarak eve geri dönecek. Üstelik tüm bunlar 10 dakikanın altında bir sürede gerçekleşecek. Daha iticilerin ve bileşenlerinin maruz kaldığı basınç, vakum ve radyasyondan bahsetmiyorum bile. Şuna gerçekten inanıyorum ki sıra dışı bir şeyin üzerinde dolaylı olarak çalıştıkları için sevinçten havalara uçan en az birkaç uygulama mühendisi vardır. (Kollmorgen'in çalışan aradığını söylemiş miydim?)
Son günlerde STEAM hakkında da bir şeyler düşündüm. Son yıllarda okullarda STEAM hakkında çok şey konuşuldu ve bu hafta SpaceX'in başardığı şeylerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşüyorum. Sadece kutular dolusu malzeme taşısaydı roketi izler miydik? Bu arabanın uzayda süzülmesini izlemek ne kadar eğlenceli olabilirdi ki? Tamamen absürt ama içinde sanat da var. Sanatsal bir teknoloji parçasını (Tesla araba) göndermek insanların arasında ilginç sohbetlere yol açtı. David Bowie'nin Space Odyssey şarkısını çalıyorum. Bunun tabii ki komik olması gerekiyor ancak Bowie günümüz dünyasının müzik dehalarından biri. Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabında olduğu gibi aracın içinde belirgin bir şekilde oturmak dünyaya şu mesajı verir: "Panik Yapmayın." Elon Musk, kainatla paylaşmak için uzaya bir sanat eseri gönderdi ve bence eğitim sistemimizde Sanat için oldukça iyi bir örnek. Bu gezegenden ne kadar uzağa gidersek gidelim yaratıcılık hala bir insan meziyeti olarak kalmaya devam edecek. Belki de insanlar bu yüzden Musk'ı çok seviyorlar; teknolojik sınırları tarz bir şekilde zorlayan deli fişek bir girişimci sonuçta.
Yazar Hakkında