Back to top

Lineer Aktüatör Nedir?

23 Şub 2017
, Tarafından

Soru: Lineer aktüatör nedir?

Cevap: Basitçe söylemek gerekirse lineer aktüatör bir yükü düz bir hatta hareket ettiren cihazdır. Lineer aktüatörler farklı tarzlarda ve konfigürasyonlarda olabilirler. Bu blog yazımızda hareket kontrolü ile ilişkili olan aktüatörleri anlatacağız.

21 Şubat, yüksek miktarda Listeriya monositojenleri nedeniyle bir yumuşak peynir için bir geri çağırma yayınlandı. Virginia ve Maryland üreticiden gelen ürünleri araştırıyordu
Lineer motorlar, birçok yüksek performanslı uygulamada sağlam ve yüksek hassasiyete sahip doğrudan tahrikli bir çözüm sunmada önemli bir rol oynar.
Görünen o ki, "küçülmek" ilk üretilen step motorlardan itibaren gelişen bir çaba. 1952'de çıkarılan ve tasarlanan ilk step motorlardan biri olan Sigma "Cyclonome 9" serisi, kendi türündeki ilk örnekti.

Motoru Suyla Bozmayın!

09 Ara 2016
, Tarafından

Yıllar içerisinde motorları bozmanın bir çok yolunu keşfettim. Bunlardan bazıları gerçekten harika öyküler ve bunlara şahitlik edenlerin gelecekteki blog yayınları için bunları yazmasını sağlamaya çalışacağım.

Servo tahrikleri veya değişken frekanslı tahrikleri (VFD) olan otomasyon sistemlerindeki kodlayıcı performansı ile ilgili bazı müşterilerin kafalarının karışık olduğunu görüyorum. Bazı müşteriler, sınıfının en iyisi kodlayıcılar sunduklarında, sistemin doğruluk düzeyinin çok yüksek olması gerektiğini düşünürler.

Sessizliğin Sesi

20 May 2016
, Tarafından
Otomasyon dünyasında, gürültü gerekli bir sonuç olarak kabul edilir. Bazı meslektaşlarım kademe motorları, vida açma mili, kam, dişli kutusu, vb. aletlerin çıkardığı sesleri tarif etmede epey maharetliler. Viyuv, viyuv, viyuv, şlap. Tek hareket ekseni hakkında konuştuğunuzda bu idare edebilir, fakat yüzlerce veya belki binlerce hareket ekseninin aynı anda hareket ettiği bir hastane laboratuvarını düşünün. Büyük bir laboratuvarda sabahın 8'inde numunelerin yoğun bir şekilde test edildiği ortamda kısık sesli bir konuşma yapmaya çalışın. Mümkün değil yapamazsınız.

Ambalaj Sanayi Zorlukları

13 May 2016
, Tarafından
Bu resim sosyal medyada insanlar arasında belli bir süredir dolaşıyor. Gerçekten de komik bir resim. Doğruyu söylemek gerekirse, paketleme bölümünde çalışan elemanların da buradaki espriyi göreceğini düşünüyorum, fakat bunun tekrar gerçekleşmesini önlemek için neler yapılabileceği ile ilgili pek çok toplantı yapılmıştır. (Sadece bu resme özel olmamakla birlikte).

Doğumda Karışmış

06 May 2016
, Tarafından
Kollmorgen'in Gelişimi yazılarımızı takip etmişseniz, Hugo Unruh'un şasisiz motor teknolojisini başarılı bir şekilde pazarlayan ilk kişi olduğunu fark etmişsinizdir.  Çoğu kişinin fark edemediği şey ise Kollmorgen'in motor tahrik fazı tanımlama standartlarının (A, B, C) bu şasisiz motorlara dayanmasıdır.  Buradaki sorun ise şasisiz motorların her iki tarafının tipik olarak aynı görünmesidir. Bunun tek istisnası kablo uçlarının çıktığı taraftır.
Servo motorlar, frenler aşındığı için sık sık iade edilmektedir. Bunun sebebi, motor/yük hareket halinde iken frenin sürekli olarak uygulanmasıdır.  “Dinamik / hareketli” senaryoda motor freninin uygulanması fren mekanizmasının ciddi düzeyde aşınması ile sonuçlanır.  Katalog ve kılavuzlarda belirtildiği şekilde, motor freni sadece “statik / sabit” durumda uygulanmalıdır.

Pages

Blog Taxonomy Helper

Dahili Hareket
Fieldbus
Genel
Gıda Mevzuatı
Interconnectivity
İş
Kurulum İpuçları
Medikal
Mühendislik
Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV)
Paketleme
Petrol ve Gaz
Robotik
Tarihçe
Teknoloji
Üniversite İşbirliği
Uygulamalar
Uzay ve Savunma
Subscribe to Blog in Motion