Back to top

Son günlerde otomasyon dünyasında trend, işbirlikçi (kollaboratif) robotu ve AGV'yi birleştirerek günümüzün AGV'lerinin dolaşım yetenekleri ile mobil bir işbirlikçi robot oluşturmaktır. Bu, depolama lojistiğinde yeni fırsatlar açarak tüm tedarik zincirini geliştirecektir. Öyle ki kombinasyonun yarattığı ek güç talepleri ile yenilikçi motor ve tahrik çözümleri her şeyden önemli hale gelmektedir.

Gövdesiz motorlar ya da kit motorlar hakkında internette arama yaptığınızda bir sürü seçenek ile karşılaşırsınız. Motor teknik özelliklerine baktığınızda nominal hız, nominal akım, tepe akımı gibi dikkate alınacak birçok önemli parametre görürsünüz.

İş yerlerinde insan ile robot karşılaştırması konusu uzunca bir süre ön planda olmuştur. Google'ın, randevu almak için restoran ve dükkanları arayabilecek  yapay zeka asistanını tanıttığı YouTube videosunun altındaki yorumlara bakın - insan işçilerin yapay zeka donanımlı makinelerle değiştirilmesi riski konusunda izleyiciler arasında derin bir endişe göreceksiniz. Ama öte yandan, Elon Musk bile attığı bir tweet ile Tesla'da "insanların hafife alındığını" söyleyerek “aşırı otomasyonun bir hata" olduğunu itiraf etti. Bu tür argümanlardan esinlenerek, bir soru üzerinde durmaya devam ediyorum: bugünün istihdamında robotlaşmanın veya otomasyonun daha geniş bir anlamda rolü nedir?

Kim olduğunuz, robotik ve otomasyon hakkında ne düşündüğünüzü tanımlar. Yazılım uzmanları ve BT, İnternet botlarını düşünebilirler. Yeni, gelişmekte olan Robotik Proses Otomasyonu (RPA) alanını da düşünebilirler.Bu alan, sıradan ve idari bilgisayar görevlerini yapabilen bir yazılımdır. RPA, verilerin kontrol edilmesi, doğrulanması ve aktarılması gibi tekrarlayan görevleri azaltır. Üretim tesisleri, bir CNC makinesinin yüklenmesi ve boşaltılması veya bir bilgisayar kapağının takılması gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmek için kullanılan fiziksel robotlar veya işbirlikçi robotlar hakkında düşünecektir. Kaldırma, kaynak veya boya sökme gibi tehlikeli görevleri otomatikleştirmek için de kullanılabilirler.

Filmlerde hep görmüşüzdür. "Akıllı" robotlar kontrolden çıkar ve insan ırkı için tarifsiz sorunlara sebep olur. Filmin son jeneriğinde herşey beklenildiği gibi güzel bitmez.

Buna rağmen, Hollywood’un "tahminlerini" dikkate almaksızın, (Kollmorgen Havacılık ve Savunma ekibindeki görevimin parçası olarak) nereye gidersem gideyim hava, kara, deniz ve deniz altı gibi Savunma sektöründe sürekli olarak gittikçe artan bir oranda robot teknolojisi ve akıllı robotlara karşılaşıyorum.

Iron Man serisi boyunca, Tony eklemleri olan cobot'; a sürekli olarak yanlış yaptığını söylüyordu, hatta kafasına kağıttan huni yerleştirecek kadar ileri gidiyordu. Ve bu durum cobot';ların önemli bir yönüne dikkat etmemi sağladı: "eğitilebilirlik".

Bir işbirlikçi robot (Cobot), paylaşımlı bir iş yerinde insanlar ile fiziksel olarak etkileşime geçmek üzere tasarlanmış robotlardır. Diğer robotlara nazaran kendi kendilerine çalışmak üzere tasarlanmışlardır. Bir "cobot", bir insan işçi ile birlikte çalışan robottur. Teoriye göre bir cobot ile bir insan, tek başlarına çalışmaktan daha iyi ve daha hızlı bir şekilde sonuçlar elde edebilirler.

Cobot nedir?

05 Tem 2018
, Tarafından

İşbirlikçi robot (ya da Cobot) insanlar ile birlikte çalışmak ya da etkileşime geçmek için üretilmiş robottur.

Robot Grubu Nedir?

21 Haz 2018
, Tarafından

Robot, cobot, yapay zeka ve Endüstri 4.0'a olan yüksek talep dünya çapında inovasyon merkezlerini harekete geçiriyor. Odak noktası yazılım, endüstriyel robot, cobot, medikal robot ya da başka bir şey olsun, kabiliyeti kolaylaştırmak ve cazip hale getirmenin en iyi yol akademik merkezler ve üniversiteler çevresinde toplanmaktır. Böylece Robot Grubu doğdu. Yani, resmi ya da gayrı resmi olarak yakın coğrafi konumlarda bulunan bir tüzel grup.

13 Kasım 2017 tarihinde FDA, hastanın ilaçlarının alıp almadığını dijital olarak takip eden bir hapa onay verdi. Hapın adı "Abilify MyCite" ve şizofreni gibi hastalıkları bulunan kişilerin gerçekten ilaçlarını alıp almadıklarını kontrol etmek amacıyla kullanılıyor.

Pages
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
Subscribe to Blog in Motion