Back to top

Her makine üreticisi, işçilerini yaralanma riskinden korumak için katı güvenlik gereksinimlerini karşılaması gerektiğini bilir. AB pazarı için makine üretiyorlarsa Avrupa yönetmeliklerinin diğer çoğu bölgeden daha gelişmiş olduğunu, güvenlik tasarımı ve testi için daha yeni ve daha katı gereksinimler içerdiğini bilmeleri gerekir.

Nominal sıcaklığının üstündeki bir ortamda çalıştığında bir motorun sürekli torkunu nasıl hesaplarım? Motorun devamlı torku (Tc) 40°C ortam sıcaklığında değerlendirildiği için en kötü senaryoda ortam sıcaklığı 55°C olduğunda motorun devamlı torkunu nasıl tahmin edeceğim?  

Otomasyon dünyasında hareket kontrol birimi olarak düşünülen şey ile temel bir servo sürücünün temsil ettiği şey arasında ince bir çizgi olabilir.  Her bir cihazın işlevini ve zekasını anlamak kritik önem taşır çünkü çoğu uygulamada sistemi tamamlamak için hem bir hareket kontrol birimi hem de bir servo sürücü gereklidir.

Bir hareket kontrol birimi, bağlanan elektronik sürücüleri ve motorları, makineleri otomatikleştirmek ve kontrol etmek için gerekli belirli işlevleri yerine getirecek şekilde yöneten programlanabilir bir cihazdır.  Hareket kontrol birimleri, 3B yazıcıların elektronik bileşenlerine gömülü çok basit mikro işlemci yongalarından hassas makine işlem merkezlerini çalıştıran çok eksenli sofistike CNC sistemlere kadar farklılık gösterebilir. 
Patlamaya dayanıklı bir motor belirli bir tehlikeli ortam için uygunluğunu tanımlayan bir etiket ile açıkça belirtilmiştir.Etiket, motorun uygun olduğu tehlike Sınıfını, Bölümünü ve Grubunu belirtecektir.

Konseptten üretime kadar Kollmorgen, en iddialı tasarım, en yetenekli mühendislik ve en güvenli teslimat için ihtiyacınız olan tek ortaktır.

Elektrikli motorlar, normal çalışma koşulları altında ısı üretir ve motor bobini arızalanırsa, kıvılcım üretme potansiyeline sahiptir. Aşırı motor gövdesi sıcaklıkları veya uygun şekilde kontrol edilmeyen bir kıvılcım, belirli tehlikeli maddelerin bulunduğu ortamlarda patlamaya sebep olabilir veya ateş alabilir.

Bir hareket kontrolü uygulamasında en iyi motor teknolojisi nedir? Hareket oluşturmak için hidrolikten pnömatiğe ve elektromekaniğe kadar sayısız teknoloji vardır. Hassas hareket kontrolü dünyasında birçok makine tasarımcısı, kendi performans gereksinimlerini karşılamak için step motor ile servo motor arasında seçim yapmak durumunda kalır. Hareket kontrolü dünyasında hem step motorların hem de servo motorların bir yeri vardır ancak hangisinin ne zaman kullanılacağı konusu büyük bir tartışma yaratmıştır

Mars'ın yüzeyinden okyanusun derinliklerine, dünyanın merkezinden insan vücudunun çekirdeğine Kollmorgen hareket sistemleri en zorlu ortamlarda.

Son günlerde otomasyon dünyasında trend, işbirlikçi (kollaboratif) robotu ve AGV'yi birleştirerek günümüzün AGV'lerinin dolaşım yetenekleri ile mobil bir işbirlikçi robot oluşturmaktır. Bu, depolama lojistiğinde yeni fırsatlar açarak tüm tedarik zincirini geliştirecektir. Öyle ki kombinasyonun yarattığı ek güç talepleri ile yenilikçi motor ve tahrik çözümleri her şeyden önemli hale gelmektedir.

Pages

Blog Taxonomy Helper

Dahili Hareket
Fieldbus
Genel
Gıda Mevzuatı
Interconnectivity
İş
Kurulum İpuçları
Medikal
Mühendislik
Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV)
Paketleme
Petrol ve Gaz
Robotik
Tarihçe
Teknoloji
Üniversite İşbirliği
Uygulamalar
Uzay ve Savunma
Subscribe to Blog in Motion