Back to top

Hareket sisteminizde bazı istenmeyen hareket veya açıklanamayan tahrik hataları yaşarsanız, birkaç olası nedeni vardır. Örneğin; tahrik üzerinden hareket kurulumu, kontrol içinde kötü tasarlanmış bir program ve 180 derece aşamalı motor veya geri bildirim komütasyonu, istenmeyen harekete neden olabilir. Bu incelemede kötü seçilmiş ve kurulmuş motor kablolarının sonucu olan konulara bakacağız.

Falcon Heavy'nin fırlatılışını canlı canlı izleyen 3 milyon kişiden biriydim. Ve son günlerde bunun heyecanı ile yansıttığım (uzay yarışının nostaljisi değil) birçok şeyin olduğunu fark ettim.

Cobot nedir?

05 Tem 2018
, Tarafından

İşbirlikçi robot (ya da Cobot) insanlar ile birlikte çalışmak ya da etkileşime geçmek için üretilmiş robottur.

Iron Man serisi boyunca, Tony eklemleri olan cobot'; a sürekli olarak yanlış yaptığını söylüyordu, hatta kafasına kağıttan huni yerleştirecek kadar ileri gidiyordu. Ve bu durum cobot';ların önemli bir yönüne dikkat etmemi sağladı: "eğitilebilirlik".

Birkaç yıl önce DARPA yarışmasını izledim. Bu yarışmayı bilmeyenler için söyleyeyim, ana fikir araba sürebilen, merdivenden çıkabilen, bir kolu çevirebilen, matkap kullanabilen ve diğer çeşitli etkinlikleri gerçekleştirebilen bir robot yapmak. Yarışmada her robota görevini yerine getirmesi için bir saat süre veriliyor.
21 Şubat, yüksek miktarda Listeriya monositojenleri nedeniyle bir yumuşak peynir için bir geri çağırma yayınlandı. Virginia ve Maryland üreticiden gelen ürünleri araştırıyordu

Kürenin Öyküsü

28 Nis 2017
, Tarafından
Kollmorgen'de biz bunu yapıyoruz. Ama gerçekte kalıpların içinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü işimiz kalıpların-kutuların içinde olanı korumak.

Soru: Servo motora istinaden TENV ne anlama gelir?

Kocaman bir yaratık için oturaklı merdiven gibi duran çok büyük ahşap kasa bir yılı aşkın bir süredir dışarıda bekliyordu. Mola veren arkadaşların bazen bu kasanın içinde ne var diye tartıştığı da olmuştu. Fakat belli bir noktadan sonra kapı girişinde fark edilmemeye başladı. Ve bir gün artık kasayı açmaya

Motoru Suyla Bozmayın!

09 Ara 2016
, Tarafından

Yıllar içerisinde motorları bozmanın bir çok yolunu keşfettim. Bunlardan bazıları gerçekten harika öyküler ve bunlara şahitlik edenlerin gelecekteki blog yayınları için bunları yazmasını sağlamaya çalışacağım.

Pages