Back to top

Otomatik yönlendirmeli araçların temelleri

14 Eyl 2018
Samuel Alexandersson

Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) fabrikalarda materyalleri ve depolarda ürünleri taşımak için tasarlanmışlardır. Manüel çalışan araçlardan daha kullanışlı ve taşıma bantları gibi sabit otomasyon çözümlerinden daha esnektirler.

Neredeyse her yerde çalışır

Otomatik yönlendirmeli araçların temelleriOtomatik yönlendirmeli araçlar birçok boyutta ve çeşitli spesifikasyon seviyelerinde bulunmaktadır. Bazıları amaca özel platformlar üzerinde bazıları da standart forkliftlere monte olarak çalışırlar. Ayrıca arabalar ve mobil robotlar gibi genel amaçlar için tasarlanmış kompakt, hızlı hareket eden araçların da sayısı artmaktadır.

Otomatik yönlendirmeli araçları; otomotiv, seramik ve fayans, dağıtım, elektronik, gıda ve içecek, kağıt ve baskı, çelik ve ağır maddeler gibi geniş çapta birçok endüstride bulabilirsiniz. Hastaneler de tekrarlanan görevleri gerçekleştirmek için bu araçları kullanan başka bir sektördür. Bu sayede personel, hastalarla ilgilenmek için daha fazla zamana sahip olabiliyor. Dahası otomatik yönlendirmeli araçlar özellikle işçiliğin yoğun olduğu, tehlikeli ya da çevresel olarak hassas koşullarda oldukça faydalıdırlar.

Kontrollü sürüş

Otomatik aracı yönlendirmek için iki yol vardır: Zemindeki fiziksel rota ile (manyetik bant, endüktif kablo, boya) ve serbest tarama elemanları ile (lazer reflektörler, ortamdaki doğal nesneler). Her aracın belirli bir rotayı takip etmesine imkan tanıyan ilgili sensörleri vardır. Rota, tesisin depo yönetimine ve ticari girişim sistemlerine entegre edilmiş araç filosu bilgisayar yazılımı ile kontrol edilir.

Otomatik yönlendirmeli araçların hassas kontrolü, fabrikalarda ve depolarda verimliliği, güvenliği ve kaliteyi yükseltir. Tekrarlayıcı çalışmaları yapmak öngörülebilirliği artırır ve proseslerinizde artış yakalarken kalite sorunlarını en aza indirme şansı elde edersiniz. İyi tanımlanmış güvenlik bölgeleri de ürün, palet ve raf hasarlarının riskini azaltır. Hepsinin de ötesinde kontrollü sürüş, çalışanların yaralanma riskini en aza indirir.

Yazar Hakkında

Samuel Alexandersson

Samuel Alexandersson

İşimle ilgili en çok keyif aldığım şey, pazarın değişen ihtiyaçlarına karşı sürekli farkındalık sağlama yarışı gerekliliği. Gelişen piyasalarda fırsatları ortaya çıkarmak ve doğru firmaları hedeflemek çoğu zaman ödüllendirici olabiliyor. Ürün Pazarlama Müdürü olarak ana görevim, gelecekteki pazar için güçlü bir ürün portföyünü başarıyla sınıflandırmak ve konumlandırmak için analiz edip ortaya çıkan noktaları birleştirmek. Bu küresel ortamdaki en büyük motivasyon kaynağım ise tanıştığım tüm muhteşem insanlar. Sadece meslektaşlarım değil tüm paydaşlar da bu muhteşem insanlar arasındadır. Eğitim: Endüstriyel Yönetim ve Mühendislik, Lund Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Samuel’e [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.