Back to top

Otomasyondaki çoklu yetenek

09 Kas 2018
Samuel Alexandersson

Elektronik mühendisi A. M. Barrett Jr., 1950'li yıllarda ilk otomatik yönlendirmeli aracı icat eden kişidir. Bugün otomatik yönlendirmeli araçlar en hareketli uygulamalar için büyük değer yaratıyorlar.

Lojistik amaçlar

Otomatik yönlendirmeli araçlar, üretim ve depolama süreçlerinde verimliliği, güvenliği ve kaliteyi artırıyor. Üretimde tipik uygulamalar; hattan depoya, materyalden hatta, envanter taşıma, hat üretimi ve üretim hücreleri arasında materyal taşımadır. Depolamaya baktığımızda otomatik yönlendirmeli araçlar toplama, nakliye ve alma, ikmal, sevk ve çapraz sevkıyat amaçları için kullanılır.

Seramik/fayans ve kağıt/baskı gibi endüstrilerde ağır ürünleri taşıma konusunda otomatik yönlendirmeli araçlar yıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca bu tip araçları fabrikaların (elektronik, gıda, metal, madencilik, lastik) yanı sıra hastanelerde ve ilaç üretiminde de görebilirsiniz. Hassas ve güvenli hareketler sayesinde fiziksel hasarı ve kişisel yaralanmaları da azaltmaya katkı sağlıyorlar.

Muhteşem bir motivasyon

Herkesin dilinde iyi bir sebep ile Endüstri 4.0 dolanıyor. Tüm değer zincirini dijital olarak bağlamak, ürünleri yüksek bir kalite seviyesinde daha hızlı ve daha güvenli üretmemize ve taşımamıza imkan sağlayacağı kesin. Akıllarda tek bir soru var: Nereden başlamalıyım?  

The multi-talent in automationKollmorgen'in NDC Çözüm platformuna dayalı otomatik yönlendirmeli araçlar, müşterilerin Endüstri 4.0'a hızlı bir başlangıç yapmasını sağlıyor. Platform esnektir, iyi kanıtlanmıştır ve 1-2 yıl gibi kısa sürede kendini amorti etmektedir. Makul bir ön yatırım ile yönetim için satın alma kararı kolaylaşır.

Son yıllarda otomatik yönlendirmeli araçların yıllık üretimi hızlıca artmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte devrim yoldadır. Sadece Çin'de değil patlayan e-ticaret sektörünün ve NDC Çözüm platformumuzun geleceği parlak görünmektedir. 

Yazar Hakkında

Samuel Alexandersson

Samuel Alexandersson

İşimle ilgili en çok keyif aldığım şey, pazarın değişen ihtiyaçlarına karşı sürekli farkındalık sağlama yarışı gerekliliği. Gelişen piyasalarda fırsatları ortaya çıkarmak ve doğru firmaları hedeflemek çoğu zaman ödüllendirici olabiliyor. Ürün Pazarlama Müdürü olarak ana görevim, gelecekteki pazar için güçlü bir ürün portföyünü başarıyla sınıflandırmak ve konumlandırmak için analiz edip ortaya çıkan noktaları birleştirmek. Bu küresel ortamdaki en büyük motivasyon kaynağım ise tanıştığım tüm muhteşem insanlar. Sadece meslektaşlarım değil tüm paydaşlar da bu muhteşem insanlar arasındadır. Eğitim: Endüstriyel Yönetim ve Mühendislik, Lund Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Samuel’e [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.