Back to top

Tek Önemli Şey: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortak İnovasyon

12 Oca 2022
Anton Larsson

Artık sürdürülemez olanı kabul etmiyoruz. Her zamankinden daha fazla, önümüzdeki birkaç yıl içinde harekete geçme yeteneğimizin veya yetersizliğimizin gelecek nesillerin yaşamlarını doğrudan şekillendireceğinin acı bir şekilde farkındayız. Ve bu zorluğun üstesinden gelmek için en iyi şansımız, yenilikçilerle çalışmaya devam etmeliyiz - toplumumuzun özünü gerçekten dönüştürmek için yeni teknolojiyi benimseyip uygulayabilen ve çocuklarımıza borç bırakmadan gelişebileceğimiz bir dünya yaratabilenlerle birlikte olmalıyız.

Hızlı Değişen Bir Pazar

Hatırlayabildiğim kadarıyla hep iyimser biri olmuşumdur. Çocukken bile insanların zorlukların üstesinden gelme ve gerektiğinde doğru şeyi yapma yeteneklerine dair güçlü bir inancım vardı.

Sanırım beni Kollmorgen'e çeken şey de bu oldu. Böyle değerleri bu derece net biçimde yansıtan bir şirket için çalışma şansı elde etmek benim için öncelikti. Yenilikçilerin tüm potansiyelini açığa çıkararak dünyayı daha iyi bir yer yapmak isteyen ve bunun yanı sıra bu düzeyde bir potansiyelle pazarda bunu yapabilecek bir şirket.

Çünkü mobil robotların geleceğinin parlak göründüğünü artık kimse yadsımıyor ve bu durum süratle büyüyen oranlarla da kendini gösteriyor. Covid-19 salgını bu talebi daha da artırdı ve oyunun kuralları daha önce olmadığı kadar hızlı değişiyor. Yine bu yüzdendir ki "2022 için tek bir büyük olay" tanımlamak biraz zorlaştı.

İlk başta bu yazıya ticari bakış açısından yaklaşmayı ve son zamanlarda pazarı karakterize eden devralma ve konsolidasyon süreçlerine; tedarikçilerin portföylerinin nasıl genişlettiğine, ürünlerine nasıl servis sağladığına ve hangi durumlarda değer zincirinde yükseldiğine odaklanmayı planlamıştım. Ama sonra yazıya biraz daha teknik unsur katmayı ve makine öğrenimi, dijital ikizler ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin pazara vaat ettiği büyük potansiyel ve getirdiği rahatsız edici etkiler hakkında yazmayı şöyle bir düşündüm.

Sürdürülebilir Olana Geçme

Bununla birlikte, dünya çapında bir salgından çıkmak perspektifinizi biraz değiştiriyor, özellikle mütevazı olmanızı ve ne kadar korunmasız olduğunuzu anlamanızı sağlıyor. Ama açıkşası bu durum benim iyimserliğimi de pekiştirdi. Küresel bir topluluk olarak nasıl bir araya geldiğimizi, hastalandığımızı ve Covid-19'un üstesinde gelmek adına yeniden yapılandığımızı gözlemleme sayesinde artık asıl sorunu, hepsi arasındaki en büyük zorluğu ele almaya hazır olduğumuza inanıyorum. Sanırım neye gönderme yaptığımı anlıyorsunuzdur.

Bunu yazdığım sırada, dünyanın önde gelen liderlerinin, İklim Değişikliğini azaltmak konusunda işbirliğine varmak için iki hafta boyunca bir araya geldiği Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sona eriyordu. Bazıları çıkan sonuçları hayal kırıklığı olarak addetse ve belirlenen hedefler yeterince agresif olmasa da bence tünelin sonunda ışık var. Çünkü trend çok belli: Gerçek farkı yaratacak potansiyele sahip olan hareket çok daha güçlü.

Pazardan söz ediyorum. Forrester Research'ten alınan veriler, insanların çevre konusunda daha önce olmadığı kadar farkında olduğunu, çevresel sürdürülebilirlik konusunda aksiyona geçmeye daha gönüllü olduğunu ve gerçek anlamda sürdürülebilir taahhüdü verip bunu da tüm tedarik zinciri kapsamında ele alan markaları ve ürünleri araştırdığını gösteriyor. Yatırım şirketleri artık sürdürülebilir olmayan şirketlere yatırım yapmak istemiyor ve bunun tek nedeni yalnızca doğru şeyi yapmak değil ayrıca parasal açıdan bakıldığında da yapılacak en güvenli uzun vadeli yatırımlar olması.

Dünyanın her yerinden kurumlar hızla bir temel sürdürülebilirlik stratejisi oluşturuyor, çünkü bu artık yalnızca ahlaki ve sorumluluk gerektiren bir konu değil ayrıca bir maddiyat konusu.

Yenilikçileri Destekleme

Endüstriler yıllık küresel emisyonun kabaca çeyreğinden sorumlu ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerini azaltmak adına bu oranı belirgin ölçüde azaltmak çok önemli. Mobil robotik çözümler, daha sürdürülebilir endüstrilerde gelişime ön ayak olabilir ve dünyanın her yerindeki şirketlere kendi iklim hedeflerine ulaşmada yardım edebilir. Mobil robot teknolojisinin, bunu kullanan endüstrilerin yalnızca enerji verimliliğini ve üretkenliğini önemli düzeyde artırmakla kalmayacağını ayrıca hataları ve dolayısıyla atığı da azaltacağını açık şekilde gösteren "Statistica" verilerine bir göz atmak yeterli. Kollmorgen'de her gün bunun örneklerini birinci elden görüyoruz.

Ama gerçek soru mobil robot teknolojisinin daha sürdürülebilir endüstriler yaratma olasılığına sahip olup olmadığı değil, bunu nasıl yeterince hızlı şekilde ölçeklendirebileceğimiz? Normalde on yıllar sürecek bu geçişi nasıl hızlandırabiliriz?

Kollmorgen için yanıt net; yenilikçileri harekete geçirerek ve destekleyerek! Endüstrinin en keskin zekalarını bir araya getirmemiz ve onlara sorunu çözmeleri için doğru araçları sunmamız gerekiyor.

Bunda sıra dışı teknolojiler şüphesiz önemli bir rol oynayacak. Kollmorgen'de, AI'nin ve makine öğreniminin, bir mobil robotu konuşlandırma sürecinin karmaşıklığını nasıl önemli düzeyde azaltabildiğini açıkça görüyoruz. Yakın zamana kadar deneyimli ve becerikli mühendislerin haftalarca ya da aylarca çalışmasını gerektiren birçok görev, yakında algoritmalar tarafından dakikalar içinde programlanabilecek. 40.000'den fazla konuşlandırılmış Kollmorgen tabanlı mobil robot barındıran bir işletmenin 50 yılı aşkın bilgi birikimi ve görüşlerini yenilikçilerin kullanımına sunarak, kendi modellerini eğitmelerini ve robotik teknolojilerin toplu ölçeklendirmesini erişilebilir bir konuma getirmelerini sağlıyor ve tüm dünya çapında endüstrilere daha fazla sürdürülebilirlik kazandırıyoruz.

İşbirliği konusunda açık fikirli olmak ve fırsatlar yaratmak da bir o kadar önemli olacak. Gerçek anlamda sürdürülebilir endüstriler, her uygulamada daha uygun robot konuşlandırma anlamına geliyor ve bu robotların aynı sistemde birlikte eklemsiz şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu nereden bakarsanız bakın zor bir iş. Ama Kollmorgen'de başarının anahtarının işbirlikçi yaklaşım olduğunu çok iyi biliyoruz.

Modüler, üzerinde kolay uygulama ve entegrasyon yapılabilen birinci sınıf bir otomasyon platformu tedarik ederek, dünyanın her yanındaki OEM'leri bizimle inovasyon yapmaya davet ediyoruz. Filo yönetimi, navigasyon ve mobil robot konuşlandırmada araçları, deneyimi ve görüşleri sunuyor, ortaklarımızın kendi çekirdek uzmanlıklarına odaklanmasına izin veriyoruz.

Aksiyon Çağrısı

Pazardaki önlenemez değişimin güdümünde ve bunu gerçekten istersek başarabileceğimizi bilme iyimserliğinin desteğiyle, gece yarısından bir dakika önce, sürdürülebilirliğin 2022 yılında nihayet ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği dikkati çekeceğine ve pazardaki "büyük şey" haline geleceğine inanıyorum.

Ve bu zorluğun karşısına çıkabilen dünya çapında mobil robotları ölçeklendirmenin bir yolunu bulan yenilikçiler için bu yalnızca çekici bir meslek olmakla kalmayacak. Onlar, daha sürdürülebilir bir topluma giden yolda öncü olacaklarından emin olabilirler.

Çünkü son tahlilde, dünyada sınırlı bir zamanımız var ve şu eski söz içinde çok fazla gerçek barındırıyor: Dünya atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan emanet aldık.

Kollmorgen Automation ile görüşün

 

Yazar Hakkında

Anton Larsson

Anton Larsson

Mühendislik ve Endüstriyel Yönetim alanında eğitim aldım ve 2020'de Gömülü yazılım ve veri bilimi ürün müdürü olarak Kollmorgen'e katılmadan önce akıllı ölçüm/IoT pazarında neredeyse beş yıl ürün müdürü olarak çalıştım. Bu yılın başı itibarıyla lider ürün müdürü olarak yeni görevime başladım.