Back to top

Ar-Ge Direktörü Peter Bladh ile EasyEngineering Röportajı

28 Ara 2020
Kollmorgen uzmanları

Kollmorgen Automation şirketi Kollmorgen'e bağlı olarak faaliyet göstermekte ve NASDAQ'ta kote edilen Altra Industrial Motion grubuna aittir. Bu şirket, depoculuk ve üretim gibi uygulamalar için otomasyon çözümleri ile ilgili ürün ve hizmetleri geliştirip satmaktadır. Kollmorgen Automation şirketinin kökleri, 1960'larda kurulan ve İsveç ailesine ait bir şirkete (NDC - Netzler & Dahlgren Co AB) dayanmaktadır. 1970'lerden beri Otomatik Yönlendirmeli Araç (AGV) çözümleri geliştirmektedir.

E.E: Şirketin ana faaliyet kolları nelerdir?
P.B: Sürücüsüz araçlar için teknoloji geliştiriyoruz ve otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV), mobil robotlar ve otonom mobil robotlar (AMR) gibi konulara odaklandık. Ürün yelpazemiz, kolay kişiselleştirme için modüler bir platforma dayanan NDC Solutions markasına sahiptir. Araç üreticileri ve sistem entegratörlerinden oluşan ortaklar ağına ürün satıyoruz. Bu ortaklar, kendi müşterileri için ürünlerimizi kullanan sistem çözümleri geliştirmektedir. Kollmorgen'ın dünya genelinde 80'i aşkın ortağı vardır. Bu ortaklar arasında Toyota, Mitsubishi, Jungheinrich, Raymond, Hangcha, EK Automation, Swisslog, Scott Automation, SDLG ve SmartGuy yer alır.

E.E: Yeni ürünler açısından 2020'de ne gibi haberleriniz var?
P.B: Kollmorgen, artık üstün esnekliğe sahip çözümlere yönelik talebi karşılamak amacıyla AGV teklifimizi güzel bir şekilde tamamlayan AMR çözümüne sahip. Tipik olarak, AGV çözümlerimizin karakteristik özelliği yüksek güvenilirliğe ve verimliliğe sahip olmasıdır. Diğer yandan, AMR çözümlerimiz ise otonom çalışma, esneklik ve kurulum kolaylığı ile rakiplerinden ayrılıyor. Gelecekte AGV ve AMR işlevlerinin birleşeceğine inanıyorum. AGV sistemleri çok daha fazla AMR işlevi kazanacak (örneğin kendi kendine optimizasyon özellikleri). Ayrıca, ürünlerimizle mümkün olduğu kadar hızlı ve basit çalışabilmesi için UX (kullanıcı deneyimi) üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu, hem bizim hem de sektör için önemli bir alan.

EE: Piyasada bulunan ürünlerin yelpazesi nasıl?
P.B: Donanım ürün yelpazemizde araç kontrol birimleri, navigasyon sensörleri, ekranlar ve servo tahrikler yer alır. Yazılım tarafında ise milimetre hassasiyetinde yer saptama sistemleri gibi gömülü yazılımlar yer alır. Ayrıca, çoklu AGV'lere sahip sistemlerin kontrol edilip optimize edilmesi için trafik işleyici şeklinde sunucu yazılımları ve ayrıca AGV sistemlerinin yapılandırılması, izlenmesi ve tanılanması için web çözümleri ve araçlar vardır.

E.E: Şu anda aktif olarak faaliyet gösterdiğiniz pazar hangi aşamada?
P.B: Sadece on yıl önce, ürünlerimiz çoğunlukla teknolojiye odaklanmış niş müşterilere satılıyordu. Son yıllarda pazarda pek çok değişiklik yaşandı ve pazar olgunlaştı. Otomasyon, depoculuk ve üretimde gittikçe daha sık kullanılıyor, bunun sebebi kısmen Endüstri 4.0'e geçiş, e-ticaretin büyümesi ve ayrıca yetenekli iş gücündeki azlık olarak sıralanabilir. Otonom çim biçme makinesi, elektrikli süpürge, dijital asistan gibi otomasyonlu çözümlerin evde gittikçe artan oranda kullanılması ve ayrıca otonom araçlarla ilgili heyecan bu işin yolunun açılmasını kolaylaştırdı.

E.E: Pazar trendleri hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?
P.B: E-ticaret, son yıllarda birdenbire arttı ve otomasyonlu depoculuk ile birlikte pazarda büyük güç kazandı. E-ticaret, bu alanda pek çok yeniliğin yapılmasını sağlamıştır ve bu trend ayrıca diğer segmentlerde de görülüyor. Sanayinin mevcut elektrifikasyonu, elektrik çözümlerinin hızla olgunlaşması nedeniyle bizi bir ölçüde etkilemektedir. ISO güvenlik sertifikalarında örneği verildiği üzere bu alanda gittikçe artan düzeyde bir standardizasyon da var. Son olarak, otomasyon pazarına günümüzde artık daha fazla sayıda büyük şirketin girip faaliyet gösterme eğilimi olduğunu söylemek istiyorum. Daha önce çoğunlukla küçük şirketler bu işle uğraşıyordu. Bununla birlikte, çok daha fazla ortak kazandığımız da dikkatimizi çekiyor.

E.E: Pazarlaması yapılan en yenilikçi ürün nedir?
P.B: Sahip olduğumuz inovasyon ticari değerden güç almakta ve son müşterilere ve ortaklara fayda sunan çözüm ve ürün bulmaya odaklanmıştır. Trafik yönetim sistemi yazılımımızın en son sürümü yapay zeka tabanlıdır ve veri analizi ile akıllı algoritmaları kullanarak otomatik trafik akışları sunar. E-ticaret ve üretim gibi farklı akış türleri için optimize edilen çeşitli algoritmalar geliştirdik. Farklı bir örnek de otomatik konfigürasyon yapan sistem yazılımıdır. Ayrıca "akıllı" güvenlik sistemlerini uyguladık. Böylece, farklı engelleyici faktörler, tanımlayabildik ve bu bilgiye dayanarak bağımsız eyleme geçebildik.

E.E: 2020 yılı için ne gibi tahminleriniz var?
P.B: Covid pandemisi, son kullanıcılar arasında yatırım yapma konusunda çok daha dikkatli olunmasına sebep oldu. Bununla birlikte, Kollmorgen tam hızda ilerliyor. Ürün geliştirme konusunda yenilik yapmak ve hızlanmak amacıyla organizasyonumuz bünyesinde yatırım yapmaktayız. Covid, sektörün dönüşümünü hızlandıracak bir motor görevi görecek, bu da önümüzdeki dönemde otomasyon çözümlerinde ciddi bir artışa yol açacak. Bir açıdan bakıldığında 2020 epey buhranlı geçti, fakat 2022 veya 2023 yıllarına yaklaştıkça gelişim hızının artacağını görüyoruz.

Yazar Hakkında

Kollmorgen uzmanları

Kollmorgen Experts

Bu blog, mühendisler, müşteri hizmetleri ve tasarım uzmanları dahil olmak üzere, Kollmorgen'deki hareket ve otomasyon uzmanlarından oluşan bir ekip arasındaki işbirliği sonucunda hayata geçirildi. Projenizin hangi aşamasında olursanız olun yardım etmek için buradayız.