Back to top

Geleceğimizin Tıbbı: Medical Robotlar ve Diğer Teknolojik Gelişmeler

26 Oca 2018
Kollmorgen uzmanları

13 Kasım 2017 tarihinde FDA, hastanın ilaçlarının alıp almadığını dijital olarak takip eden bir hapa onay verdi. Hapın adı "Abilify MyCite" ve şizofreni gibi hastalıkları bulunan kişilerin gerçekten ilaçlarını alıp almadıklarını kontrol etmek amacıyla kullanılıyor. Bu yeni takip hapının haberlerinin yayılması ile ilaç sektöründeki teknolojiler hakkındaki endişeler ve heyecan yeniden alevlendi.

Geleceğimizin Tıbbıİlaç dünyasındaki büyük gelişmeleri kabullenmek biraz zaman istiyor ancak bu modern teknoloji normal hayatın ve tıbbın bir parçası olma şansına sahip. Medikal robotları düşünün - kardiyolojik, ürolojik, jinekolojik ve transoral cerrahide Intuitive Surgical'ın da Vinci Cerrahi Sistemi'ne alışmış vaziyetteyiz. Rehabilitasyon dünyasında, hareket etme kabiliyetini kaybetmişlerin bacaklarını hareket ettirmeye ya da yaralanmanın ardından hareket kabiliyetini tekrar kazanmaya çalışanlara yardımcı olmak için kullanılacak robotlar üzerinde çalışmalar devam etmekte. Medikal robotlar ayrıca ilaç hazırlama ve evde bakım gibi hizmetlerde de kullanılıyorlar. Güvenlik Robotlarındaki ilerlemeler, Ebola gibi yüksek derecede bulaşıcı olan hastalıkların geçmesini engellemek için Dezenfeksiyon Robotları için yeni bir özel uygulama alanı ortaya çıkardı.

Tıp dünyasındaki yeni teknolojiler, her zaman kabul edilmesi zor olgulardır ancak Intuitive Surgical'ın da Vinci Robotu gibi zamanla kabul ediliyorlar. Tahminim odur ki "Abilify MyCite" gibi daha fazla ürün göreceğiz ve zamanla hayatımızın sıradan bir parçası olacaklar.

Yazar Hakkında

Kollmorgen uzmanları

Kollmorgen Experts

Bu blog, mühendisler, müşteri hizmetleri ve tasarım uzmanları dahil olmak üzere, Kollmorgen'deki hareket ve otomasyon uzmanlarından oluşan bir ekip arasındaki işbirliği sonucunda hayata geçirildi. Projenizin hangi aşamasında olursanız olun yardım etmek için buradayız.