Back to top

Görevi Tamamlamak İçin Gereken Hareket

23 Haz 2021
Kollmorgen uzmanları

Elektro-optik/kızıl ötesi sistemlerde, uydu takip istasyonlarında, lazer silah sistemlerinde, uzak silah istasyonlarında, balistik takip sistemlerinde ve daha pek çok sistemde, hareket halindeki yüzey araçlarının sarsıntılarına, havadaki bir uçağın türbülansına ve uzayın düşmanca ortamına rağmen stabilize platformlar hedefleri hızlı şekilde yakalamalı ve güvenilir şekilde hedeflere sabit kalmalıdır.

Ancak tüm bu uygulamalarda aynı platform kullanılamaz. Konuşlandırıldığı yere bağlı olarak stabilize platformda ilgili ortamın zorluklarına göre tasarlanmış bir motor olmalıdır. Platforma güç veren motorun da kendi spesifik performans ya da yapı gereksinimleri olacaktır. Ortama bağlı olmakla birlikte bazı tasarım hususları şunlardır:

  • Görece düşük hızlarda yüksek tork yoğunluğu ve tork/hacim oranı.
  • En zorlu ortamlarda bile güvenilir performans için sağlam bir yapı.
  • Platforma doğrudan entegrasyon için tasarlanmış, en dar alanlarda bile ileri düzeyde yüksek tork ve hassasiyet sağlayan gövdesiz motorlar.

Sonuç (hedefleri yakalamak ve sabitlemek) aynı olsa bile ortam koşullarının, stabilize bir platforma yönelik motorun seçimi, tasarımı ve uygulanması üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

Karada ve Denizde

On Land and Sea

İleri düzeyde dinamik savaş ortamında, yönlendirme, takip ve hedeflemeye yönelik sistemler, beklenmeyen sarsıntı, titreşim ve darbelere karşı platform stabilizasyonu gerektirir. Ayrıca gemi sistemlerinin değişen deniz koşullarına da dayanması gerekir. Bu hareketler sensörü ya da silahı hedeften sapmaya zorladığında görevin başarısı ve savaşçıların potansiyel güvenliği risk altına girer.

Optik gözetleme, takip ve hedefleme sistemlerinde görüntüleri dijital olarak stabilize etmek için dijital algoritmalar uygulanabilir ancak bunun birçok teknik sınırı vardır ve bu işlem hem güç hem de bant genişliği kaynaklarını tüketir. En iyi yaklaşım hataların elektromekanik sistem üzerinden giderilmesi ve ilave görüntü işleme süreçlerinin en aza indirilmesidir. Sensör platformunun kütlesinin kara araçlarının maruz kaldığı kuvvetlere karşı stabilize edilmesi için ileri düzeyde yüksek tork yoğunluğu gerekir.

Yüksek tork yoğunluğuna ve yüksek tork/hacim oranına sahip motorlar en dinamik koşullar altında hassas ve güvenilir şekilde çalışır. İlave dijital işleme süreçlerini en aza indirirken platform stabilizasyonu sağlayan hareket sistemleri, pürüzsüz ve kesin hareketlerle konum hatalarını gerçek zamanlı olarak düzeltebilir.

Havada

In the Air

Helikopterler, sabit kanatlı hava araçları ve insansız hava araçları, navigasyon, gözetleme ve/veya hedefleme için stabilize platformlara ihtiyaç duyar. Bu platformlar, platformun hızlanma, yavaşlama ve yönlenme kuvvetlerinin yanı sıra beklenmedik atmosferik türbülans darbelerine de karşı koymalıdır.

Ancak kara ve deniz tabanlı sistemlerle karşılaştırıldıklarında hava sistemleri, hava aracının diğer birçok kontrol sistemi ile paylaşılan çok sınırlı bir güç bütçesi ile çalışmak durumundadır. Ayrıca platformun ve hareketli bileşenlerinin genel boyutu ve ağırlığı da pratikte minimum düzeyde olmalıdır. Bu boyut, ağırlık ve güç sınırları, uygulama için mükemmel uyumlu ve kompakt, ileri düzeyde uzman hareket sistemleri gerektirir.

Hava uygulamaları söz konusu olduğunda, küçük ve hafif bir boyut içinde olağanüstü tork yoğunluğu ve sürekli, hassas kontrol gereklidir. Bu uygulamalarda, kompakt, hafif, düşük voltajlı uygulamalarda maksimum tork için optimize edilmiş burgu motorlar idealdir.

Uzayda

In Space

Aşırı ivmelenme kuvvetleri, neredeyse mutlak sıfır ile yüzlerce Santigrat derece arasında değişen sıcaklıklar ve yoğun radyasyon ve basıncın söz konusu olduğu uzayda stabilize platformlar hayal edilebilecek en zorlu koşullarda güvenilir bir performans göstermelidir. Ayrıca atmosfer altı basınçlarda malzemelerden gaz çıkışı da en aza indirilmelidir.

Burada platform, diğer ortamlardaki sarsıntılarla karşılaşmayacak olsa da motor sarımları ve malzemeler kara, hava ve deniz ortamlarında bulunmayan zor koşullara dayanacaktır. Uzayda kullanılacak stabilize platformlar için motor seçimi yaparken şu konuları düşünmelisiniz:

  • Uzman sarımlar
  • Yalıtım sistemi
  • Kablolar
  • Yapıştırıcılar
  • Mıknatıs alaşımları

Her görev için: Kollmorgen

For Every Mission: Kollmorgen

Uçak/uzay ve savunmada 70 yılı aşkın kanıtlanmış deneyime sahip Kollmorgen, en zorlu koşullar altında çalışacak stabilize platformlar tasarlamanıza ve üretmenize yardım edebilir. Bölgesel destek, hızlı üretim artışı ve uzun süreli sürdürülebilir tedarik zinciri sunuyoruz, bu yüzden programınızın ömrü boyunca güvenilir bir konuşlandırma için Kollmorgen'e güvenebilirsiniz.

Konsept aşamasından, prototip ve iyileştirme sürecine ve nihai tasarım, üretim ve tüm görev döngüsü boyunca desteğe kadar Kollmorgen'i en zorlu motor tasarımları, en yetenekli mühendislik ve en güvenli teslimat için ihtiyaç duyduğunuz iş ortağı olarak görebilirsiniz.

Kollmorgen ile Üstün Olanı Tasarlayın.

Yazar Hakkında

Kollmorgen uzmanları

Kollmorgen Experts

Bu blog, mühendisler, müşteri hizmetleri ve tasarım uzmanları dahil olmak üzere, Kollmorgen'deki hareket ve otomasyon uzmanlarından oluşan bir ekip arasındaki işbirliği sonucunda hayata geçirildi. Projenizin hangi aşamasında olursanız olun yardım etmek için buradayız.