Back to top

Doğru Tedarikçiyle Ortaklık, Savunma Programlarındaki Riski Azaltabilir

28 Şub 2022
Kollmorgen uzmanları

Hızla gelişen Uzay, Havacılık ve Savunma (ARGE) gereksinimleri nedeniyle mühendisler sürekli artan taleplerle baş etmekte birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Şirketlere, tedarik zinciri sorunlarından değişen devlet yönetmeliklerine kadar çeşitlilik gösteren bu küresel sorunları bertaraf etmenin yanında ayrıca daha çok değere dayalı teknoloji, güvenilir ürün ve sürekli yenilik sunma görevleri de yükleniyor.  

Birçok ARGE programında, bir teknolojiyi geliştirmek ve üretmek yıllar sürebiliyor, bu da değerlendirme ve ortaklık yapma açısından doğru bir tedarikçiyi kritik hâle getiriyor. Küçük ve orta büyüklükteki organizasyonlar genelde ARGE inovasyonuna yönelir ve daha büyük savunma müteahhitleri de doğru teknolojiyi daha hızlı şekilde temin etmek için Kollmorgen gibi inovatörlerle ortaklık yapmaktan faydalanır.  

Bir tedarikçiyi seçerken ele alınması gereken çeşitli hususlar vardır.  

Ürün Güvenilirliği ve Güvenilirlik

Ürünlerinin performansı aracılığıyla sağlam bir güvenilirlik geçmişi sergileyen tedarikçiler seçmek çok önemlidir. Ürün güvenilirliği konusunda güçlü temellere sahip bir tedarikçi, yeni ve yenilikçi ürünlerin ve teknolojilerin bir programın ilerlemesine katkıda bulunabileceğine dair önemli bir göstergedir. Güçlü bir güvenilirlik geçmişi ayrıca sürece yönelik, üretim ve test aşamalarındaki değişikliklerle ilgili riski en aza indiren, güçlü bir bağlılığı da gösterir 

İnovasyon Soyağacı 

Savunma endüstrisinde ürün yeniliği ve tedariki konusunda sağlam bir temele sahip olan tedarikçiler, sahip oldukları deneyim ile riskleri en aza indirebilir. Bu, masaya yeni teknolojilerin getirilmesine ve ortaya çıkan tehditler karşısından var olan ürünlerdeki modifikasyonların pazara daha hızlı sürülmesine yardım eder. Silah teknolojisi gelişirken, gelişmiş silahlara daha hassas kabiliyetler kazandırabilecek hızlı çözüm yanıtı ihtiyacı artmaktadır.  

Kollmorgen'in mükemmellik ve hızlı geliştirme konusundaki itibarı, müşterilerimizin Uzay, Havacılık ve Savunma pazarlarındaki sınırları zorlamasına yardımcı olan çeşitli hareket çözümlerine ön ayak olmuştur. Örneğin ileri seviyede dayanıklı malzemelerin [link to blog] ve yenilikçi tasarımların [link to video] uygulanması sayesinde Kollmorgen, gelişmiş gelecek sistemlerin mevcut zorluklarını karşılayabiliyor.  

İşletme Kararlılığı ve Uzun Vadeli Devamlılık 

Belirsizliğin hakim olduğu bir atmosferde savunma pazarına yatırım yapan market ama devlet bütçelerinin gelgitlerine de dayanabilecek kadar güçlü bir tedarikçiye ihtiyaç duyarsınız. Savunma sektöründe aşırı borçlu bir tedarikçi "batmasına izin verilemeyecek kadar büyük şirket" olma riskini doğurabilir, diğer taraftan sektöre merak gösteren bir tedarikçi de işler zorlaştığında oyundan çıkabilir. Birçok sektörde geniş deneyimi olan bir tedarikçi seçmek, değişen yerel ve küresel ortamlarda gereken kararlılığı sağlayabilir.  

Hızlı Yanıt Verme

Artan uluslararası işbirliği, küresel olaylara hızlı yanıt vermek adına bürokratik engelleri ortadan kaldırmak için acentelerin devralınmasını teşvik ediyor. Bu acenteler ve diğer yükleniciler yeni teknolojilere yönelik hızlı prototip ve test süreçleri sunabilen tedarikçiler arıyor. Riski azaltmak ve gerektiğinde değerli deneyimi uygulamak adına tedarikçilerin, iş ortağının kendi teknik ekibinin bir uzantısı gibi çalışması gerekiyor. Kollmorgen'in mühendisleri, on yıllarca hizmette olabilecek bir programa yönelik maliyet ve tedarik gereksinimlerini karşılama güvencesi ile birlikte hızlı bir geliştirme programında müşterilerin özelleştirilmiş motor nitelikleri edinmesini sağlıyor. 

Doğru Ortak Seçimi

Uluslararası ortaklıkların arttığı ve şirket teknolojilerinin ve tedarik zincirlerinin birbirine daha bağımlı hâle geldiği bir zamanda, mevcut ve yeni çıkan tehditlere yanıt vermek adına hızlı ve özelleştirilmiş bilgi ve üretim yetenekleri sunabilecek bir tedarikçi ile ortaklık yapmak zorunlu. Belirsizliği en aza indirmenin ve potansiyeli en üst düzeye çıkarmanın önemli bir yolu da anahtar niteliğindeki şirketlerin, bir programın başarısında önemli bir rol oynamayı seçtikleri tedarikçi ile ilgili olarak güvenilirlik, yanıt verme kabiliyeti ve inovasyon çerçevesinde stratejik kararlar almasıdır. 

UHS sektöründe bir öncü olan ve 100 yılı aşkın deneyime sahip Kollmorgen, uzay/havacılık, savunma, gözetleme ve silah sistemleri için hareket tasarımı uzmanlığında kendini kanıtlamış bir tedarikçi ve liderdir. Küresel bir üretim ve tedarik zincirinin desteğinde, UHS dünyasındaki olanakları zorlamak için sürekli geliştirme ve işbirliğine dayalı mühendisliğe yönelik inovatif bir sistem sürdürüyoruz. UHS yüklenicilerinin ve üreticilerinin hareket tasarımı, mühendisliği ve iletiminde daha tutkulu olabilmelerini sağlıyoruz.  

Haydi başlayalım. Bir Hareket Uzmanına Danışın.

Yazar Hakkında

Kollmorgen uzmanları

Kollmorgen Experts

Bu blog, mühendisler, müşteri hizmetleri ve tasarım uzmanları dahil olmak üzere, Kollmorgen'deki hareket ve otomasyon uzmanlarından oluşan bir ekip arasındaki işbirliği sonucunda hayata geçirildi. Projenizin hangi aşamasında olursanız olun yardım etmek için buradayız.