Back to top

Daha üstün Bir Motoru Mevcut Gıda ve İçecek Üretim Hattınıza Entegre Edebilir misiniz?

05 May 2022
Kollmorgen uzmanları

Her makine tasarımcısı müşterilerine en iyi performansı sunmak ister. Özellikle günümüzün gıda ve içecek endüstrisinde, optimum verim ve kalite baskısı her OEM'i en iyinin en iyisi olan yeni sistemler tasarlamaya zorluyor.

Mevcut sistemler cephesinde ise, sahada çalışan makineler gerçekte amaçlandığı kadar iyi performans göstermiyor. Örneğin motorlar, sık yıkama döngülerine dayanacak şekilde tasarlanmamışsa çok çabuk arızalanabiliyor. Gerekli sarf malzemelerin teslimi sıkıntı yaratacak şekilde gecikebiliyor. Ya da rekabete ayak uydurmak için makine üreticileri yeni bir arge veya mühendislik süreci olmadan performansı artırmak isteyebiliyor.

Hem yeni hem de mevcut makinelerde belirli bir hareket çözümü tedarikçisine kilitlenip kalmak üstesinden gelinemez bir engel gibi hissettirebilir. Gıda ve içecek sistemlerinin geliştirilmesi için hatırı sayılır zaman, çaba ve harcama gerekir. Bir tedarikçide karar kılmak büyük bir taahhüttür ve seçim yapıldığında başka bir iş ortağına geçiş yapmak nadiren mümkün olur.

Peki ya bütün bir hareket kontrolü platformunu terk etmeden ve çizim panosuna geri dönmeden daha güvenilir motorları olan güvenebileceğiniz bir kaynak tercih edebilseydiniz?

Kollmorgen motorları ile bunu yapabilirsiniz.

AKM ve AKMH Serisi motorlarımız, her türlü gıda ve içecek üretim ortamında lider PLC markalarının otomasyon sistemlerinin sürücüleri ile çalışabilir. Bu motorları, kurulum ayak iziniz için doğru bir uyum ve önemli düzeyde daha iyi güvenilirlik ve performans ile üretim sisteminizin spesifik voltaj/kodlayıcı/format gereksinimleri ile eşleştirebiliriz.

Örneğin tüm standart 240 VAC ve 480 VAC sürücüler için, 18-bit mutlak tek turlu veya çok turlu dijital kodlayıcılar içeren, 4096 devre sahip ve Hiperface DSL protokolünün yanında diğer çeşitli standart geri besleme cihazı seçeneklerini kullanan hijyenik, yıkanabilir ve gıda sınıfı motorlar sunuyoruz. Bu motorlar lider PLC markalarının sürücüleriyle çalışabilir ancak belirli bir entegrasyonla ilgili herhangi bir sorunuz varsa seçeneklerinizi tartışmak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Hangi Kollmorgen motorlarını neden seçmelisiniz?

Yüksek nemli ortamlarda ve en zorlu yıkama rejimlerinde Paslanmaz Çelik AKMH Serisi ürünlerimiz, IP69K yapısını, korozyona dirençli malzemeleri ve patentli basınç dengeleme sistemini bir araya getirerek, yıkama ortamlarındaki motor arızalarının ana nedeni olan su ve aşındırıcı kimyasallardan kaynaklanan kontaminasyonu ortadan kaldırır. Bu servo motorlarla makinenizin ömrünün uzamasını bekleyebilirsiniz.

Daha seyrek yıkama gereksinimi olan düşük nemli ortamlarda da spesifikasyonlarınız için yapılandırılmış yüksek performanslı motorlar için hâlâ güvenilir bir tedarike ihtiyacınız vardır. AKM Yıkama ve Gıda Sınıfı servo motorlarımız koruyucu 2-K kaplama, IP67 sınıfı yalıtım, paslanmaz çelik donanım, gıda sınırı gresler ve dünyanın neresinde faaliyet gösterirseniz gösterin uzun teslim süreleri olmadan gereken miktarlarda güvenilir teslimat ile bu ihtiyacı karşılar.

Tedarik gereksinimlerinize bu kadar duyarlı ve tutarlı kaliteye kendini bu kadar adamış Kollmorgen'den başka bir hareket çözümü ortağı bulamazsınız. Ortağınızın kısıtlamaları olmadan performansı güvence altına almaya hazır mısınız? Var olan platformunuza dair en uygun motoru yapılandırmak için bugün bir Kollmorgen mühendisi ile görüşün. Birlikte gıda ve içecek makinenizin yapabileceklerini değerlendirelim.

Yazar Hakkında

Kollmorgen uzmanları

Kollmorgen Experts

Bu blog, mühendisler, müşteri hizmetleri ve tasarım uzmanları dahil olmak üzere, Kollmorgen'deki hareket ve otomasyon uzmanlarından oluşan bir ekip arasındaki işbirliği sonucunda hayata geçirildi. Projenizin hangi aşamasında olursanız olun yardım etmek için buradayız.