Pular para o conteúdo principal
Mais de 0

centros globais de fabricação e suporte

Mais de 1 milhão

de produtos padronizados

Mais de 0

anos de experiência e especialização

Novidades da Kollmorgen

Motores sem carcaça TBM2G para sistemas de propulsãoe ambientes extremos

Tech Sheet: Motores sem carcaça TBM2G para sistemas de propulsãoe ambientes extremos >

Servomotores são usados com frequência em ambientes extremos como, por exemplo, veículos submersíveis sistemas de propulsão, naves espaciais, fabricação de semicondutores sob condições de alto vácuo, equipamentos higiênicos sujeitos a lavagens de…
Incorporação de motores sem carcaça TBM2G em sistemas de gimbal e atuadores de precisão

Tech Sheet: Incorporação de motores sem carcaça TBM2G em sistemas de gimbal e atuadores de precisão >

Um gimbal é um suporte giratório que permite a rotação de um objeto em torno de um eixo. Graus adicionais de liberdade podem ser obtidos combinando ou encaixando dois ou mais gimbais, com seus eixos de rotação a 90° de distância.
Incorporação de motores sem carcaça TBM2G em atuadores rotativos compactos

Tech Sheet: Incorporação de motores sem carcaça TBM2G em atuadores rotativos compactos >

Um atuador rotativo elétrico produz movimento rotativo sobre uma carga. Na sua forma mais simples, um motor direct drive é acoplado diretamente à carga. É frequente os atuadores rotativos também incorporarem uma caixa de engrenagens (redutor) para…
Enrolamentos de motor: compreendendo como funcionam e como afetam o desempenho

Enrolamentos de motor: compreendendo como funcionam e como afetam o desempenho  >

Enrolamentos de cobre intrincados desempenham um papel fundamental na operação do motor, com tipos e variações de enrolamentos específicos afetando diretamente as características de desempenho. Esta sessão fornece uma visão geral de enrolamentos de…
Já pensou na possibilidade de um motor sem carcaça?

Já pensou na possibilidade de um motor sem carcaça?  >

Quando a maioria dos engenheiros pensa em um servomotor CC sem escovas, é provável que imaginem uma carcaça com um flange para receber parafusos de montagem, conectores onde entram os cabos de alimentação e dados, e um eixo de rotor que se acopla à…

Revelando possibilidades de design com motores sem carcaça >

Saiba como os motores sem carcaça podem otimizar o desempenho, minimizar o tamanho e garantir uma operação confiável em ambientes de lavagem, submersíveis, de vácuo e outros ambientes extremos.​​

Dominando o movimento dinâmico: a revolução dos exoesqueletos >

No domínio da robótica, os exoesqueletos estão na vanguarda da inovação e prometem possibilidades transformadoras na melhoria da mobilidade e na indústria aumentada. À medida que a procura aumenta em diversos setores, como o militar e a logística, o…

Exoesqueletos em escala: acelerando a transição da P&D para a produção plena >

O mercado de exoesqueletos ainda está engatinhando, mas evoluindo rapidamente e cheio de oportunidades. É uma faca de dois gumes para os OEMs que precisam identificar as aplicações mais impactantes e operacionalizar com sucesso a produção em larga…

A Kollmorgen expande a versatilidade do AKD2G com o lançamento de novos protocolos de comunicação sincronizados  >

O servo drive AKD2G atualizado da Kollmorgen apresenta novos protocolos de comunicação que permitem uma integração mais fácil com controladores de terceiros, ao mesmo tempo em que oferece um desempenho líder no setor.