Sessões de mentoria para Motion 101
O curso Motion 101 da Kollmorgen insere os alunos no mundo dos servomotores, drives, dispositivos de feedback e muito mais. Agora, devido aos numerosos pedidos, estamos oferecendo Sessões de mentoria para Motion 101. Estes cursos são totalmente acessíveis e cada sessão pode ser realizada separadamente ou como parte do curso completo Motion 101. Registre-se hoje e prepare-se para aprender tudo sobre as tecnologias avançadas e as possibilidades empolgantes de servo movimentação. Cada sessão durará aproximadamente duas horas.
Estas duas sessões abordam os fundamentos de controle de motion. Juntos, vamos explorar:
Os fundamentos de motion elétrico - 26 Abr 2023
- Examinar a construção de motores para diferenciar várias categorias de motores
- Avaliar as funções de controle de motion em malhas abertas e fechadas
- Analisar as principais características do motor e como elas se aplicam a vários eixos
Os fundamentos de performance do motor - 27 Abr 2023
- Revisar a construção e utilização do dispositivo de feedback
- Avaliar a influência da inércia no controle do motion
- Assegurar metas de desempenho examinando várias resoluções de feedback