Os varejistas e consumidores não pensam muito sobre as embalagens. É o produto que está dentro delas que conta. Mas, sem a caixa, o processo de distribuição e venda nem poderia existir. E não há nada de simples na criação e no empacotamento de caixas perfeitas. O movimento sofisticado é a chave e isso exige soluções de movimento da Kollmorgen.
Dentro da caixa
As aplicações de encartuchamento exigem uma coordenação perfeita de vários fluxos e podem envolver tipos de material, modelos de caixa, tamanhos, formatos de produtos e métodos de vedação muito diferentes. A própria caixa ou bandeja 3D deve ser formada a partir de um cartão plano, com processos complexos de dobra e fixação. O produto deve ser colocado na caixa usando, por exemplo, um sistema de levantamento e colocação ou um braço robótico delta. E a caixa precisa ser vedada de forma segura e em seguida, colocada em um estojo montado separadamente.
Fora da caixa
Muitas vezes, os processos de encartuchamento devem ser combinados com embalagem em blister, laminação e outros processos, além da alimentação, classificação, movimentação e outros sistemas que a operação exige. Coordenar todos esses processos exige posicionamento preciso, muitas vezes em altas velocidades. Os servos da Kollmorgen oferecem o torque, a precisão e a otimização simplificada necessários para manter o encartuchamento e os processos relacionados em movimento de maneira eficiente e em sincronia perfeita.
A Kollmorgen oferece o pacote completo
A produção rápida e confiável é só o começo. Ajustes e trocas mais rápidos, menos manutenção, desempenho otimizável e eletromecânica mais simples e eficiente podem fazer uma grande diferença nas vendas de uma máquina. A excelência em engenharia da Kollmorgen com soluções de movimento inovadoras e integradas, como nossas encartonadoras, motores sem flange e drives descentralizados, estão ajudando os OEMs a montarem máquinas de encartuchamento menores, mais seguras, mais adaptáveis e mais eficientes. A Kollmorgen também ajuda os clientes de embalagem a montar e preencher caixas melhores com mais rápidez e com tempo de inatividade e desperdícios mínimos.