Pular para o conteúdo principal

A próxima geração de robôs cirúrgicos oferece controle de instrumentos, ergonomia e visibilidade excepcionais, possibilitando que os cirurgiões realizem procedimentos minimamente invasivos que contribuem para a rápida e completa recuperação dos pacientes.

Projetando para robôs cirúrgicos da nova geração

Para minimizar lesões e obter o ângulo ideal da câmera em relação aos instrumentos, os braços robóticos devem operar o mais próximo um dos outros possível. O fator limitante é o comprimento axial das articulações do braço robótico. 

Os motores sem carcaça para juntas robóticas fornecidos pela Kollmorgen possibilitam o design mais compacto, ajudando a acelerar o tempo de desenvolvimento e controlar os custos por meio do uso de engrenagens e motores padronizados.

Para saber mais, leia o texto "Como minimizar o comprimento axial das articulações robóticas" no nosso blog.

Robótica cirúrgica: processos comprovados, entrega confiável

Poucos desafios comerciais são tão difíceis quanto projetar, fabricar e fornecer robôs cirúrgicos para organizações de saúde em todo o mundo. Nossos processos de ponta a ponta ajudam a integrar os sistemas de movimento mais eficazes para consoles de cirurgiões, mesas de pacientes e também para um elemento crucial: a nova geração de robôs cirúrgicos multiporta.

Motores de Torque Sem Carcaça para robôs cirúrgicos

Impulsionados pela demanda por procedimentos minimamente invasivos, os robôs cirúrgicos devem operar com precisão absoluta em uma escala muito menor do que a capacidade das mãos humanas. Os motores sem carcaça TBM2G têm tecnologias de última geração, oferecendo desempenho altamente preciso e suave em um design compacto, até mesmo em velocidades muito baixas, típicas de procedimentos cirúrgicos exigentes.

A série TBM2G conta com o respaldo de processos de produção automatizados de alta qualidade e a reputação inigualável da Kollmorgen no conhecimento sobre coengenharia, fornecimento global confiável e suporte personalizado.

Otimize cada eixo de movimento dentro de sua plataforma robótica

Com nosso amplo portfólio de motores, drives, controles, engrenagens e atuadores, a Kollmorgen ajuda você a otimizar cada eixo de movimento.

1
2
3
  1. Console cirúrgico: os motores com alta densidade de torque da Kollmorgen adaptam-se facilmente às limitações de espaço e oferecem precisão máxima para feedback e controle tátil. A compensação de engrenagens, a supressão de vibrações e a rejeição de ruído garantem que os cirurgiões sintam somente o que deve ser sentido.
  2. Braços robóticos: os motores de torque denso sem carcaça possibilitam o uso de braços menores e mais leves, e proporcionam um controle da mais alta definição. Os servomotores são ideais para o pórtico e as colunas, que posicionam os braços robóticos sobre o paciente.
  3. Mesas de paciente: nossos servomotores precisos e de baixo cogging permitem uma operação suave e silenciosa com posicionamento infinito. Controles sofisticados sincronizam o movimento da mesa com as ferramentas robóticas para permitir ainda mais liberdade de movimento durante cirurgias complexas. Oferecemos motores com a opção de dispositivos de feedback integrados e redundantes como medida à prova de falhas para evitar erros de posição do rotor ou até mesmo de direção da rotação, um recurso de segurança essencial quando o bem-estar do paciente está em jogo.

Fale conosco

Principais produtos para robótica cirúrgica

Motor sem carcaça TBM2G da Kollmorgen

Série TBM2G sem carcaça >

Esses motores sem carcaça de última geração oferecem alta densidade de torque para seu pacote eletromagnético mais compacto e leve, dimensionamento padrão para acoplamento harmônico e design escalável para mantê-lo no topo de suas necessidades de produção global.

2G System

Sistema de movimentação 2G >

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.

Recursos Relacionados

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…

Kollmorgen e Stereotaxis promovem a precisão e a segurança de robôs cirúrgicos >

Os produtos de Motion avançados e a experiência da Kollmorgen estão ajudando a salvar e melhorar vidas. Saiba como o novo robô cirúrgico incorpora servomotores AKM de alto torque com encoders integrados e especializados para revolucionar os…
Kollmorgen Surgical Robotics Datasheet

Folha de dados de robótica cirúrgica >

In the rapidly evolving field of robotic-assisted surgery, the goal is minimally invasive procedures that help patients to recover as quickly and completely as possible. Robotic-assisted platforms for laparoscopic, orthopedic and other surgeries must…
Kollmorgen Azure Surgical Robotics Story

Novas possibilidades cirúrgicas com motores compactos de alto torque e baixa temperatura >

Um novo robô cirúrgico colaborativo ajuda os cirurgiões a fazer seu melhor trabalho, em mais tipos de cirurgia, proporcionando melhores resultados. Os servomotores TBM2G tornam isso possível.
Braços robóticos cirúrgicos em sala de cirurgia.

Robôs cirúrgicos avançados: projetando movimento eficiente e compacto para a próxima geração >

Conheça os principais critérios para se projetar juntas de braços compactas axialmente que diminuem o espaço, aumentam o torque e entregam desempenho preciso em robôs cirúrgicos.

Motores Kollmorgen para robótica cirúrgica: Processos Comprovados, Entrega Coniável >

Nossos processos de ponta a ponta ajudam a integrar os sistemas de Motion mais eficazes para consoles de cirurgiões, mesas de pacientes e, crucialmente, a nova geração de robôs cirúrgicos multiporta.
Dimensionamento rápido da produção de equipamentos críticos, Kollmorgen

Dimensionamento rápido da produção de equipamentos críticos >

Na luta contra a COVID-19, a crescente demanda por máscaras faciais ocasionou uma oferta insuficiente. A Beckmann Automation GmbH, fabricante de máquinas alemã, que tradicionalmente fabrica máquinas para a produção de colchões e fitas, se envolveu…
Fornecimento confiável e consistente de sistemas de Motion, Kollmorgen

Fornecimento confiável e consistente de sistemas de Motion >

Quando o mundo tomou conhecimento do surto de COVID-19, identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, rapidamente ficou claro que seria necessária uma capacidade de diagnóstico muito maior para entender os efeitos da doença e orientar o…
Rápida expansão da produção de analisadores de gases no sangue, Kollmorgen

Rápida expansão da produção de analisadores de gases no sangue >

pandemia de COVID-19 criou um grande aumento na demanda por equipamentos médicos em todas as regiões do mundo, incluindo equipamentos de proteção individual, sistemas de testes de laboratório, ventiladores etc. Para um grande fornecedor global de…