Back to top

Existem muitos designs de máquina para dobra de tubo, vergalhão, tubulação estrutural, chapa metálica e outros materiais. Todos os tipos precisam de tato no posicionamento do material e dos grampos, moldes e mandris usados para a execução de cada dobra.

A coordenação perfeita se torna ainda mais desafiadora ao criar peças complexas com muitas dobras. Ao mesmo tempo, as demandas de produção exigem que cada movimento preciso seja realizado o mais rápido possível. Versatilidade, consistência, rendimento e soluções modulares de controle de movimento são fatores determinantes para a próxima geração de sistemas de dobra.

Dobras precisas e reproduzíveis

A produtividade de fabricação precisa que as máquinas de dobra operem praticamente sem pausas. Especialmente para peças com diversas dobras complexas, não existe espaço para erros causados por componentes que não estão ajustados perfeitamente para a tarefa ou que não conseguem manter o desempenho a altas velocidades ou por longos períodos de tempo.

Nosso sistema Motion 2G oferece drives e motores com uma correspondência perfeita para um desempenho consistente e confiável. Os servodrives de eixo duplo AKD2G incluem algoritmos de controle personalizados MechaWare, loops de posição e velocidade líderes da indústria e nossa aclamada GUI do WorkBench: todas as tecnologias e ferramentas de que você precisa para projetar uma máquina que realiza as dobras mais complexas com segurança.

Saiba mais sobre o sistema Motion 2G

Maior rendimento sem aumento da área

A próxima geração de máquinas de dobra obterá sucesso no mercado devido à sua capacidade de criar mais peças, não importando sua complexidade, em um período menor. Uma máquina que ocupa menos espaço no chão de fábrica também contribui para o aumento da produtividade, pois o espaço é alocado para outro uso.

Nosso sistema Motion 2G oferece controle de dois eixos e um torque de motor até 30% maior sem aumentar o tamanho do pacote ou alterar a montagem. Nossos designs de passo aprimorados permitem um posicionamento próximo ao servo sem a necessidade de dispositivos de feedback. Dessa forma, você obtém mais desempenho em um tamanho compacto.

Além disso, nossas funções inovadoras SafeMotion, incluindo a direção SDI segura, podem melhorar os processos de corte e conformação para aumentar o rendimento em 20%, com o gerenciamento de situações que podem causar desligamentos da máquina.

Saiba mais sobre o SafeMotion

Principais produtos para dobras

Sistema de movimentação 2G

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.

Saiba mais >>

Servodrive Descentralizado AKD-N

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
Saiba mais >>

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais >>
Motor de passo

Motores de passo

Nossos motores de passo de alto desempenho, sem escovas e sem manutenção, proporcionam um controle de motion preciso e extremamente econômico.

Saiba mais >>

Recursos para um melhor desempenho

Video Recursos

Conte com o suporte confiável

Acreditamos que nosso sistema Motion deva ser projetado para se adaptar à sua máquina, não o contrário. Se você está atualizando os recursos da sua máquina existente ou está começando um design completamente novo, nossos especialistas de coengenharia o ajudarão a obter um maior desempenho de movimento para suas aplicações exclusivas.

Explore nossas ferramentas de design

Começar agora

Conte com o suporte da Kollmorgen para ajudá-lo a projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la com uma produtividade confiável, em qualquer lugar do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão ao seu lado para adaptar uma solução de ajuste perfeito para seus requisitos de movimento.

Converse com um especialista em movimento

Por mais de 100 anos, a Kollmorgen cria soluções inovadoras que transformam grandes ideias em realidade, mantêm o mundo mais seguro e melhoram vidas. Nossa história de confiabilidade é inigualável e nossas soluções são apoiadas por centros de engenharia de excelência e atendimento ao cliente em todas as principais regiões do mundo.

Veja a presença global da Kollmorgen | Descubra a diferença da Kollmorgen