Back to top

Máquinas de estampagem e de dobra modernas são dispositivos altamente sofisticados. Elas obtêm sucesso no mercado de corte e conformação de materiais ao oferecer aos fabricantes a capacidade de criar formas precisas e geralmente complexas ao mesmo tempo que mantêm o ritmo com os requisitos de produtividade e eficiência de um ambiente de fabricação moderno.

A última geração de máquinas elétricas e conversões hidráulicas pode atingir uma maior velocidade e otimização de golpe com sistemas servo com eficiência energética, de alta potência e alto torque da Kollmorgen.

Otimize o tamanho e o design do batente em prensa

Uma máquina compacta e eficiente é uma máquina melhor. Nós oferecemos uma ampla variedade de motores de alta precisão com opções padrão e personalizadas para acomodar quaisquer requisitos de batentes em prensas no espaço mais compacto, mantendo ainda a maior variedade de movimento.

Nossos sistemas servo oferecem o máximo em controle com designs lineares e rotativos, além de motores Direct-Drive que se acoplam diretamente à carga para a máxima precisão. E nossos designs de passo aprimorados oferecem um posicionamento próximo ao servo sem a necessidade de dispositivos de feedback.

Converse com um especialista do Motion

Aumente o rendimento

O ajuste do batente em prensa mais rápido e mais preciso é a chave para produzir trabalhos de maior qualidade, mais rápido. Para máquinas que usam o controle manual de batente em prensa, a Kollmorgen oferece as soluções e expertise do Motion para automatizar os batentes em prensas com o mesmo espaço da máquina.

Para batentes em prensas complexos de múltiplos eixos, nós habilitamos a integração perfeita com os controladores personalizados e padrão da indústria. Nosso sistema Motion 2G reduz os requisitos de tamanho e espaço em 20% sem afetar o desempenho.

Saiba mais sobre o sistema Motion 2G

Aumente a aceleração do aríete com maior repetibilidade do ângulo

Se sua máquina usa movimento simples ou multidirecional, a Kollmorgen pode ajudar a aumentar a velocidade de rendimento, a eficiência energética e a repetibilidade do ângulo de dobra. Nossos motores de alto torque e alta potência oferecem uma aceleração controlada e eficiente para criar dobras mais rápidas e confiáveis. A melhor densidade de potência da classe possibilita um design de máquinas mais compactas sem comprometer o desempenho. Oferecemos um vasto repertório de servomotores com e sem carcaça para atender a qualquer requisito de design.

Conte com o suporte confiável

Acreditamos que nosso sistema Motion deva ser projetado para se adaptar à sua máquina, não o contrário. Se você está atualizando os recursos da sua máquina existente ou está começando um design completamente novo, nossos especialistas de coengenharia o ajudarão a obter um maior desempenho de movimento para suas aplicações exclusivas.

Explore nossas ferramentas de design

Principais produtos de prensa e estampagem

Sistema de movimentação 2G

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.

Saiba mais >>

Série KBM sem estrutura

A Série KBM™ oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente ao projeto de sua máquina.

Saiba mais >>

Motores Lineares de Acionamento Direto

Um motor de acionamento linear direto (DDL) é basicamente um motor rotativo cortado e aberto sobre a mesa, diretamente acoplado à carga movida, eliminando a necessidade de fusos de esfera ou trapezoidais, pinhões e cremalheira, correias e polias e reduções.

Saiba mais >>
Motor de passo

Motores de passo

Nossos motores de passo de alto desempenho, sem escovas e sem manutenção, proporcionam um controle de motion preciso e extremamente econômico.

Saiba mais >>

Recursos para um melhor desempenho

Video Recursos

Conte com o suporte confiável

Acreditamos que nosso sistema Motion deva ser projetado para se adaptar à sua máquina, não o contrário. Se você está atualizando os recursos da sua máquina existente ou está começando um design completamente novo, nossos especialistas de coengenharia o ajudarão a obter um maior desempenho de movimento para suas aplicações exclusivas.

Explore nossas ferramentas de design

Começar agora

Conte com o suporte da Kollmorgen para ajudá-lo a projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la com uma produtividade confiável, em qualquer lugar do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão ao seu lado para adaptar uma solução de ajuste perfeito para seus requisitos de movimento.

Converse com um especialista em movimento

Por mais de 100 anos, a Kollmorgen cria soluções inovadoras que transformam grandes ideias em realidade, mantêm o mundo mais seguro e melhoram vidas. Nossa história de confiabilidade é inigualável e nossas soluções são apoiadas por centros de engenharia de excelência e atendimento ao cliente em todas as principais regiões do mundo.

Veja a presença global da Kollmorgen | Descubra a diferença da Kollmorgen