Back to top
Máquina MELD Modelo B8
01 Fev 2019

A MELD Manufacturing alcançou grandes avanços na manufatura aditiva de materiais com a tecnologia MELD, um processo de estado sólido que não requer fusão usado para fabricar e reparar peças. Ao longo do processo de desenvolvimento, os engenheiros da Kollmorgen e da MELD Manufacturing trabalharam juntos para alcançar precisão e potência ideais.

Improved Sealing Success
20 Out 2014

Controlabilidade melhorada, mais silenciosa e mais eficiente: A MULTIVAC usa as competências da Kollmorgen a nível de servos.

29 Nov 2012
A intercaladora em rolo jumbo RC-500J, fabricada pela empresa alemã Jakob Graphic Services GmbH, está chegando a um patamar mais elevado no processamento de uma ampla variedade de produtos impressos em papel contínuo.
29 Nov 2012
Em busca de novos controles para o controle de registro de uma impressora de rotogravura, a Prinovis Itzehoe GmbH implementou uma nova solução de controle de movimento da Kollmorgen que gerou importantes resultados mensuráveis.
16 Nov 2012
Desafio:  Melhorar as vendas com uma solução de passos acessível. 
Solução:  O motor da Série K e o drive P7000 que trabalham juntos de forma coesa garantem um desempenho ideal por um valor excelente. 
14 Ago 2012
Desafio:  Aumentar a longevidade do motor em lavagens de alta pressão e manter a limpeza.
Solução:  Motor selado projetado em aço inoxidável e caixa de engrenagens equipados com realimentação e cabos de energia.
01 Jan 2007

As equipes de Fórmula 1 exigem o melhor desempenho de todos os componentes. É por isso que a empresa especialista em sistemas de movimento Ball Racing Developments Ltd utiliza peças de alta qualidade fornecidas pela Kollmorgen.