Pular para o conteúdo principal

* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.

* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.

Sem carcaça e sem dor de cabeça: implementação e instalação de motores sem carcaça >

Webinar

Os motores tradicionais estão restringindo o projeto da sua máquina? Os motores não precisam ser volumosos para criar movimento motion dinâmico. Os motores sem carcaça permitem que você mantenha o design de sua máquina elegante e são fáceis de…

Painless Frameless: Implementing and Installing Frameless Motors - India >

Webinar

Are traditional motors constraining your machine design? Motors don’t have to be bulky to create dynamic motion. Frameless motors allow you to keep your sleek machine design, and they are easy to implement. Join us for this highly popular event—now…
English, IN

Preventing Electromagnetic Interference in Servo Cables >

Webinar

In servo systems, power cables that transmit electrical current to the motor run in close proximity to the feedback cables responsible for transmitting position and velocity data. Even with cables encased in protective jackets, magnetic fields…

Como Esclarecer as Opções de Feedback de um Servo >

Webinar

O feedback do servo é a chave para o desempenho do sistema? O papel do feedback é enviar constantemente dados de desempenho do motor para o drive, que usa essas informações para ajustar continuamente os comandos do servo. A escolha do dispositivo de…

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Webinar

Progettare soluzioni di motion per ambienti a rischio di esplosione non deve essere né complesso né costoso. In questo webinar tecnico scoprirai come i nuovi servomotori, azionamenti e cavi AKME di Kollmorgen, basati sulle prestazioni collaudate…
Italian

Signs You Should Consider a Frameless Motor in Your Machine >

Webinar

Big machines require big solutions. Right? But what if higher-performance machines could benefit from compact, space-saving, lightweight, more efficient embedded solutions? Did you know that high-performance applications for harsh environments like…
English, IN

Sinais de que você deve considerar um motor sem carcaça em sua máquina >

Webinar

Grandes máquinas exigem grandes soluções. Certo? Mas e se as máquinas de alto desempenho pudessem se beneficiar de soluções integradas compactas, leves e mais eficientes? Você sabia que aplicações de alto desempenho para ambientes agressivos, como…

Simplify Regen Resistor Selection for Motion Systems  >

Webinar

The power generated by a motor during deceleration can be detrimental to your motion system. To intercept this electrical power and prevent system harm, the use of a regeneration resistor is often required. Sizing and selecting the correct regen…

Passo a passo da programação para o AKD BASIC >

Webinar

Você quer aproveitar ao máximo o seu drive AKD BASIC? O drive AKD BASIC combina os recursos de desempenho da Série AKD líder com o controle de máquina e Motion incorporados para fornecer o que você busca. Usando a linguagem de programação BASIC…

Conheça o Motion: as melhores aplicações para a tecnologia de motores de passo >

Webinar

Cada eixo de Motion tem requisitos diferentes e, embora alguns precisem de controle total do servo, muitos podem ser resolvidos economicamente com motores de passo. Quer saber quando usar cada uma das opções? Quer saber qual motor de passo é sua…

Conheça o Motion: O 411 sobre a tecnologia de passo >

Webinar

Não há necessidade de ligar para o departamento de informações para saber mais sobre o movimento de passo. Cada eixo de movimento tem requisitos diferentes e, embora alguns precisem de controle total do servo, muitos podem ser resolvidos…

Assumindo o controle: como criar motion de alto desempenho em sua máquina >

Webinar

Você já se desapontou com o desempenho de uma máquina que parecia bom no papel, mas que, na realidade, se apresentou inferior ao previsto? Como um fabricante de máquinas gera motion de alto desempenho sem sacrificar tempo e dinheiro? Nesta sessão de…