Pular para o conteúdo principal

* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.

* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.

Projeto de motor de última geração para mísseis >

Webinar

Os sistemas de defesa de última geração exigem recursos de Motion de última geração. Motores comerciais prontos raramente atendem aos requisitos de projeto de munições guiadas e mísseis hipersônicos que devem atingir o alvo com precisão, apesar dos…

Em Movimento com Motores de Baixa Tensão  >

Webinar

A tecnologia está em movimento. Os motores operados por bateria permitem que os engenheiros incorporem processos de automação industrial em plataformas móveis. As tendências do mercado estão aumentando constantemente a necessidade de robôs móveis,…

Otimização da comunicação industrial com tecnologia Fieldbus e soluções Kollmorgen  >

Webinar

À medida que a tecnologia avança, aumentam as necessidades de comunicação eficiente, controle centralizado e troca de dados em tempo real nas operações industriais. Os sistemas fieldbus permitem que diversos dispositivos, como sensores, atuadores e…

Ajuste de perfis de movimento padrão para otimizar a velocidade e o tempo de operação >

Webinar

Os perfis de movimento triangular e em trapézio de 1/3 são normalmente usados por serem fáceis de projetar. No entanto, usar um perfil triangular pode ser excessivamente agressivo em muitos sistemas, e um retentor de 1/3 1/3 nem sempre fornece o…

Ottimizza gli spazi e la modularità con la soluzione di azionamenti nearby di Kollmorgen >

Webinar

I quadri elettrici occupano spazio prezioso, che può essere utilizzato diversamente. Con la soluzione di azionamenti decentralizzati AKD-N di Kollmorgen, puoi superare le limitazioni dei motori con azionamento integrato e godere di prestazioni…
Italiano

Ottimizza la gestione dell’energia rigenerata dalla tua applicazione  >

Webinar

La potenza rigenerata da un motore durante la fase di decelerazione può essere dannosa per il sistema motion. La gestione di questa energia, al fine di prevenire danni al sistema, può essere affrontata con vari approcci, tra cui l’utilizzo di una…
Italiano

P8000 Stepper Drive Setup >

Treinamento em Sala de Aula

This class provides an overview of the KAS and PCMM controller products with hands-on application of the Integrated Development Environment (IDE), Runtime, and adaption to AKD drives. Also included is the introduction to the IEC61131 programming…

Sem carcaça e sem dor de cabeça: implementação e instalação de motores sem carcaça >

Webinar

Os motores tradicionais estão restringindo o projeto da sua máquina? Os motores não precisam ser volumosos para criar movimento motion dinâmico. Os motores sem carcaça permitem que você mantenha o design de sua máquina elegante e são fáceis de…

Painless Frameless: Implementing and Installing Frameless Motors - India >

Webinar

Are traditional motors constraining your machine design? Motors don’t have to be bulky to create dynamic motion. Frameless motors allow you to keep your sleek machine design, and they are easy to implement. Join us for this highly popular event—now…
English, IN

Preventing Electromagnetic Interference in Servo Cables >

Webinar

In servo systems, power cables that transmit electrical current to the motor run in close proximity to the feedback cables responsible for transmitting position and velocity data. Even with cables encased in protective jackets, magnetic fields…

Como Esclarecer as Opções de Feedback de um Servo >

Webinar

O feedback do servo é a chave para o desempenho do sistema? O papel do feedback é enviar constantemente dados de desempenho do motor para o drive, que usa essas informações para ajustar continuamente os comandos do servo. A escolha do dispositivo de…

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Webinar

Progettare soluzioni di motion per ambienti a rischio di esplosione non deve essere né complesso né costoso. In questo webinar tecnico scoprirai come i nuovi servomotori, azionamenti e cavi AKME di Kollmorgen, basati sulle prestazioni collaudate…
Italian